MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Spindle Drive - How it Works and Troubleshooting Guide

Service Home Spindelantrieb - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC
Recently Updated Last updated: 09/02/2022

Spindelantrieb - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC


Spindelantrieb - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Symptom-Tabelle 3. Alarm 123 FEHLER DES SPINDELANTRIEBS 4. Alarm 149 SPINDEL-DREHZAHL. Alarm 186 SPINDEL DREHT SICH NICHT. 5. Die Spindel wurde nicht richtig ausgerichtet. 6. Die Drehzahl der Spindel ist nicht korrekt. 7. Mechanisches Problem mit der Spindel oder dem Motor 8. Die Drehzahlen und Vorschübe sind nicht korrekt. Die Werkzeuge sind stumpf. Back to Top

Einführung

Vor der Implementierung des Haas-Vektorantriebs verwendete Haas Automation Frequenzumrichter von verschiedenen Antriebsherstellern wie Fuji, Mitsubishi, Magnatek und Yaskawa. Spindelantriebe, die in Haas-Maschinen zum Einsatz kommen, sind Motorsteuerungen mit variabler Frequenz. Sie variieren die Frequenz und Spannung für den Betrieb der Elektromotoren.

Die MOTIF-Leiterplatte übermittelt Spindeldrehzahlbefehle an den Spindelantrieb. Die I/O-Leiterplatte übermittelt Richtungsbefehle an den Spindelantrieb. Der Spindelantrieb übermittelt (3) Signale an die I/O-Leiterplatte. Es wird ein Spindle Stop, Spindle at Speed oder ein Fault Signal Befehl übermittelt.

Symptom-Tabelle

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme Abschnitt
Alarm 123 FEHLER DES SPINDELANTRIEBS Es gibt mehrere Möglichkeiten. Überprüfen Sie den Fehlercode des Antriebs auf die Ursache und die Abhilfemaßnahmen. 1
Alarm 149 SPINDEL DREHT SICH Die Spindeldrehzahl ist während eines Werkzeugwechsels nicht bei Null. Verwenden Sie die Diagnosedaten, um den Fehler zu identifizieren und zu beheben. 2
Alarm 186 SPINDEL DREHT SICH NICHT Die Spindel dreht sich nicht, wenn sie dazu angewiesen wird.
alarm 116 SPINDELORIENTIERUNGSFEHLER Die Spindel wurde nicht richtig ausgerichtet. Überprüfen Sie die Orientierung der Ring-/Schussstift-Baugruppe. 3
Die Spindeldrehzahl ist falsch. Das Signal von der Steuerung ist fehlerhaft Überprüfen Sie die Steuerspannung. 4
Die Spindellast ist zu hoch. Es liegt ein mechanisches Problem mit der Spindel oder dem Motor vor. Überprüfen Sie, ob sich die Spindel frei dreht. 5
Die Werkzeuge sind stumpf. Tauschen Sie die stumpfen Werkzeuge aus. 6

Alarm 123 FEHLER DES SPINDELANTRIEBS

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie die Anzeige des Spindelantriebs auf einen Fehlercode. Die Ursache und die Abhilfemaßnahmen sind in (1) dieser Handbücher beschrieben.

  • Mitsubishi A200
  • Yaskawa GPD 503 Technisches Handbuch
  • Yaskawa GPD 515 Handbuch

HINWEIS: Ein fehlender Brückenstecker kann einen 123 Spindelantriebsfehler verursachen,  z. B. haben einige Motoren möglicherweise keinen Überhitzungssensor, in diesem Fall muss das 500-Kabel einen Brückenstecker haben.

Alarm 149 SPINDEL-DREHZAHL. Alarm 186 SPINDEL DREHT SICH NICHT.

Mögliche Ursache: Die Spindeldrehzahl beträgt beim Werkzeugwechsel nicht Null. Die Spindel dreht sich nicht, wenn sie dazu angewiesen wird.

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie die folgenden Eingaben auf der Diagnoseseite der Haas-Steuerung.

Wenn sich das Bit nicht ändert, obwohl es sich ändern sollte, gehen Sie zum Stecker an P21 auf der I/O-Leiterplatte:

  1. Sprung von RED to GRN: Die Eingabe "SP ST*Spindle Not Stopped" sollte sich ändern.
  2. Sprung von WHT to GRN: Die Eingabe "SP AT* Spindle Not At Speed" sollte sich ändern.

Wenn sich das Bit nach dem Sprung vom P21-Stecker auf der I/O-Leiterplatte geändert hat, liegt ein Fehler am Kabel oder Spindelantrieb vor.

Wenn sich das Bit nach dem Sprung vom P21-Stecker nicht geändert hat,  beachten Sie Klassische Haas-Steuerung – I/O-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Feld Spindel ist gestoppt Spindel ist nicht gestoppt
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0

Die Spindel wurde nicht richtig ausgerichtet.

Korrekturmaßnahme:

Verringern Sie die Werte von Parameter 73 SP HIGH G/MIN SPEED und Parameter 74 SP LOW G/MIN SPEEDum die Orientierungsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Die Spindel kann sich im Schnellgang leichter orientieren als im Niedergang, und die Maschine kann dafür programmiert werden.

Überprüfen Sie den Orientierungsring [1] und die Schussstift-Baugruppe [2] auf Beschädigungen.

Überprüfen Sie die Funktion des mechanischen Rollenschalters und des Magnetschalters.

Die Drehzahl der Spindel ist nicht korrekt.

Mögliche Ursache: Das Signal von der Steuerung ist fehlerhaft.

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie die Spannung des Drehzahlbefehls. Der Drehzahlbefehl für den Spindelantrieb wird über das Kabel 720 von P16 an den Motif oder den Mocon übermittelt. Wenn die maximale Drehzahl für die Spindel vorgegeben ist, sollten Sie 10 VDC über das 720 Kabel am Antrieb und P16 am Motif oder Mocon messen.

Überprüfen Sie die Anschlüsse des 720 Kabels. Stellen Sie sicher, dass sie sich nicht lösen und einen guten Kontakt aufweisen.

Wenn die Spannung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Parameter des Spindelantriebs korrekt sind. Siehe Magnatek & Mitsubishi SP Antrieb Programmierhandbuch.

Mechanisches Problem mit der Spindel oder dem Motor

Mögliche Ursache: Es liegt ein mechanisches Problem mit der Spindel oder dem Motor vor.

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie, ob sich Spindel und Motor von Hand frei drehen lassen. Überprüfen Sie, ob im Spindelmotor ein Kurzschluss gegen Masse vorliegt. Siehe Spindelmotor – Leitfaden zur Fehlerbehebung.

Die Drehzahlen und Vorschübe sind nicht korrekt. Die Werkzeuge sind stumpf.

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie das Programm für die Anwendung und den Werkzeugpfad.

Überprüfen Sie, ob stumpfe oder beschädigte Werkzeuge vorhanden sind. Tauschen Sie die Werkzeuge bei Bedarf aus.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.