Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133

서비스 홈 스핀들 드라이브 - 문제해결 가이드 - CHC - TG0133
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

스핀들 드라이브- 문제 해결 안내서 - CHC


TG0133

스핀들 드라이브 - 문제해결 가이드 - CHC - TG0133

섹션으로 건너뛰기 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top

Introduction

Haas Automation은 Haas Vector Drive를 구현하기 전에 Fuji, Mitsubishi, Magnatek 및 Yaskawa와 같은 여러 드라이브 제조업체의 가변 주파수 드라이브를 사용했습니다. Haas 기계에 사용되는 스핀들 드라이브는 가변 주파수 모터 컨트롤러입니다. 그들은 전기 모터를 작동시키기 위해 주파수와 전압을 변화시킵니다.

MOTIF PCB는 스핀들 회전수 명령을 스핀들 드라이브로 보냅니다. I/O PCB는 방향 명령을 스핀들 드라이브로 보냅니다. 스핀들 드라이브는 3개의 신호를 I/O PCB로 보냅니다. Spindle Stop, Spindle at Speed 또는 Fault Signal 명령을 전송합니다.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치 섹션
경보 123 스핀들 드라이브 결함 여러 가능성이 있습니다. 드라이브의 오류 코드에서 원인과 수정 조치를 확인하십시오. 1
경보 149 스핀들 회전 공구 교환 중에 스핀들 회전수가 0이 아닙니다. 진단 데이터를 사용하여 결함을 식별하고 해결하십시오. 2
경보 186 스핀들 회전 결함 명령을 받았을 때 스핀들이 회전하지 않습니다.
경보 116 스핀들 오리엔테이션 결함 스핀들의 방향이 잘못되었습니다. 오리엔테이션 링/샷 핀 어셈블리를 점검하십시오. 3
스핀들 회전수가 잘못되었습니다. 제어 장치의 신호가 잘못되었거나 불량입니다. 지령 전압을 확인하십시오. 4
스핀들로드가 너무 높습니다. 스핀들 또는 모터에 기계적인 문제가 있습니다. 스핀들이 자유롭게 회전하는지 확인하십시오. 5
공구가 둔합니다. 둔한 공구를 교체하십시오. 6

Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT

시정 조치:

스핀들 드라이브 디스플레이에 오류 코드가 있는지 확인하십시오. 원인과 수정 조치는 이 설명서의 (1)을 참조하십시오.

  • 미쓰비시 A200
  • Yaskawa GPD 503 기술 매뉴얼
  • Yaskawa GPD 515 매뉴얼

참고: 점퍼가 누락되면 123 스핀들 드라이브 결함이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 일부 모터에는 과열 센서가 없을 수 있습니다. 이런 경우에는 500 케이블에 점퍼가 있어야 합니다.

Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING.

가능한 원인: 공구 교환 중에 스핀들 회전수가 0이 아닙니다. 명령을 받았을 때 스핀들이 회전하지 않습니다.

시정 조치:

Haas 제어 장치의 진단 페이지에서 다음 입력을 확인하십시오.

비트가 변경되지 않을 경우 I/O PCB의 P21에서 커넥터를 점프하십시오.

  1. RED를 GRN로 점프: 입력 "SP ST * 스핀들이 정지되지 않음"을 변경해야 합니다.
  2. WHT를 GRN로 점프: 입력 "SP AT * 스핀들 속도가 아님"을 변경해야 합니다.

I/O PCB의 P21 커넥터를 점프한 후 비트가 변경되면 케이블 또는 스핀들 드라이브에 결함이 있는 것입니다.

P21 커넥터를 점프시킨 후에 비트가 변경되지 않은 경우 클래식 Haas 제어 - I/O PCB - 문제해결 가이드를 참조하십시오

들 스핀들이 정지됨 스핀들이 정지되지 않음
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0

The spindle did not orientate correctly.

시정 조치:

파라미터 73 SP HIGH G/MIN SPEED 및 파라미터 74 SP LOW G/MIN SPEED값을 줄여 오리엔테이션 속도를 느리게 합니다. 스핀들은 저속 기어보다 고속 기어에서 보다 쉽게 방향이 지정되며 이를 위해 기계를 프로그래밍할 수 있습니다.

오리엔테이션 링 [1]과 샷 핀 어셈블리 [2]가 손상되었는지 검사하십시오.

기계식 롤러 스위치와 솔레노이드의 작동을 확인하십시오.

The spindle speed is incorrect.

가능한 원인: 제어 장치의 신호가 잘못되었거나 불량입니다.

시정 조치:

속도 명령의 전압을 확인하십시오. 스핀들 드라이브의 속도 명령은 Motif 또는 Mocon의 P16에서 720 케이블로 전송됩니다. 스핀들의 최대 rpm이 명령되면 드라이브의 720 케이블과 Motif 또는 Mocon의 P16에서 10VDC를 측정해야 합니다.

720 케이블 연결을 확인하십시오. 느슨하지 않은지 확인하고 잘 접촉하십시오.

전압이 올바른 경우 스핀들 드라이브 파라미터가 올바른지 확인하십시오.  Magnatek & Mitsubishi SP Drive 프로그래밍 매뉴얼을 참조하십시오.

mechanical problem with the spindle or the motor

가능한 원인: 스핀들 또는 모터에 기계적인 문제가 있습니다.

시정 조치:

스핀들과 모터가 손으로 자유롭게 회전하는지 확인하십시오. 스핀들 모터의 접지 단락을 점검하십시오.  스핀들 모터- 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull.

시정 조치:

응용 프로그램 및 공구 경로에 대한 프로그램을 확인하십시오.

둔하거나 손상된 공구를 점검하십시오. 필요에 따라 공구를 교체하십시오.