Chapman Manufacturing

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요


Chapman Manufacturing Ltd | Haas 고객 성공 스토리

 

Chapman Manufacturing은 1988년 뉴질랜드 크라이스트처치에 설립되었으며 30년 이상 가족이 소유하고 운영하는 사업체입니다. 이 회사는 식품 가공, 낙농업 등과 같은 다양한 산업 전반의 고객을 위한 수많은 제품을 생산합니다.

Chapman Manufacturing의 소유주인 Chris Chapman은 이렇게 설명합니다. “당사는 엔지니어링 산업의 선두에 서서 우리 제품으로 뉴질랜드 내의 대표적인 브랜드를 지원하고 있습니다.” 그는 이렇게 말합니다. “당사는 아주 작은 것부터 큰 것까지 공작물을 제조 및 가공할 수 있습니다. 당사의 서비스와 관련해 몇 가지만 예를 들면 공장 및 장비, CNC 가공 및 용접 등의 설계와 제작, 수리 및 유지보수가 포함됩니다.”

이 회사는 2016년에 처음으로 Haas 기계인 VF-2 수직 머시닝 센터를 구매했습니다. Chris는 이렇게 말합니다. “당사는 기존의 [기계 공구] 공급업체를 더 이상 이용하지 않게 되었습니다.” 그는 기계의 품질과 기능뿐만 아니라 Haas 직영 창고 매장에서 제공하는 애프터 서비스 때문에 Haas에 이끌렸다고 덧붙여 말합니다.

Chris는 “VF-2는 놀라운 성능을 보여줬습니다.”라고 설명했는데, 이를 통해 Chapman Manufacturing은 부품을 더 빨리, 더 정확히 생산함과 동시에 표면 정삭을 더욱 개선할 수 있었다고 했습니다. 그는 덧붙여서 이렇게 말합니다. “하지만 기계 측면뿐만이 아니었습니다. 애프터 서비스 부분도 탁월했습니다.” 크라이스트처치에 Haas 서비스 담당자가 있다는 것이 엄청난 효과를 냅니다.”

뉴질랜드 Haas 직영 창고 매장의 국내 고객 관리자인 Karl Medley는 “Haas 가족으로 맞이하게 되어 기뻤습니다.”라고 말하면서 Chapman Manufacturing이 운영 향상에 도움이 되는 적절한 Haas 장비를 찾는 일을 돕게 되어 매우 기뻤다고 덧붙였습니다. “Chris 이하 직원들과 업무를 진행하는 것은 언제나 즐거운 일입니다.”

Chris는 이어서 이렇게 말합니다. “사실은 인간관계죠.”

아주 성공적인 인간관계 말입니다. Chapman Manufacturing에서 추가 장비로 공장을 업그레이드해야 할 때가 되었을 때, Haas를 선택하는 결정은 쉽게 내릴 수 있었습니다. Haas ST-25Y Y축 터닝 센터와 Haas 봉재 이송장치로 기능을 확장할 수 있었기 때문입니다.

Chris의 설명에 따르면, Haas 기계에 투자함으로써 Chapman Manufacturing은 더 높은 수준으로 올라섰습니다. 현지 Haas 직영 창고 매장과의 친밀한 관계를 통해 문제가 생기더라도 전화만 하면 해결책을 얻을 수 있어서 안심할 수 있습니다.

Chapman Manufacturing Ltd 소개

✔ Haas 기계:

            (1) VF-2 
            (1) ST-25Y
            (1) Haas 봉재 이송장치

✔ Haas 기계로 만드는 제품: 다양한 종류의 제품

✔ 위치: 뉴질랜드 크라이스트처치

“하지만 기계 측면뿐만이 아닙니다. 애프터 서비스 측면도 매우 뛰어납니다. 크라이스트처치에 Haas 서비스 담당자가 있다는 것이 엄청난 효과를 냅니다.”


– Chris Chapman, 소유주

 Chapman Manufacturing의 웹사이트 https://chapmanmanufacturing.co.nz/index.html을 방문하여 자세히 알아보기

연락처

 

Language Preference :
Loading

작동 중인 ST-25Y를 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
 
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기