Craig Machinery & Design, Inc.

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

Craig Machinery & Design, Inc. | Haas 고객 성공 스토리
 

코로나바이러스 팬데믹이 발생한 초기에, 루이빌에 소재하고 있는 Craig Machinery & Design은 개인보호구(PPE)의 전 세계적인 부족 문제를 해결하는 데 일조하기 위해 N95 마스크 제조 기계를 설계 및 제작하는 업체로 선정되었습니다. 소유주인 Craig Rabeneck의 설명에 따르면, 이 프로젝트는 이 회사가 맡은 작업 중 가장 중요한 것이었습니다.

N95 마스크 제조 기계는 마스크를 분당 12개 생산하도록 설계 및 엔지니어링되었습니다. 이 기계는 초음파로 마스크의 층을 함께 용접하며 얼굴에 밀착되도록 성형된 몰드를 형성합니다. Rabeneck은 이렇게 설명합니다. “기본적으로, 기계는 플라스틱을 가열하고 진동을 사용하여 함께 용접함으로써 N95 마스크의 형태를 잡습니다. 기계에서 마스크를 꺼내면 남아 있는 유일한 단계는 스트랩을 부착하는 것뿐입니다.”

Craig Machinery & Design Inc.는 초음파 및 진동 용접 등의 플라스틱 용접용 맞춤형 기계를 설계 및 제작하는 풀 서비스 자동화 회사입니다. Craig Machinery는 처음 Haas VF-2SS를 구매한 2001년부터 Haas CNC 기계를 사용하여 제품을 제작하고 있습니다. 현재, 이 회사는 자랑스럽게도 5대의 Haas 기계를 보유하고 있는데, 여기에는 VF-2SS 초고속 VMC 2대, VM-3 몰드 제작 VMC 2대, GR-510 갠트리 라우터 1대가 포함됩니다.

가장 최근에 Craig Machinery 공장에 추가 설치한 제품은 2020년 3월에 구매한 Haas VM-3 몰드 제작 기계입니다. 이 기계의 납품은 Craig Machinery가 3대의 N95 마스크 제조 기계를 설계 및 제작해달라는 주문을 받은 후 Haas와 현지 Haas 직영 창고 매장 - 중서부에서 신속히 처리했습니다. 바이러스가 급증하기 시작하면서, 주문은 금세 3대에서 75대 이상으로 늘어났습니다.

중서부 제조 인력 사업부인 Haas 직영 창고 매장의 Dave Tucker 대표는 이렇게 설명합니다. “Haas 직영 창고 매장/중서부로서는 ‘총력을 기울인’ 주문이었습니다. Craig Machinery에서는 정부 문서들을 당사에 제공해 주었는데 이것을 캘리포니아에 있는 공장과 즉시 공유하여 주문을 신속하게 처리하도록 했습니다. 그때는 많은 회사들이 봉쇄를 요구받았을 때였습니다. Craig Machinery에 VM-3이 도착하던 날, 당사는 서비스 엔지니어를 준비시켜 당일에 설치가 이루어지고 칩을 제조할 수 있도록 했습니다.”

Rabeneck은 이렇게 설명합니다. “VM-3은 N95 마스크 기계 주문을 신속하게 처리하는 데 도움이 되는 완벽한 시점에 도착했습니다. VM-3의 도움으로, 당사는 3주 이내에 처음으로 3대의 마스크 제조 기계를 설계, 제작 및 발송할 수 있었습니다. 일반적으로 이런 프로젝트는 최대 14주까지 걸릴 수 있습니다.” 

Craig Machine에 설치된 Haas VMC로 생산되는 주요 구성품 중 하나는 몰드 캐비티입니다. 몰드 캐비티는 SGS Ski-Carb 스퀘어와 볼 엔드밀을 사용하여 6061-T6 알루미늄 60 HRB(Rockwell B)의 고형 피스로부터 가공됩니다. 필요한 공구 경로 공차는 .0001"로 설정되며, 커스프 높이는 <.0001이고 러핑, 3D 러핑 및 미세 3D 러핑을 포함하여 최대 12시간까지 걸릴 수 있습니다. 

또한 이 회사가 보유하고 있는 Haas GR-510 갠트리 기계는 N95 마스크 기계 생산에서 매우 중요한 역할을 수행했습니다. Craig Machinery는 기계 테이블톱에 사용되는 대형 블랜차드 연마 플레이트와 알루미늄 다이얼 플레이트를 가공, 드릴링 및 태핑하는 데 GR-510을 활용했습니다. 과거에는 이 공정이 마그네틱 드릴을 통해 이루어졌지만 몇 시간 소요되기도 했고 정확하지 않은 경우도 있었습니다. 이 회사는 3D CAD가 나오기 전에는 모든 공작물을 레이아웃에 따라 놓고 전달 펀치를 사용하여 상단에서 구멍 위치를 표시했습니다. 지금은 GR-510에 연마 플레이트를 적재하면 기계가 1시간 이내에 드릴링, 태핑 및 기타 가공을 완료하게 됩니다.

Craig Machinery & Design은 1975년에 일리노이주 빌라 파크의 차 두 대가 들어가는 크기의 차고에서 창업했습니다. 창립자 Ken Rabeneck은 공구와 기계 설계에 대한 열정으로 10년 동안 근무한 Branson Ultrasonics에서 퇴사하고 자기 회사를 창업했습니다. 그가 다니던 회사는 N95 마스크 프로젝트로 Craig Machinery와 제휴했습니다. 1977년, Craig Machinery & Design이 켄터키주 루이빌에서 공식 창업하였습니다.

Craig Rabeneck은 루이빌 대학교에서 엔지니어링 전공으로 석사 학위를 마친 후인 1989년에 회사에 공식적으로 합류했습니다. Craig는 Ken이 은퇴한 후 Craig Machinery를 물려받았고 그의 두 아들도 사업체에 합류했습니다. Craig Machinery의 초음파 용접 고정장치에 대한 업계 경험은 다양한 응용 장치용 공작물 몰드와 맞춤형 우레탄 고정장치에 필요한 지식과 능력을 보유하고 있다는 의미가 됩니다.

“VM-3의 납품은 Craig Machinery가 최근에 거둔 성공에 있어 결정적인 역할을 했습니다. 이를 통해 마스크 기계를 신속하게 제작하여 치명적인 코로나바이러스에 대항하는 싸움에 힘을 보탤 수 있게 되었습니다. 새로 도입한 VM-3 기계가 없었다면, N95 마스크 생산량이 미국의 수요에 맞출 수 없었을 것입니다.”


– Craig Rabeneck, Craig Machinery & Design, Inc. 소유자

 Craig Machinery & Design, Inc. 소개

✔ Haas 기계:

            (2) VM-3
            (2) VF-2SS
            (1) GR-510

✔ Haas 기계에서 제작하는 제품: 초음파 및 진동 용접 등의 플라스틱 용접용 맞춤형 자동화 기계.

✔ 위치: 미국 켄터키주 루이빌

웹사이트 http://craigmachinery.com/에서 Craig Machinery & Design, Inc.에 대해 더 자세히 알아보십시오.

연락처

 

Language Preference :
Loading

 Craig Machinery & Design, Inc.가 공장에서 기능을 시연하는 모습을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기