Hrinovske strojarne, a.s.

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

Hrinovske strojarne, a.s. | Haas 고객 성공 스토리
 

건축 기술 및 농업 기술 분야를 위한 유성 기어박스 및 액슬의 개발과 제조에 있어 글로벌 제조업체이자 기술 리더인 Hrinovske strojarne, a.s.에 Haas 기계 기술을 구현

슬로바키아의 흐리노바 마을에서 시작된 기계 엔지니어링의 역사는 1954년으로 거슬러 올라갑니다. 점진적으로, 현지 기계 공장은 토목 및 특수 장비용 액슬, 변속기, 액슬 드라이브, 펌프 드라이브 및 자동 변속기를 전문으로 작업하게 되었습니다. 수십 년 동안 흐리노바는 전설적인 보병 전투 차량인 BVP-1 및 BVP-2용 변속기, 유명한 탱크인 T-54, T-55 또는 T-72용 방향성 장치 모회사인 PPS Detva가 생산하는 대부분의 유형의 로더 공급업체가 되어 왔습니다. 또한 현지 기계 공장은 유럽 최초의 유압 로더 중 하나인 HON 로더의 “탄생지”이기도 했습니다. 이 공장은 변속기와 액슬 생산을 전문으로 하고 있습니다.

새로운 시작

2002년, 이 회사는 직원 및 기술 면에서 강도 높은 구조조정을 시작했습니다. 1984~85년으로 거슬러 올라가는 기계와 장비는 당시에는 세계 최고였지만 2002년이 되자 더 이상 그렇지 않았습니다. "회사를 안정적으로 만들고 싶었던 2002년에 기계가 정확성과 경제성이 부족하다는 것을 발견했습니다. 전기 소모량이 아주 많았고, 오일도 여기저기서 샜습니다… 그 오래된 기계를 계속 유지하는 것은 전혀 경제성이 없었습니다. 우리는 새로운 기술에 투자하기로 결정했지요." 당시 기술 담당 이사였고 현재는 Hrinovske strojarne, a. s.의 영업 및 마케팅 담당 이사인 Jan Vilhan이 회사 구조조정이 어떻게 시작되었는지를 회상했습니다.

터닝 기계 최초 등장

회사의 경영진은 기술에 대한 투자 없이는 회사가 시장에서 살아남을 수 없다는 사실을 알고 있었습니다. 60년의 전통을 가진 회사가 건재할 수 있는 인적 잠재력은 첨단 기술의 지원이 필요했습니다. 광범위한 현대화 프로그램이 시작되었는데, 그 가치는 10년의 기간 내에 구 슬로바키아 크라운 기준 10억(약 3,300만 유로)에 이르렀습니다. 선반이 첫 번째였습니다. 우선 수정이 필요했습니다. Jan Vilhan은 최적의 선반을 찾는 과정을 어떻게 시작했는지 이렇게 설명합니다. "꽤 어려운 과제였습니다. 약 45개의 NC 및 CNC 선반의 생산량을 대체하는 것이었습니다. 우리는 어떤 브랜드를 구매할 수 있을지 고려하는 중이었습니다. 먼저 서부의 이웃 국가인 체코 공화국의 기계를 검색해 보았습니다. 체코의 기계는 가격 면에서 그렇게 흥미를 끌지 않았습니다. 품질도 최고가 아니었고, 그저 보통일 뿐이었습니다. 우리는 계속 알아보았습니다. 여러 엔지니어링 박람회를 방문해 본 결과, 선반을 더 저렴하게 구매할 수 있다는 점을 확인했습니다. 대만이나 중국과 같은 곳에서 말입니다. 한편으로는 구미가 당기기는 했지만 다른 한편으로는 그다지 신뢰가 가지는 않았습니다. 예비 부품에 문제가 있었고 유럽에서 사용하고 있었던 이러한 외국 기계 중 많은 수는 훌륭하다고 볼 수 없었습니다."

전환점은 2003년 니트라에서 열린 국제 엔지니어링 박람회였습니다. 바로 그곳에서 Hrinovske strojarne 경영진은 처음으로 HAAS 기계를 보게 되었습니다. 그의 말을 빌리자면 처음에 보자마자 기계의 틀이 "정직한 성형품"으로 성형된 것을 보고 깊은 인상을 받았습니다. 독일제 드라이브와 전자 장치 역시 장점이었습니다. 마지막 하나의  퍼즐만 남았습니다. 이 미국 브랜드 기계가 유럽에서 몇 대나 판매되었는가였습니다. 당시 독일에는 약 4천 대가 이미 설치되어 있었습니다. 슬로바키아에서는 상대적으로 잘 알려지지 않은 기계였지만 Hrinovske strojarne의 리더십은 HAAS 기계를 테스트해 보기로 결정했습니다.

무료로 임대된 HAAS 30 선반은 h7의 공차를 기준으로 0.6의 Ra 처리를 통해 샤프트를 가공하는 것으로 구성된 테스트를 통과했습니다. 그 후 선반을 교체했으며, 첫 해에 Hrinovske strojarne은 7대의 HAAS 선반을 구매했습니다.

현재 Hrinovske strojarne에는 21대의 HAAS 기계가 있습니다. 서서히 선반에 수직 및 수평 머시닝 센터를 보충했습니다. 전력 소비량, 유압 오일, 냉각용 유제 오일 구매가 자동으로 줄어들었고 수리 기계에 대한 투자 금액도 매우 줄어들었습니다. 1대의 새로운 기계가 현재 기존 기계 2대 또는 3대가 하는 작업을 수행합니다. 또한 이 회사는 2대의 기계 작동 방식을 확립할 수 있습니다. 현재 1명의 조작자가 2대의 기계를 작동합니다. 그 결과 작동당 임금의 할당량이 줄어듭니다.

첫 번째 구매한 HAAS 선반은 이미 대손 처리되었습니다. 그것이 해야 할 역할을 이미 완료했으며 새로운 선반으로 교체할 수 있다는 뜻입니다. 하지만 지금까지 심각한 문제 없이 사용되어 왔기 때문에 이것은 의제에 포함되지 않았습니다. 조만간 미국 제조업체가 제작한 다른 기계로 보충할 수 있습니다. 조만간 Hrinova의 엔지니어링 공장은 새로운 수직 센터를 구매할 계획을 하고 있습니다.

생산 프로그램의 완벽한 변화

Hrinovske strojarne, a. s. 회사는 HAAS 기계 덕분에 성공적인 구조조정을 진행했고, 토목 엔지니어링용 유성 기어박스와 농업 기술용 액슬의 기술 리더이자 글로벌 제조업체가 되었습니다. Hrinova 변속기는 전 세계적으로 토목 엔지니어링(크레인, 도로 롤러, 콘크리트 트럭), 농기계(트랙터, 수확용 기계) 및 에너지 업계(풍력 터빈)에 사용되고 있습니다. "현재, 당사는 전 세계에서 기어박스와 액스를 생산하는 첨단 기업 중 하나입니다. 당사의 변속기는 영국 등 서유럽에서 중동, 러시아, 동남아시아, 호주, 미국을 거쳐 라틴아메리카 및 아프리카 기업에서까지 사용하고 있습니다." Jan Vilhan의 결론입니다.

Hrinovske strojarne, a.s. 소개

✔ 21대의 Haas 기계

✔ Haas 기계에서 제작하는 제품: 다양한 업계를 위한 정밀 가공 부품

✔ 위치: 슬로바키아 흐리노바

Strojárstvo / Strojírenství 잡지의 편집자들과 협력하여 작성되었습니다.  Hrinovske strojarne, a.s.의 웹사이트 https://hs.sk/en/을 방문하여 자세히 알아보기

연락처

 

Language Preference :
Loading

UMC-750의 작동을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기