• View All
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
Karlsen & Solbakken Maskinering AS

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

Karlsen & Solbakken Maskinering AS | Haas 고객 성공 스토리
 

Karlsen & Solbakken Maskinering AS는 1996년 어느 날 저녁에 시엔 교외에 있는 사용이 중단된 도살장에서 Sindre Solbakken과 Jarle H. Karlsen에 의해 설립되었습니다. 한두 해가 흐른 후, 이들은 더 넓은 사업장으로 이전해야만 했고, 몇 년이 더 지나서는 2004년에 시엔 외곽에 위치한 뢰드미르 공업 지역의 자체 사업장에 정착했습니다.

2016년, 이 회사는 이제 3600평방 미터 규모에 이르는 맞춤형 신축 건물로 다시 이전했습니다. 2018년에는 회사가 3천만 크로네의 매출을 거두었고 9% 이상의 이익을 얻었습니다. 현재, 이 회사가 운영하는 공장에는 30명 이상의 직원이 근무 중입니다. 이 회사는 일상적인 생산 활동에 이미 10대의 Haas 기계를 사용 중입니다.

KSM은 2001년에 첫 Haas 제품을 구매했습니다. 이것은 Haas VF-4 유형의 수직 머시닝 센터였습니다. 이 기계는 여전히 일상적인 생산에 사용되고 있고 공차는 기계가 처음으로 공장에 설치된 날과 거의 동일한 높이에 있습니다. 수년간, Haas 기계는 꾸준이 KSM에서 작동되고 있습니다.

“오랜 기간 동안, 새로운 Haas 기계가 매년 들어왔는데, 이제 확장이 예정되어 있어 더 많은 제품을 들여와야 합니다.” Sindre Solbakken은 설명합니다.

기계 및 서비스

“당사는 매우 다양한 기계를 보유하고 있다는 강점이 있습니다. 당사는 Haas가 제공하는 대부분의 범주의 기계를 보유하고 있습니다. 선반, 수직 밀링가공 기계, 5축 기계 및 수평 기계가 그것입니다.” Solbakken이 계속하여 설명합니다.

“회사는 공업 부문의 고객을 위해 금속 부품을 가공하는 작업을 전문으로 하고 있습니다. 당사는 유압 장치 수리에 대한 광범위한 경험과 넓은 전문지식을 보유하고 있습니다. 당사는 이 세그먼트의 모든 것을 능가하여 당사의 자체 예비 부품을 생산합니다. 최근 몇 년간, 당사는 또한 엔지니어링, 시제품 개발, 공구, 고정장치 및 지그, 로봇 전지, 유압 실린더 및 기타 부품의 생산과 관련된 통합 기술 회사가 되었습니다. KSM은 대부분의 강철 및 금속과 플라스틱 유형을 처리합니다.”

KSM은 다른 생산 기업을 위한 고정장치와 공구를 제작하는 부분에서 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.

“또한 당사는 아이디어 구상부터 대량 생산에 이르기까지 다양한 제품을 생산하고 있기 때문에, 다양한 방식으로 가공 또는 처리해야 하는 부품을 고정하는 것에 매우 능숙합니다.” Solbakken의 설명입니다.

많은 경우, 부품들은 한 번의 작업으로 가공할 수 있으므로 생산 중에 고객의 클램프를 많이 절감할 수 있으며, 이를 통해 많은 시간과 비용을 절약할 수 있게 됩니다. 당사가 보유한 Haas UMC-750SS에서 이루어지는 5축 밀링가공과 결합된 고유 부품을 통해, 당사는 설계에 있어서 엄청난 기회를 얻을 수 있고 고객에게도 상당한 비용 절감 효과를 제공할 수 있습니다.

2016년, 회사는 Skien Verktøyindustri AS를 인수하여 고급 부품 및 공구 공급업체로서의 입지를 다졌으며, 와이어 컷터와 연마 기계 외에도 다른 Haas 기계도 사용했습니다.

현지에서 이루어지는 협력

회사는 엄청난 성장을 거두어 왔습니다.

“노르웨이에서 전국적으로 고객이 있지만 이러한 성장을 이룰 수 있었던 원인은 대부분 현지 업계 덕분이었습니다.” Solbakken은 이렇게 말합니다. “1996년에 창업한 이래, 당사는 많은 신뢰를 얻게 되었고, 이를 통해 여러 건의 의뢰를 지속적으로 받아 왔습니다. 당사는 과감하게 도전을 받아들이며, 고객은 당사의 발전에 기꺼이 도움을 주고 있다고 보입니다. 이를 통해 당당한 입지를 쌓을 수 있었습니다.”

또한 머신 파크는 현지 협력을 특징으로 합니다.

HMS Maskin은 시엔에 소재하고 있기 때문에, 인접성을 통해 엄청난 이점을 얻을 수 있는 것은 물론이고, 강력한 능력, 훌륭한 제품 및 서비스 기구도 이 기계 딜러로부터 제공 받을 수 있습니다. 현재 회사는 일상적인 생산 목적으로 Haas 기계를 10대나 보유하고 있습니다. 이 기계들은 아주 훌륭한 품질, 낮은 유지보수 비용을 나타내 왔고, 분명 앞으로도 지속적으로 사용할 브랜드입니다.

Karlsen & Solbakken Maskinering AS 소개

✔ Haas 기계:

• VF-2SS
• VF-3 (2)
• VF-4
• VF-5SS
• VF-6/50

• EC-1600
• UMC-750SS
• TL-25
• SL-10
• HRT210

✔ Haas 기계에서 제작하는 제품: 유압 부품, 고정장치 및 지그와 석유 산업용 부품.

✔ 위치: 노르웨이 시엔

2016년에 지은 건물은 KSM의 비즈니스에 맞게 특수 조정했으며 규모는 총 3600평방 미터에 이릅니다. 

EC-1600 수평 기계는 까다롭고 정확성이 중요한 의뢰에 사용되고 있으며 회전 테이블을 사용해 5축으로 구동할 수 있습니다.

배경에는 VF-6 수직 기계가 있습니다. 모든 기계는 4축 또는 5축으로 회전 테이블에서 구동할 수 있습니다.

VF-5는 회전 테이블과 특수 지그를 사용합니다. 노르웨이 시장용 자동차 유형에 대한 특수 댐퍼 하우징 가공과 관련해, 하루 종일 대부분 무인으로 작동합니다.


이 제품은 현지 회사와의 협업을 통해 KSM가 개발했습니다.

UMC-750SS 5축 기계는 공장에서 인기를 모으고 있는 기계이며, 거의 항상 예약이 꽉 차 있습니다.

다시 픽스처링을 하지 않고도 공작물을 완전히 가동할 수 있다는 것은 큰 효과가 있으며 정확성을 높여준다고, Sindre Solbakken은 설명합니다.

최근에 기계에 대한 인증서를 받은 조작자인 Christoffer Dyrland를 소개합니다.

사전 조립된 제품으로서 자동차에 설치할 준비가 되었습니다.

VF-5 기계는 노르웨이 시장에 납품되기 전에 승합차로 전환되는 자동차 유형을 위한 댐퍼 하우징의 대량 생산을 진행하고 있습니다.

Haas UMC-750SS 5축 기계는 컴팩트하며 공간을 효율적으로 사용합니다.

프로그래밍은 모두 완벽한 기계 시뮬레이션으로 자체 CAM 시스템 내의 기계에서 이루어집니다.

 Karlsen & Solbakken Maskinering AS의 웹사이트 https://ks-maskinering.no/를 방문하여 자세히 알아보기

연락처

 

Language Preference :
Loading

UMC-750의 작동을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기