Coolant Chiller

작동

Haas 절삭유 칠러는 절삭유가 기계에서 순환되기 전 기계 절삭유의 온도를 내려줍니다. 이 시스템은 절삭유 펌프가 켜져있을 때마다 효과적입니다. 

탱크(그림에서 적색 호스)에서 열이 오른 절삭유는 필터를 통해 칠러로 이동됩니다. 칠러는 절삭유에서 열을 제거하여 식혀진 절삭유(정색 호스)를 스핀들 헤드와 절삭유 노즐로 전달합니다.

  • 열 변화로 인한 공작물의 변형을 줄여줍니다
  • 가공 과정에서 발생되는 열을 제거합니다
  • 열 안정성을 증가시킵니다

기능

절삭유 칠러는 지속적으로 실행되며 장치의 측면에 슬라이딩 레버가 있어 온도를 제어할 수 있습니다. 최대 냉각 동력으로 설정될 경우, 칠러는 절삭유를 절삭유가 흐른지 10분마다 화씨 1도씩 냉각시킵니다.

 

온도 확인

절삭유 온도를 확인하려면 [DIAGNOSTIC] 키를 누르고 게이지 탭을 이동하면 현재 절삭유 온도를 볼 수 있습니다.

  • 절삭유 온도 안정화
  • 몰드 제작 어플리케이션에 적합함
  • 고온 제작을 하는 모든 어플리케이션에 효율적임