What are Settings

서비스 홈 설정은 무엇입니까
Recently Updated Last updated: 01/20/2023

설정은 무엇입니까?


설정은 무엇입니까

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 설정 설명 Back to Top

설정 설명

개요

일반적으로 설정은 기본값을 저장하고, 기능을 활성화하며, 기계의 작동 방식을 변경합니다.

설정 변경

설정 페이지로 들어가려면 [SETTINGS]를 누릅니다. [PAGE UP]과 [PAGE DOWN]을 눌러 설정 페이지를 스크롤합니다. 커서 화살표 키를 사용하여 원하는 설정으로 이동하거나 설정 번호를 입력하고 [DOWN] 커서 화살표 키를 눌러 해당 설정으로 바로 이동합니다

일부 설정은 목록에서 제한된 값 세트를 사용합니다. 예를 들어, 설정에 따라 ON 또는 OFF로 설정하는 설정 옵션이 제공될 수 있습니다. 커서 화살표 키를 사용하여 사용 가능한 옵션을 스크롤 한 다음 [ENTER]를 눌러 값을 설정합니다. 다른 설정은 입력된 영숫자 값을 사용합니다. 예를 들어, 설정을 통해 장비를 켜두는 시간을 분 단위로 지정할 수 있습니다. 원하는 값을 입력한 다음 [ENTER]를 눌러 값을 설정합니다.

어떤 경우에는 [EMERGENCY STOP]을 눌러야 설정을 변경할 수 있습니다. 메시지 서보 ON 이 나타나 [EMERGENCY STOP]을 누르라고 알려줍니다.