MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

Service Home How-To-Verfahren HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

- Zum Abschnitt springen - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

Haas-Flüssigfett-Kunststofftank/Haas-Achsenschmieröl-(HALO)-Tank aus Metall – Umrüstung


AD0660

Introduction

                 

Wichtig: CHC-Fräsen erfordern Software M18.28 oder höher und CHC-Drehmaschinen erfordern Software  L11.24 oder höher.
Service-Techniker, die das Software-Update auf CHC Mills durchführen, sollten diese Service-News  auf der HSG-Website einsehen.

In diesem Verfahren wird erläutert, wie das Achsenschmiersystem des HLG-Kunststoffbehälters mit dem Metallbehälter auf Haas Achsenschmieröl umgerüstet wird.

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:

  • 93-2601B: ACHSENSCHMIERMITTELTANK METALL HAAS-ACHSENSCHMIERÖL
  • 93-3610: RÜCKSTAUVENTIL FÜR HALO SVC-SATZ

Hinweis: Jede Drehmaschine benötigt mindestens einen (1) Satz 93-3610. Bei Drehmaschinen, die auch eine Y-Achse besitzen, müssen  zwei (2)  Sätze 93-3610 bestellt werden.

Hinweis: UMCs benötigen nun drei (3) Kits  93-3610 , um Rückschlagventile zu allen Schmierleitungen hinzuzufügen.

Wichtig: Bevor Sie Rückschlagventil-Sätze (93-3610) bestellen, überprüfen Sie bitte die Maschinenkonfiguration in den Bildern im Abschnitt „Neuen Behälter installieren“ unten.

Vergewissern Sie sich vor Ausführung dieses Verfahrens, dass das Achsenschmiersystem frei ist. Dies kann durch Ausführen eines Achsenschmiertests auf der Registerkarte Wartung überprüft werden. Wenn der Alarm 2082 erzeugt wird ODER wenn der Druck nicht innerhalb von 1 Stunde nach unten zurückgegangen ist, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Achsenschmierleitungen verstopft sind.

Wenn Achsenschmiermittelleitungen gespült werden müssen, siehe folgendes Verfahren: Haas Flüssigfett – Verstopfte Leitungen spülen. 

Nachdem die Leitungen gespült und der Pumpenverteiler gereinigt wurde, fahren Sie mit dem Rest dieses Verfahrens fort.

Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement

1

Kennzeichnen Sie die Abgabefettschläuche der verwendeten Achsenschmierbehälterbaugruppe, damit sie nach dem Austausch der Baugruppe wieder an derselben Stelle eingesetzt werden können.

Trennen Sie den Eingangsdruckluftschlauch und die Abgabefettschläuche vom verwendeten Achsschmierbehälter.

Entfernen Sie die verwendete Achsschmierbehälterbaugruppe aus dem Schrank.

Trennen Sie das Druckschalterkabel von der Baugruppe.

Entfernen Sie den Lufteinlassanschluss und den Fettverteiler von der verwendeten Achsschmierbehälterbaugruppe.

2

Entfernen Sie das gebrauchte 1/4-Zoll AD-Rohr (gleiche Position wie ein im Bild gezeigter neuer Schlauch [2]) vom Fettverteiler [1] und entsorgen Sie es.

Bauen Sie das Lufteinlassanschlussstück [5] in die neue Achsschmierbehälterbaugruppe [3] ein. Richten Sie die Oberseite des Lufteinlassanschlussstücks parallel zu den beiden Schraubdomen [4] am neuen Achsschmierbehälter [3] aus. 

Sehen Sie sich das untere Ende des Schlauchs an [5]. Überprüfen Sie Folgendes:

  • Das Ende muss bei 45 Grad abgeschnitten werden.
  • Zum Filtersieb muss ein Abstand von etwa 1/16 Zoll (2 mm) bestehen.
  • Schneiden Sie den Schlauch oben ab, falls er gekürzt werden muss.
    • Lassen Sie genügend Schlauchlänge, um eine gute Verbindung mit dem Fettverteiler herstellen zu können [1].
    • Den Schlauch nicht knicken.

Ziehen Sie das neue Rohr nicht vollständig aus dem Anschluss am Kopf. Ziehen Sie das neue 1/4-Zoll-AD-Rohr [2] nur ein oder zwei Zoll aus dem Anschluss am Kopf der neuen Achsschmierbehälterbaugruppe, die mit „AUS“ gekennzeichnet ist. Führen Sie das Rohr ein, bis es fest im Anschlussstück im Ölverteiler sitzt [1].

Bauen Sie den Ölverteiler [1] in die neue Achsschmierbehälterbaugruppe [3] ein. Die Löcher oben am Lufteinlassanschlussstück [4] und am Ölverteiler [1] müssen wie gezeigt ausgerichtet sein [6].

3

Bauen Sie den Metallbehälter mit Fett ein [6]. Bauen Sie die fertige neue Achsschmierbehälterbaugruppe in den Schrank ein.

Arbeiten Sie mit der Adapterhalterung [1], falls die Löcher im Schrank nicht mit den Löchern in der Kopfbaugruppe übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass die Halterung wie gezeigt ausgerichtet ist. 

Hinweis: Wenn der Schlauch der vertikalen Achse nicht an einem Ausgang mit Rückschlagventil angeschlossen ist, können im Laufe der Zeit Schäden auftreten. Es kann Luft in den Schlauch gelangen und die vertikale Achse wird nicht mehr ausreichend geschmiert.

Schließen Sie den Eingangsdruckluftschlauch [5] und die Abgabefettschläuche an. Stellen Sie sicher, dass Sie die vertikale Achse am Ausgang mit Rückschlagventil [3] installieren. Die anderen Achsen sind an den Schlaucharmaturen montiert [4].

Verbinden Sie das Druckschalterkabel mit dem Druckschalter hinter dem Ölverteiler [2].

Install New Reservoir

1

Füllen Sie den neuen Behälter [1] mit dem Haas Achsenschmieröl bis etwa 1/2 Zoll  (13 mm) unter das Gewinde des Behälters.

                       

2

Befolgen Sie diesen Schritt für Fräsen

Hinweis: UMCs benötigen nun drei (3) Kits 93-3610 , um Rückschlagventile zu allen Schmierleitungen hinzuzufügen. Die Rückschlagventile sind in Bild [2] grau, um anzuzeigen, wo sie hinzugefügt werden müssen.

Fräsen mit SMTC (seitlich angeordnetem Werkzeugwechsler) und Drehmaschinen mit C-Achse müssen eine 0,02-Zoll-Öffnung (in den Abbildungen als rotes Bauteil dargestellt) in die Schmiermittelleitungen des Ölbehälters einsetzen. Anhand der nummerierten Bilder und der folgenden Liste können Sie sehen, wo die Blende bei den folgenden Maschinen angebracht werden muss:

  1. SMTC: VF – 1-9, DT, DM, VR-8, VM – 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3

Hinweis: Eine kleine Anzahl von SMTCs hat kein Servo-Magazin und benötigt daher keine zusätzliche Öffnung. Das bedeutet, dass alle Fräsen, die nur 3 Ölleitungen am Schmierbehälter haben, keine zusätzliche Öffnung benötigen.

Hinweis: Es werden nicht alle Schmierkonfigurationen angezeigt, sondern nur Konfigurationen, die neue Armaturen im Umrüstvorgang hinzufügen.

3

Befolgen Sie diesen Schritt für Drehmaschinen

Hinweis: Jede Drehmaschine benötigt mindestens ein (1)  Kit 93-3610. Bei Drehmaschinen, die auch eine Y-Achse besitzen, müssen  zwei (2) Kits 93-3610. bestellt werden.

 Hinweis: Reitstockbefestigungen sind in den Bildern als blaue Komponente dargestellt. 

Fräsen mit SMTC (seitlich angeordnetem Werkzeugwechsler) und Drehmaschinen mit C-Achse müssen eine 0,02-Zoll-Öffnung (in den Abbildungen als rotes Bauteil dargestellt) in die Schmiermittelleitungen des Ölbehälters einsetzen. Drehmaschinen müssen auch ein zusätzliches Rückschlagventil und eine Nippelbefestigung zur X-Achse und zur Y-Achse hinzufügen, wenn sie über eins verfügen (die X- und Y-Achsen sind im Bild rechts gekennzeichnet). Anhand der nummerierten Bilder und der folgenden Liste können Sie sehen, wo die Blende bei den folgenden Maschinen angebracht werden muss:

8. Langbettig und nicht langbettig: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35

9. Y-Achse langbettig und nicht langbettig: ST-10Y/15Y /20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY /15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY

10. C-Achse langbettig und nicht langbettig: ST-10/ 15/20/25/28/30/35

11. C-Achse und Y-Achse langbettig und nicht langbettig:  ST-10Y / 15Y /20Y/25Y/30Y/35Y

12. Langbettig und C-Achse und Y-Achse und Gegenspindel: DS-30Y, ST-10LY / 15LY /20LY/25LY/28LY/30LY/35LY

13. Langbett und Reitstock: ST-40/40L/45/45L/50/55

14. Langbett , C-Achse und Reitstock: ST-40/45/50/55

15. Langbett/Nicht-Langbett und Reitstock: ST-30/35

16. Langbett/Nicht-Langbett und Reitstock und Y-Achse: ST-30Y /35Y

Hinweis: Es werden nicht alle Schmierkonfigurationen angezeigt, sondern nur Konfigurationen, die neue Armaturen im Umrüstvorgang hinzufügen.

Axis Lubrication System - Verification

1

Für NGC-Maschinen:

Ändern Sie Einstellung 277 auf 3 Stunden [1].

 

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihr HFO (Haas Factory Outlet), um den neuesten Patch von der HBC-Website bei ihrem nächsten Besuch herunterzuladen und anzuwenden.

 

Für CHC-Maschinen:

Stellen Sie Parameter 1401 auf 12 Stunden und Einstellung 252 auf 3 Stunden einstellen.

2

Für NGC-Maschinen:

Drücken Sie [DIAGNOSTICS].

Gehen Sie zur Registerkarte Maintenance (Wartung) und navigieren Sie zur Registerkarte Lube (Schmiermittel).

Drücken Sie [F2], um den Test der Achsenschmierung zu starten.

 

Für CHC-Maschinen:

Drücken Sie  [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2)-mal, um die Diagnoseseite anzuzeigen.

Drücken Sie [CANCEL].

Gehen Sie zur Registerkarte LUBE  (Schmiermittel).

Drücken Sie [WRITE/ENTER].

Drücken Sie  [F2] , um den Test der Achsenschmierung zu starten.

3

Führen Sie den Test zur Achsenschmierung erneut durch, bis Sie keine Alarme mehr für die Achsenschmierung erhalten. Warten Sie mindestens (1) Minute zwischen den Testzyklen für die Achsenschmierung.

Kontrollieren Sie den Ölstand im Behälter.

Wenn die Ölleitungen fast leer waren, kann es notwendig sein, den Achsenschmiermittelbehälter nach dem Entlüften der Leitungen wieder aufzufüllen. Füllen Sie das Öl in den bis auf eine Höhe von ca. 1/2 Zoll (13 mm) unter dem Gewinde in den Behälter.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.