My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018

Accueil du service Porte automatique 8M DC - Guide de dépannage - CHC - TG0018
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Porte automatique 8M DC - Guide de dépannage - CHC


TG0018

Porte automatique 8M DC - Guide de dépannage - CHC - TG0018

- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

La porte automatique DC utilise un cylindre pneumatique pour pousser la roue d'entraînement sur la porte.

Un moteur de 12 volts entraîne la roue CW et CCW pour ouvrir ou fermer la porte.

La machine utilise une minuterie pour ouvrir la porte (Paramètre 1404) et le capteur fermé de porte pour arrêter le moteur en fermant la porte.

Un ressort interne dans le cylindre soulève l'assemblage lorsque le soléoïde s'éteint.

Symptom Table

Symptôme Cause possible Action corrective
Porte automatique ne s'engageant pas, la roue tourne. Il y a un problème avec le solénoïde ou le cylindre est souillé. Dépanner le solénoïde, inspecter le tuyau à air et le cylindre.
La porte automatique s'engage mais la roue ne tourne pas. La porte ou les moteurs DC sont bloqués. Si les moteurs DC sont bloqués, cela entraînera la coupure de l'alimentation électrique 12VDC.  Vérifiez que la porte ou  les moteurs DC ne sont pas bloqués.
Il y a un problème avec l’alimentation de la porte automatique 12 VDC. Vérifiez l'alimentation AD, entrée 120 VAC, sortie 12 VDC.  La puissance de sortie peut chuter si l'alimentation électrique détecte une charge importante,  cela est normal.  Vérifiez s'il n’y a pas de blocages de porte ou de coincements dans les moteurs.
Il y a un problème avec le 8M PCB. Inspectez les relais et les connexions.
La porte ne s'ouvre pas complètement. Les copeaux s'accumulent dans les rouleaux de porte ou par le liquide de coupe souillé sur la roue de la porte automatique. Retirez les copeaux des rouleaux de porte. Nettoyez le liquide de refroidissement de la roue de la porte automatique.
Réglage 131 Porte automatique est sur On. 
Lorsque vous appuyez sur le bouton Porte automatique sur le côté du boîtier de commande,
ou
lors du commandement d'un M80 sur MDI.
Un message « Caractéristique désactivée » apparaît à l'écran ou dans l'alarme 548 DOOR M CODES PAS ALLOWED.
Le réglage de l'usine 823 [823:] Type de porte automatique est réglé à 0. Assurez-vous que le réglage de l'usine 823 [823:] Le type de porte automatique est réglé correctement :

5 - Porte automatique de moteur simple de DC
6e Double DC Motor Auto Door

Input Voltage Inspection

Action corrective

Mesurez la tension sur l'alimentation électrique AD [1]. Vérifiez l’entrée 120 VAC et la sortie 12 VDC.

Mesurez la tension à P2 sur le PCB 8M [2]. Utilisez un multimètre avec des palpeurs à pointe d'aiguille. La tension doit être de 12 VCC.

 Remarque : Ne mesurez pas la tension avec le câble déconnecté.

Si la tension n'est pas correcte, mesurez la tension à P35 pour CHC ou P18 pour NGC sur le PCB PDIST. La tension doit être de 12 VDC. Si la tension est correcte, le câble 860 est défectueux. Si la tension n'est pas correcte, dépannez le PCB PDIST.

Si les tensions sont correctes et le moteur alimenté à 12 VDC mais ne tourne pas, le moteur peut être défectueux. Le moteur doit lire 6-12 Ohms de résistance.

Relay Inspection

Action corrective

Consultez 8M PCB - Guide de dépannage

Solenoid

Action corrective

Activez manuellement le solénoïde de porte automatique. Si l'assemblage ne s'abaisse pas, vérifiez la présence de fuites sur le tuyau ou la fixation dans le cylindre.

Avec la porte automatique commandée, vérifiez que la tension soit de 120 VAC au solénoïde.

 Remarque : Ne mesurez pas la tension avec le câble déconnecté.

Auto Door Settings / Parameters

Réglage Description Utilisation
131 PORTE AUTOMATIQUE Ce paramètre active/désactive la porte automatique
Paramètre Description Utilisation
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Spécifie le temps alloué au moteur pour ouvrir la porte. Après cela, une alarme est générée.
823 AUTO DOOR TYPE Type de porte automatique (type 5 - porte automatique non commandée)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Spécifie le temps mis par le moteur DC pour ouvrir la porte.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Spécifie le temps pendant lequel le moteur DC reste allumé une fois l'interrupteur fermé de la porte.
1406* AUTO DOOR OPEN OUTPUT La porte automatique ouvre le numéro de sortie du relais M-code.
1407* AUTO DOOR CLOSE OUTPUT La porte automatique ferme le numéro de sortie du relais M-code.
1408* AUTO DOOR ENABLE OUTPUT La porte automatique engage le numéro de sortie solénoïde.
1409* AUTO DOOR OPEN INPUT Ce paramètre n'est pas utilisé. Il n'y a pas d'interrupteur ouvert de porte, la commande observe la valeur 1404 du paramètre pour ouvrir la porte.

 Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que sur la commande Haas classique avec une version logicielle Lathe 11.26 ou supérieure.

Electrical Diagrams

Diagramme électrique de porte automatique de CHC

 Remarque : seules les tours classiques de commande Haas ont été conçues avec une porte automatique non commandée.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.