8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018

サービス ホーム 8M DC自動ドア - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0018
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

8M DC自動ドア - トラブルシューティングガイド - CHC


TG0018

8M DC自動ドア - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0018

- 原因に移動 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

DC Auto Doorは、空気圧シリンダーを使用して駆動車輪をドアに押し込みます。

12ボルトのモーターが車輪CWおよびCCWを駆動して、ドアを開閉します。

機械はタイマーを使用してドアを開けます(パラメータ1404)。ドアを閉じるときにはドア閉センサーによりモーターが停止します。

ソレノイドが遮断すると、シリンダーの内部スプリングがアセンブリを持ち上げます。

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置
自動ドアは作動せず、ホイールが回転している ソレノイドに問題があるか、シリンダーが汚れています。 ソレノイドのトラブルシューティングを行い、エアホースとシリンダーを点検します。
自動ドアは作動するが、ホイールは回転しない ドアまたはDCモーターが詰まっています。 DCモーターが詰まっていると、12VDC電源がシャットダウンします。 ドアまたは DCモーターが詰まっていないことを確認してください。
自動ドア12VDC電源供給に問題があります。 AD電源、120VAC入力、12VDC出力を確認します。 電源供給が大きな負荷を感知すると、電源出力が低下する可能性があります。  これは正常です。 ドアの詰まりやモーターの拘束がないかを確認します。
8M PCBに問題がある リレーと接続を点検します。
ドアが完全に開かない ドアローラーに切りくずが堆積したり、自動ドア車輪がクーラントで汚れたりします。 ドアローラーからチップを取り除きます。自動ドア車輪からクーラントを取り除きます。
設定131 自動ドアはオンです。 
ペンダントの側面にある自動ドアボタンを押すと、
または
MDIでM80をコマンドするとき。
メッセージ"無効な機能"が画面に表示されるか、またはアラーム548 ドアMコードは許可されていませんが出ます。
工場設定823 [823:]自動ドアタイプが0に設定されています。 工場設定823 [823:]自動ドアタイプが正しく設定されていることを確認してください。

5 = シングルDCモーター自動ドア
6 = デュアルDCモーター自動ドア

Input Voltage Inspection

是正措置:

AD電源[1]の電圧を測定します。120 VAC入力と12 VDC出力を確認します。

8M PCB[2]のP2の電圧を測定します。針先プローブ付きのマルチメーターを使用します。電圧は12VDCでなければなりません。

 注意: ケーブルを外した状態で電圧を測定しないでください。

電圧が正しくない場合は、PDIST PCB上でCHCの場合はP35、NGCの場合はP18で電圧を測定します。電圧は12VDCでなければなりません。電圧が正しい場合、ケーブル860に障害があります。電圧が正しくない場合は、PDIST PCBをトラブルシューティングします。

電圧が正しく、モーターに12VDCが供給されているが回転しない場合、モーターが故障している可能性があります。モーターは6〜12オームの抵抗を示すはずです。

Relay Inspection

是正措置:

 8M PCB - トラブルシューティングガイドを参照してください。

Solenoid

是正措置:

自動ドアソレノイドを手動で作動させます。アセンブリが下がらない場合は、ホースに漏れがないか、シリンダーに拘束がないかを確認してください。

自動ドアがオンになっている状態で、ソレノイドの120 VACを確認します。

 注意: ケーブルを外した状態で電圧を測定しないでください。

Auto Door Settings / Parameters

設定 説明 使用
131 自動ドア この設定は、自動ドアを有効/無効にします
パラメータ 説明 使用
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME これは、モーターがドアを開く動作に許される時間を指定します。この後、アラームが出ます。
823 AUTO DOOR TYPE 自動ドアタイプ(タイプ5 = 非サーボ自動ドア)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) これは、ドアを開くためにDCモーターがオンになっている時間を指定します。
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) これは、ドアクローズスイッチが検知された後、DCモーターがオンのままでいる時間を指定します。
1406* AUTO DOOR OPEN OUTPUT 自動ドア開M-コードリレー出力番号
1407* AUTO DOOR CLOSE OUTPUT 自動ドア閉M-コードリレー出力番号
1408* AUTO DOOR ENABLE OUTPUT 自動ドア作動ソレノイド出力番号
1409* AUTO DOOR OPEN INPUT このパラメーターは使用されません。ドアオープンスイッチはありません。制御はパラメーター1404の時間に従ってドアを開きます。

 注意: *これらのパラメーターは、旋盤ソフトウェアバージョン11.26以降を搭載したクラシックHaas制御でのみ使用できます。

Electrical Diagrams

CHC自動ドアの電気回路図

 注意: クラシックHaas制御旋盤のみが、非サーボオートドアで構築されました。