MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
6 - VF-Pallet Pool - Operation

VF-Pallet Pool - Operator's Manual Supplement


  • 0 - VF-pallet pool - Sommario
  • 1 - VF-Pallet Pool - Introduzione
  • 2 - VF-Pallet Pool - Legal Information
  • 3 - VF-Pallet Pool - Safety
  • 4 - VF-Pallet Pool - Installation
  • 5 - VF-Pallet Pool - Control Icons
  • 6 - VF-Pallet Pool - Operation
  • 7 - VF-Pallet Pool - M-Codes
  • 8 - VF-Pallet Pool - Settings
  • 9 - VF-Pallet Pool - Maintenance

Go To :

  • 6.1 VF-Pallet Pool - Tabella del programma
  • 6.2 VF-Pallet Pool - Recupero

Pallet Schedule Table

La tabella del programma pallet incorpora una serie di funzioni per aiutare l’utente con la propria procedura.

Ordine carico e Stato pallet Queste due funzioni lavorano insieme per mostrare quale pallet è attualmente nell’area di lavorazione. Inserire un numero per l’ordine di caricamento e premere [ENTER] nel campo Stato pallet per selezionare lo stato del pallet. Le scelte sono: 0: Non programmata, 1. Pianificato, 2: Mancante e 3: Completato.

Commento: Per aggiungere un commento dell’utente a un pallet, evidenziare il campo del numero del pallet e premere [ENTER] (INVIO). Verrà visualizzata una casella, digitare il commento desiderato e premere [ENTER].

Utilizzo del pallet: Questa funzione fornisce il numero di volte in cui il pallet specifico è stato caricato nell'area di lavorazione. Premere [ORIGINE] per cancellare il valore.

Numero programma: Questo dettaglio mostra quale numero di programma è stato assegnato al pallet. Per selezionare un programma, evidenziare il campo Nome programma, quindi premere [ENTER] e passare al programma.

Commento del programma: Quest’area visualizza i commenti scritti nel programma per pezzi. Può essere modificata solo con la modifica dei commenti nel programma.

Prompt dei comandi:

[ENTER] La funzione cambia a seconda della posizione dell'evidenziatore. Viene utilizzato per immettere un commento utente, impostare un valore nel campo e visualizzare le opzioni per il campo.

[ALTER] Caricare pallet e programma. In questo modo, il pallet selezionato verrà caricato nella macchina e verrà richiamato dalla memoria il programma assegnato.

[INSERT] Eseguire il programma caricato. In questo modo la macchina verrà avviata in modalità di programmazione pallet. La macchina continuerà a eseguire tutti i pallet programmati nel PST fino al completamento. Per ulteriori informazioni sulla modalità di programmazione pallet, fare riferimento a Pallet M199/Caricamento pezzi o Fine programma nella sezione Codice M.

[F2]Programmare il pallet della stazione di carico. Questo imposterà lo stato del pallet della stazione di carico su Programmato.

[F3] Posizionare il pallet della stazione di carico. Questo riporterà il pallet della stazione di carico al pallet pool.

[F4] Ottieni pallet evidenziato. Questo porterà il pallet selezionato alla stazione di carico.

Using the Pallet Scheduling Table to Load Pallets

1

Caricare i pallet utilizzando la Tabella di pianificazione pallet.

Per raggiungere la scheda Tabella di pianificazione pallet premere [CURRENT COMMANDS], quindi andare DISPOSITIVI > TABELLA PROGRAMMA PALLET. 

Pianificare i pallet, per farlo evidenziare lo stato del pallet [1] e premere [F2] per programmare. Ripetere questa procedura per i pallet rimanenti.

NOTA: I pallet devono essere programmati per caricarli fisicamente nella stazione. Dopo aver caricato tutti i pallet, l’utente può annullare la pianificazione dei pallet secondo necessità. L’annullamento della pianificazione di un pallet indicherà al pallet pool di non ritirare quel pallet.

2

Per caricare i pallet sulla macchina, premere prima ARRESTO D'EMERGENZA [1], quindi andare alla scheda Scaffale sul pallet numero 1 [2]. Cambiare il pallet 1 con lo scaffale H [3], si aprirà la stazione di carico nel software della macchina. 

Quindi, evidenziare la scheda del ripiano pallet 2 [4] e cambiarla nel ripiano A, in modo da spostare la posizione del pallet 2 alla stazione di carico [5]. 

Caricare fisicamente un pallet sulla stazione di carico, rilasciare l’E-STOP e premere [F3] per riporre il pallet della stazione di carico 2 sullo scaffale vuoto E. 

Continuare questo processo per il resto degli scaffali e, una volta completato, riportare il pallet 1 sullo scaffale A. 

3

Per caricare un programma per un pallet specifico, andare alla scheda Nome programma [1] e premere [ENTER].

Apparirà un menu a comparsa che chiederà da dove caricare il programma. Scegliere la posizione del file, selezionare il programma che si desidera eseguire per quel pallet e premere [ENTER] (INVIO).

4

Il nome del programma e il commento al programma appariranno nella rispettiva scheda [1]. Continuare a caricare i programmi per tutti gli altri pallet a cui si applica. 

Premendo [ALTER] [2] si  caricherà il pallet e il programma come descritto nel nome.

Premendo [INSERT] [3] si avvia il programma del pallet nello scaffale H, lo stato del pallet dovrebbe indicare anche il numero di pallet caricato. 

5

Per recuperare un determinato pallet, scegliere il numero del pallet o lo scaffale [1], si dovrebbe vedere il numero del pallet evidenziato, premere [F4] indicato come [2] e che dovrebbe portare il pallet evidenziato alla stazione di carico o allo scaffale A [3]. 

NOTA: Se c’è un pallet nella stazione di carico quando questo processo è comandato, il pallet nella stazione di carico sarà caricato su uno scaffale vuoto nel pallet pool per spostare la posizione evidenziata del pallet. 

Pallet Wash-Down Sequence

Utilizzare il codice speciale M50P0per estrarre un pallet senza caricare quello successivo per eseguire un programma di lavaggio per pulire il ricevitore prima di caricare il pallet successivo in modalità pallet.

Fare riferimento al testo della guida del codice M M50 per Ulteriori informazioni.

Pallet Pool Changer - Recovery

Se i cicli del pallet pool o del cambio pallet vengono interrotti, è necessario accedere alla modalità per correggere o completare il ciclo.

Premere il pulsante [RECOVER] (RECUPERO) e premere 2 per il cambio pallet. La pagina di ripristino visualizza i valori di ingresso e di uscita.

Display ripristino cambio pallet:

  1. Funzioni del pallet pool
  2. Stato pallet pool
  3. Casella di messaggio 

 Importante: se sul braccio del pallet non è presente alcun pallet, il PR entrerà nella stazione con un offset di 4 gradi quando il braccio del pallet viene comandato nel vetrino verso una stazione specificata utilizzando la pagina di recupero. Entra a un offset di 4 gradi per evitare di colpire il meccanismo di bloccaggio del pallet sulle stazioni pallet, quindi quando si trova nella pagina di recupero e il controllo chiede se il braccio del pallet sta tenendo un pallet DEVE ricevere una risposta corretta, altrimenti potrebbe verificarsi una collisione tra il braccio del pallet e il meccanismo di bloccaggio del pallet.

                          

Prompt dei comandi:

[>] Aprire lo sportello interno LS. Si aprirà lo sportello interno della stazione di carico.

[F1] Aprire lo sportello della slitta. Si aprirà la finestra automatica sulla macchina. 

[F2] Sblocco. In questo modo si sgancia il pallet nella macchina dal ricevitore.

[INSERT] Ritorno alla posizione iniziale della slitta del pallet. In questo modo il dispositivo di carico ritorna alla posizione iniziale.

[UNDO] Slitta pallet pool sullo scaffale. In questo modo il dispositivo di carico del pallet pool scorre nella posizione dello scaffale selezionata. Ad esempio: Premere [A] quindi [UNDO] quindi per far scorrere il dispositivo di carico nella posizione A dello scaffale.

[DELETE] Rotazione del pallet pool nello scaffale. In questo modo il dispositivo di carico del pallet pool ruota nella posizione dello scaffale selezionata. Ad esempio: Premere [A] quindi [DELETE] per ruotare il dispositivo di carico nella posizione A dello scaffale.

[ORIGIN] Tentativo di ripristino automatico. Questa operazione tenterà di correggere automaticamente o completare l’operazione del pallet pool.

[+Z] Selezionare Asse slitta del pallet. Questo selezionerà l’asse PS nella modalità avanzamento con volantino.

[-Z] Selezionare Asse di rotazione pallet. Questo selezionerà l’asse PR nella modalità avanzamento con volantino.

[RECOVER] Uscire dalla tabella di pianificazione pallet. Questo consentirà di tornare alla Tabella del programma dei pallet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.