6 - VF-Pallet Pool - Operation


  • 0 - VF-팔레트 풀 - 목차
  • 1 - VF-팔레트 풀 - 소개
  • 2 - VF-Pallet Pool - Legal Information
  • 3 - VF-Pallet Pool - Safety
  • 4 - VF-Pallet Pool - Installation
  • 5 - VF-Pallet Pool - Control Icons
  • 6 - VF-Pallet Pool - Operation
  • 7 - VF-Pallet Pool - M-Codes
  • 8 - VF-Pallet Pool - Settings
  • 9 - VF-Pallet Pool - Maintenance

Go To :

  • 6.1 VF-팔레트 풀 - 스케줄 테이블
  • 6.2 VF-팔레트 풀 - 복구

Pallet Schedule Table

팔레트 일정표에는 사용자의 일상적인 작업에 도움이 되는 여러 기능이 통합되어 있습니다.

적재 순선 및 팔레트 상태: 이 두 기능은 현재 가공 영역에 있는 팔레트를 보여주기 위해 함께 작동합니다. 장착 순서를 위한 번호를 입력하고 팔레트 상태 필드에서 [입력]을 눌러 팔레트 상태를 선택하십시오. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 0: 예약되지 않음, 1: 예약됨, 2 : 누락 및 3 : 완료되었습니다.

의견: 팔레트에 사용자 의견을 추가하려면 팔레트 번호 필드를 강조 표시하고 [입력]을 누르십시오. 상자가 나타나면 원하는 설명을 입력하고 [입력]을 누르십시오.

팔레트 사용법: 이 기능은 특정 팔레트가 가공 영역에 장착되었던 횟수를 알려줍니다. 이 값을 지우려면 [원점] 버튼을 누르십시오.

프로그램 번호: 이 세부 정보는 팔레트에 할당되었던 프로그램 번호를 보여줍니다. 프로그램을 선택하려면 프로그램 이름 필드를 강조 표시한 다음 [입력]을 눌러 프로그램으로 이동하십시오.

프로그램 주석: 이 영역에는 공작물 프로그램에서 작성된 주석이 표시됩니다. 이것은 프로그램에서 주석을 편집해야만 변경할 수 있습니다.

명령 프롬프트:

[ENTER] 이 기능은 하이라이터의 위치에 따라 변경됩니다. 사용자 의견을 입력하고 필드에 값을 설정하고 필드에 대한 옵션을 보는 데 사용됩니다.

[ALTER] 팔레트 적재 및 프로그램을 로드합니다. 선택한 팔레트이 기계에 장착되고 할당된 프로그램이 메모리로 호출됩니다.

[INSERT] 로드된 프로그램을 실행합니다. 팔레트 스케줄러 모드에서 기계가 가동을 시작합니다. 기계는 예약된 모든 팔레트가 완료될 때까지 PST에서 계속 가동합니다. 팔레트 스케줄러 모드에 대한 자세한 내용은 M 코드 섹션의 M199 팔레트/공작물 적재 또는 프로그램 끝을 참조하십시오.

[F2]로드 스테이션 팔레트를 예약합니다. 로드 스테이션 팔레트의 상태가 예약됨으로 설정됩니다.

[F3] 로드 스테이션 팔레트를 멀리 둡니다. 로드 스테이션 팔레트가 팔레트 풀로 반환됩니다.

[F4] 강조 표시된 팔레트을 가져옵니다. 선택한 팔레트을 로드 스테이션으로 가져옵니다.

Using the Pallet Scheduling Table to Load Pallets

1

팔레트 스케줄 테이블을 사용하여 팔레트를 로드합니다.

팔레트 스케줄 테이블 탭에 도달하려면 [CURRENT COMMANDS] 를 누른 다음 DEVICES > PALLET SCHEDULE TABLE로 이동합니다.

팔레트를 예약하려면 팔레트[1]의 상태를 강조 표시하고 [F2]를 눌러 일정을 잡으십시오. 나머지 팔레트에 대해 이 과정을 반복합니다.

참고: 팔레트를 스테이션에 실제로 적재하려면 팔레트를 예약해야 합니다. 모든 팔레트가 로드된 후 사용자는 필요에 따라 팔레트의 예약을 취소할 수 있습니다. 팔레트 예약을 취소하면 팔레트 풀이 해당 팔레트를 픽업하지 않도록 지시합니다.

2

기계에 팔레트를 적재하려면 먼저 E-STOP [1] 를누른 다음 팔레트 번호 1[2]의 선반 탭으로 이동합니다. 팔레트 1을 선반 H[3]로 변경하면 기계의 소프트웨어에서 로딩 스테이션이 열립니다. 

다음으로 팔레트 2 선반 탭[4]을 강조 표시하고 이를 선반 A로 변경하면 팔레트 2의 위치가 로드 스테이션[5]으로 이동합니다. 

팔레트를 적재 스테이션에 물리적으로 적재하고, E-STOP을 해제한 다음, [F3]을 눌러 로드 스테이션 팔레트 2를 빈 선반 E에 놓으십시오. 

나머지 선반에 대해 이 프로세스를 계속하고 완료되면 팔레트 1을 선반 A로 다시 이동합니다. 

3

특정 팔레트에 대한 프로그램을 로드하려면 프로그램 Name(이름) 탭 [1]으로 이동하여 [ENTER]를 누르십시오.

프로그램을 로드할 위치를 묻는 팝업 메뉴가 나타납니다. 파일 위치를 선택하고 해당 팔레트에 대해 실행할 프로그램을 선택한 다음 [ENTER]를 누릅니다.

4

프로그램 이름과 프로그램 설명이 해당 탭[1]에 나타납니다. 적용되는 다른 모든 팔레트에 대한 프로그램을 계속로드하십시오. 

[ALTER] [2] 를 누르면 이름 설명에 따라 팔레트와 프로그램을 로드합니다.

[INSERT] [3]를 누르면 선반 H의 팔레트 프로그램을 실행합니다. 팔레트 상태는 적재된 팔레트 번호도 알려줍니다. 

5

특정 팔레트를 검색하려면 팔레트 번호 또는 선반 [1]을 선택합니다. 강조 표시된 팔레트 번호가 보여야 하며 [2]로 표시된 [F4]를 누르면 강조 표시된 팔레트를 로딩 스테이션 또는 선반 A[3]로 가져와야 합니다. 

참고: 이 프로세스가 명령될 때 로드 스테이션에 팔레트가 있는 경우 강조 표시된 팔레트 위치를 이동하기 위해 로드 스테이션의 팔레트가 팔레트 풀의 빈 선반에 로드됩니다. 

Pallet Wash-Down Sequence

팔레트 모드에서 다음 팔레트를 적재하기 전에 리시버를 청소하기 위한 세척 프로그램을 실행하기 위해 다음 팔레트를 적재하지 말고 특수 코드 M50P0을사용하여 팔레트를 추출하십시오.

추가 정보는 M50 M 코드 도움말 텍스트를 참조하십시오.

Pallet Pool Changer - Recovery

팔레트 풀 또는 팔레트 교환장치의 주기가 중단되면 [RECOVER] 모드로 들어가서 사이클을 수정하거나 완료해야 합니다.

[복구] 버튼을 누르고 팔레트 교환장치의 2를 누르십시오. 복구 페이지에 입력 및 출력 값이 표시됩니다.

팔레트 교환장치 복구 디스플레이:

  1. 팔레트 풀 기능
  2. 팔레트 풀 상태
  3. 메시지 박스 

  중요:  팔레트 암에 팔레트가 없으면 복구 페이지를 사용하여 팔레트 암이 지정된 스테이션으로 슬라이드하도록 명령을 받을 때 PR이 4도 오프셋으로 스테이션으로 이동합니다. 팔레트 스테이션에서 팔레트 잠금 장치를 치지 않도록 4도 오프셋으로 들어가므로 복구 페이지에 있을 때 제어 장치가 팔레트 암이 팔레트를 잡고 있는지 묻습니다. 올바르게 대답하여야 하며 그렇지 않으면 팔레트 암과 팔레트 잠금 장치 사이에 충돌이 발생할 수 있습니다.

                          

명령 프롬프트:

[>] LS 내부 도어를 엽니다. 이렇게 하면 로드 스테이션 내부 도어가 열립니다.

[F1] 슬라이더 도어를 엽니다. 이렇게 하면 기계에서 자동 창이 열립니다. 

[F2] 고정 해제합니다. 기계의 팔레트가 리시버에서 고정 해제됩니다.

[INSERT] 팔레트 슬라이더를 원점 복귀합니다. 적재 장치가 원점 위치로 돌아갑니다.

[UNDO] 팔레트 풀을 선반으로 밉니다. 팔레트 풀 적재 장치를 선택한 선반 위치로 밀어 넣습니다. 예: [A]를 누른 다음 [UNDO]를 눌러 적재 장치를 선반 위치 A로 밉니다.

[DELETE] 팔레트 풀을 선반으로 회전합니다. 팔레트 풀 적재 장치가 선택한 선반 위치로 회전합니다. 예: [A]를 누른 다음 [DELETE]를 눌러 적재 장치를 선반 위치 A로 회전시킵니다.

[ORIGIN] 자동 복구를 시도합니다. 이렇게 하면 팔레트 풀 작동이 자동으로 수정되거나 완료됩니다.

[+Z] 팔레트 슬라이드 축을 선택합니다. 핸들 조그 모드에서 PS 축이 선택됩니다.

[-Z] 팔레트 회전 축을 선택합니다. 핸들 조그 모드에서 PR 축이 선택됩니다.

[RECOVER] 팔레트 스케줄 테이블로 나갑니다. 팔레트 스케줄 테이블로 돌아갑니다.