GAT Technology

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

 GAT Technology | Haas 고객 성공 스토리
 

앞으로 나아갈 길을 위한 지속적인 개선. 이전에 전쟁으로 분열되었던 국가에서, GAT의 스토리는 역경에 맞선 의지와 승리의 이야기입니다. 이 회사의 소유주는 과거에 난민이었는데, 보스니아에서의 분쟁 이후 고향으로 돌아와 독일에서 한때 그를 고용했던 고용주에게 공급을 하는 성공적인 제조업체를 구축했습니다. 현재, 그가 창립한 이 회사는 85명의 직원을 고용하고 있고 16대의 Haas 기계 공구를 보유하고 있습니다. 5’500m2 규모의 생산 현장에 최근 설치된 2대의 UMC-750 5축 전용 머시닝 센터가 이에 포함됩니다. 보스니아-헤르체고비나는 부상하고 있는 국가입니다. 1995년에 분쟁이 일어난 지 20년이 되었는데, 이 기간 동안 이 국가는 재건되었고 경제를 활성화하기 위한 자유 시장 개혁을 도입했습니다. 전쟁을 피해 떠났던 많은 사람들이 그 사이 돌아왔습니다.

그 중 Almir Gvožđar가 있는데, 그는 1996년에 독일에서 돌아와 자신이 저축한 모든 금액을 중고 CNC 기계 공구에 투자하고 가족이 사용하는 차고에서 GAT d.o.o라는 상호로 알루미늄 부품을 제작하기 시작했습니다.

Gvožđar 씨는 독일에 있을 때(보스니아 및 크로아티아 등 전쟁의 영향을 받은 국가의 시민은 독일에서 임시 난민 지위를 얻었음) 프랑스 국경과 가까운 브라이자흐에 소재한 ABM Fahrzeugtechnik GmbH에서 기술자로 근무했습니다. ABM은 모터사이클 업계에서 대표적인 고성능 부품 제조업체인데, 나중에 GAT의 첫 고객사가 되었습니다.

Gvožđar 씨는 이렇게 말합니다. “혼자 일하면서 모터사이클 터닝을 위한 부품을 생산하기 시작했습니다. 여기에서 다른 독일 고객사를 몇 곳 구할 수 있게 되었고 이렇게 우리의 스토리가 시작된 것입니다. 사실, 독일 시장은 지금까지도 당사의 가장 중요한 시장이지만, 스위스, 오스트리아, 슬로베니아 등의 국가에도 수출하고 있습니다.”

GAT는 2003년에 보스니아-헤르체코비나의 북서부 공업 지대의 산스키 모스트에 있는 1100m x 5000m 규모의 시설을 구매했습니다. 사업장 투자 및 더 많은 직원의 충원과 더불어, 이 회사는 최신 CNC 기계 공구에 대한 투자도 가속화하기 시작했습니다.

Gvožđar는 이렇게 말합니다. “ABM에 있었을 때 처음으로 Haas에 대한 이야기를 들었습니다. Haas 기계가 있었거든요. Haas CNC가 사용이 편리하고 서비스와 지원이 좋다는 점을 알고 있었습니다. 또한 Haas 기계는 가격도 합리적입니다. 시장에서 가장 좋은 가격입니다!”

GAT는 현재 16대의 Haas 모델을 보유하고 있는데, 여기에는 여러 개의 수직 머시닝 센터, 5축 전용 머시닝 센터 및 선반이 포함됩니다. 하지만 이 회사가 최근에 추가한 제품은 UMC-750 5축 전용 머시닝 센터 2대로서, 이전에 유고슬라비아로 알려진 지역(보스니아-헤르체고비나, 크로아티아, 마케도니아, 몬테네그로, 세르비아 및 슬로베니아)에 최초로 도입됩니다. 기계는 GAT가 고객사와 협력하여 설계한 클러치 레버 등의 부품을 생산하는 작업을 할 수 있도록 설정되었습니다.

Gvožđar 씨는 이렇게 말합니다. “당사는 5축 작업에 대한 수요가 점차 늘어나고 있으며 그에 따라 투자도 늘어나고 있는 것을 확인하고 있습니다. UMC-750을 사용한 이래로 생산성과 품질 향상이 모두 확인되었습니다. 또한 최종 제품을 위한 가격을 더 개선할 수 있습니다.”

UMC-750 기계에서 제작하는 부품 중 약 90퍼센트는 알루미늄에서 절삭됩니다. 그 중 많은 수는 모터사이클과 관련된 것으로서, 연료 탱크, 공기 필터 및 속도계 부품 등이며, 그 중 많은 수는 복잡한 자유형 표면의 생성이 관련됩니다. 또한 GAT는 측량학 및 의학 분야 등 다른 업계를 위한 기계 공작물을 가공하며, 서유럽의 수많은 고객사를 유치하고 있습니다. 보스니아-헤르체고비나에서는 기계 조작자 급여가 월 400유로 정도이기 때문에, 이 회사는 매우 경쟁력이 있습니다. GAT는 가격을 더욱 낮출 수 있는 설계 변경 사항을 제안하여 부품에 가치를 부가합니다. 이것은 더 큰 규모의 배치에는 특히 엄청난 이점입니다. 이 회사는 최대 10,000대를 생산하고 있습니다. Gvožđar 씨는 Haas CNC 기계 공구에 대해 너무나도 깊은 인상을 받았기 때문에 미래의 기계 조작자 교육에 도움이 되고자 현지 기술고등학교에 Haas 미니밀을 구매해 주었습니다.

현재 방문객들은 GAT에 들어서면 푸른색 유리로 된 건축가가 설계한 웅장한 건물, 로비의 환상적인 물 장식, 고품질 정밀 부품을 제작하는 잘 교육 받은 조작자들이 운영하는 깔끔하고 효율적인 공장을 만날 수 있습니다. 일반적인 프레젠테이션과 표준은 독일이나 스위스 회사에서는 쉽게 통과할 수 있습니다. 현대 인프라가 급부상하는 지역에 위치하고 있기 때문에, 대부분의 사람들은 이 지역이 세계에서 가장 전쟁으로 상처를 입은 곳 중 하나였다는 것을 눈치채지 못합니다. 높은 표준, 야망, 긴급성을 느끼며 일하고 있는 소유주를 보유한 GAT와 같은 미래를 내다보는 기업은 보스니아-헤르체고비나를 세계 지도 위에 당당히 다시 세우고 있습니다.

GAT Technology 소개

✔ 16대의 Haas 기계

✔ Haas 기계에서 제작하는 제품: 다양한 업계를 위한 정밀 가공 부품

✔ 위치: Bosnia-Herzegovina 

 GAT Technology의 웹사이트 https://www.gat-cnc.com/index.php/en/을 방문하여 자세히 알아보기

연락처

 

Language Preference :
Loading

UMC-750의 작동을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
 
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기