GAT Technology

多様なニーズに対するソリューションとサポート
顧客の体験談
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

お客様の地域にある企業がどのようにHaas機械を使用しているかご覧ください

 GAT-Technology社 | Haasのお客様成功談
 

前進のための継続的改善 戦争で荒廃した国の企業であるGAT社のストーリーは逆境に直面した際の決断と勝利のストーリーです。元難民だった同社のオーナーは、ボスニア紛争後に帰国し、ドイツのかつての雇用主向けて供給を行う製造業の立ち上に成功しました。現在、彼が設立した会社は85名の社員を擁し、5,500m2の製造現場には、最近導入した2台のUMC-750 5軸ユニバーサルマシニングセンターをはじめとする16台のHaas製の工作機械があります。ボスニア・ヘルツェゴビナは発展途上の国です。1995年に紛争が終結してから20年が経過し、その間に国は再建し、自由主義的な市場改革を導入して経済活性化を図ってきました。戦争から逃れるために国を離れた国民の多くが戻ってきています。

Almir Gvožđar氏はそうした国民の1人で、1996年にドイツから帰国後、蓄えの全てを中古のCNC 機械に投じ、GAT d.o.o.の名前で、アルミ部品の製造を自宅のガレージで始めました。

Gvožđar氏は、ドイツ滞在中フランスとの国境に近いBreisachにあるABM Fahrzeugtechnik社で技術者として働いていました(ボスニアやクロアチアなどの戦災国の市民は一時的にドイツで難民資格を得ていました)。ABM社はバイク業界向けの高性能部品を製造している大手メーカーであり、後にGAT社の最初の取引先となりました。

「一人でバイクのチューニング用部品を作り始めました」と、Gvožđar氏は語ります。「ここから他のドイツの取引先数社を獲得し、私たちの物語は始まりました。実際、ドイツ市場は今日までも最も重要な市場ですが、スイス、オーストリア、スロベニアなどの国々にも輸出しています。」

2003年、GAT社はボスニア・ヘルツェゴビナ北西部の工業地帯、Sanski Mostにある5000mの敷地に1100mの施設を購入しました。設備投資や社員増員と並行して、最新のCNC 機械への投資も始めました。

「Haasの機械について初めて耳にしたのは、ABM社にいたときでした」と Gvožđar氏は話します。「Haas製の CNCは使いやすく、サービスやサポートが優れていることは知っていました。Haas製の機械は価格も手ごろなためお買い得です!」

GAT社は現在、複数の立型マシニングセンター、5軸ユニバーサルマシニングセンター、旋盤など、Haas製モデルを16台を保有しています。このうち最も最近導入したのは2台のUMC-750 5軸ユニバーサルマシニングセンターであり、かつてはユーゴスラビア(ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア、モンテネグロ、セルビア、スロベニア)と呼ばれた地域では初めてのことです。UMC-750は、取引先と協力して同社が設計したクラッチレバーなどの部品生産の仕事をすることになっています。

「5軸を使った作業がさらに増えているため投資が必要です」とGvožđar氏は語っています。「UMC-750を使い始めてから、生産性も品質も向上しています。最終製品により手ごろな価格設定が可能になりました。」

UMC-750で加工される部品の約90%がアルミ製です。その多くは、燃料タンク、エアフィルター、スピードメーターなどのバイク関連の部品であり、表面が複雑で自由な形状をしています。GAT社はまた、計測や医療部門など他業種向け機械部品も加工しており、ヨーロッパ西部の取引先が増えています。ボスニア・ヘルツェゴビナの機械オペレーターの月給は約400ユーロのため、他社よりも優遇されています。GAT社は、デザイン変更を提案によってされに価格を下げることで部品の価値を高めています。これは、特に一回の生産量が大きくなるほどメリットが大きく、最大10,000個製造することができます。Gvožđar氏は、将来の機械オペレーターの育成に役立つよう地元の工業高校にHaas製の小型ミルを購入するほどHaas CNC機械に感銘を受けています。

GAT社の敷地に足を踏み入れると、建築家が設計した印象的な青いガラスの建物が訪問者を迎えてくれ、ロビーには美しい噴水があり、高品質の精密部品を製造する訓練を受けたオペレーターが働く清潔で効率的な現場へと続きます。プレゼンテーションや基準は、ドイツやスイスの企業であっても楽々と合格点が取れるでしょう。近代的なインフラ急速に発展した地域にあって、その場所がかつては戦乱で破壊さえた場所であったことを思い出す人はほとんどいないでしょう。高い基準と野心のあるGAT社のような明確なビジョンを持つ企業や緊迫感を持つオーナーがボスニア・ヘルツェゴビナが再び元の地位を取り戻す名声を取り戻すのに一役を担っています。

GAT Technologyについて

✔ Haasの機械16台

✔ Haas製の機械で製作されている製品: 広範な各種産業用の精密加工部品

✔ 所在地: ボスニア・ヘルツェゴビナ 

詳細は、 GAT Technology社のウェブサイトをご覧ください( https://www.gat-cnc.com/index.php/en/)。

お問い合わせ

 

Language Preference :
Loading

 UMC-750の実際の動作をご覧ください。

 

AMI: 最善を尽くす
成功を収める機械加工会社をゼロから構築するには、勤勉、決断、そして時には鋼の神経が必要になります。これが計画外のベンチャーである場合、それはさらに難しくなります。プリマス郡に本拠を置くビジネスパートナーのポール・シングレーとチャーリー・ギリスが AMI を創立したときに発見したように、適切な設備に投資することで効果が上がります。15年後、同社の成功を収めている精密工学事業では 23 台の Haas CNC 機械を導入しています。
80/20:7つのやめられない習慣
インディアナ州を拠点とする 80/20 Inc.は、同社創設者のドン・ウッド氏が“The Industrial Erector Set”と呼ばれる、モジュラーアルミニウムフレーミングシステムの製造販売を行っています。このシステムは、お客様が想像できるあらゆるものを構成することができます。ウッド氏の成功の秘訣は、スティーブン・コヴィーの『7 Habits of Highly Effective People(7つの習慣 成功には原則があった!)』を慎重に適用したこと、そして生産性向上のためにHaasのCNC機械に投資したことでした。
Hyphen:Fast Metal
カナダ企業Hyphenは、親会社のChristie Digital に新型高級プロジェクターのプロトタイプ部品を提供することを目的として設立されました。多用なアディティブRPプロセスに加え、Hyphenは、Haas CNC機械にも多大な投資を行いました。CNC機械加工された金属部品は、プラスチックRP部品では不可能な機械的品質と耐熱性を提供できます。Hyphenは、Haas機械を使用して適切な金属で暫定的な部品を製造しています。
Recently Updated

ご使用の機械を思いどおりにカスタマイズ


ジョブショップを経営していると、次にどのような作業を受注するかわかりません。そんなジョブショップ経営者の方に、Haasは最適です。100 種を超える機械モデルから選択できるだけでなく、各機械を完全にカスタマイズ可能できるからです。自分にとって有意義なオプションを選択することで、次の仕事に対応するための多様性が得られます。

コンパクトな精度
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

  • 5C Nose チャックサイズ
  • 1.0" バー能力
  • 6k RPM
  • 5 hp 出力
    CNY限定
 
5軸で製造が簡単に
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
超高速な生産
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
回転工具付きBMT65タレット
BMT65タレットと回転工具を備えたHaas旋盤なら、完全な機械加工が可能で、回転部品を二次加工のためにミルに送る必要がなくなります。このBMT65タレットと回転工具を使用すれば、工場の生産性の向上や、セットアップ時間の短縮だけでなく、旧型のHaas旋盤に比べ、切削性能の向上、工具寿命の延長、工具クリアランスの向上を実現できます。
最小限潤滑システム
部品に水性のクーラントを使用することはできない. . . それにも関わらず、切削工具の潤滑状態を保つ必要がある場合はどうすればよいでしょうか? Haas最小量潤滑システムがお役に立ちます。
稼働、停止、ジョグ、続行
部品の切削中にインサートの細部を見たり、表面仕上げを確認したりするために、長時間の稼働を“一時停止”したいと思ったことはありませんか? このビデオでは、Haas旋盤とミルで実際にそうすることができる便利な機能についてスコットとジョンがご説明します。
オペレーターをトレーニングして、ツールとワークオフセットを設定する

Haasは、ジョブショップを念頭に置いて、ワイヤレス直感型検査システム(WIPS)を開発しました。シンプルでわかりやすいテンプレートを使用すれば、文字通り秒単位でツールとワークオフセットを設定できます。貴重なセットアップ機械工にオフセットを設定するよう依頼する必要はなくなりました。WIPS を使用すると、すべての機械オペレーターがこのタスクを実行できるように短期間でトレーニングを提供することで、迅速かつ正確にすばやく作業を実行できます。

どのような機械の設計をお考えですか?

構成と価格

Haas工作機械をぜひお選びください。

今すぐ始める