• Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages View All
      • Value Option Packages
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
Machine Makers

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

Machine Makers | Haas 고객 성공 스토리
 

Machine Makers는 뉴질랜드 오클랜드의 계약 엔지니어링 회사로서, 육안 검사 기계와 현지 산업을 위한 정밀 가공 구성품 및 어셈블리의 설계 및 제조를 전문으로 하고 있습니다. 이 회사는 3년 전에 Anthony Matijasevich와 그의 아내 Gina에 의해 시작되었습니다.

Anthony는 이렇게 설명합니다. “20년 간 운영되어 온 기존의 공장을 매입했습니다. 그 공장을 매입하고 다양한 제조업체에서 3축 밀과 선반을 포함해 기존의 CNC 기계를 연달아 구매했지요.”

하지만 새로운 거래처를 찾는 것은 알고 보니 어려운 일이었습니다. Anthony는 설명합니다. “우리 회사가 평범한 3축 공장에 불과했다는 걸 알게 됐어요. 당사 엔지니어링 관리자는 고객을 방문하고 돌아와서 ‘5축이 필요하다’고 말했습니다. 그래서 물건을 알아보기 시작했지요!

두 가지를 주로 고려했는데, 첫째도 지원, 둘째도 지원이었습니다. 지원을 최우선순위로 삼은 회사에서 구매를 해야만 했습니다.

당시, 현지 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 공장에서 교육을 받은 3명의 서비스 기술자가 있었는데, “기계 자산 관리에 필요한 편안함의 수준을 제공”했습니다.

Anthony는 설명합니다. “그때 Karl Medley가 있었습니다. Karl(HFO – 뉴질랜드 국내 고객 관리자)은 당사의 니즈를 모두 조사하여 가장 세부적이고 신중하게 검토한 기계 제안을 제시했습니다. 그의 안내를 진심으로 신뢰했습니다.”

이 회사는 5축 가공에 대한 공장의 능력을 확장하기 위해 Haas UMC-750 5축 전용 머시닝 센터를 선택했습니다. Anthony는 이렇게 말합니다. “즉시 효과가 나타났습니다. 이전의 공장 환경에서는 불가능했었던 작업을 확보했기 때문이지요.”

Haas의 최신 기계 공구 기술에 투자한 일은 다른 이익도 가져왔습니다. 예를 들어, Haas 직관형 검사 시스템은 “정확도를 높이고, ‘무인야간’ 가공을 가능하게 하고, 기술 수준이 낮아도 운영이 가능합니다.” Anthony는 이렇게 설명하면서 기계가 무인으로 작동하는 기능과 사이클 종료 시 전원을 안전하게 차단하여 진정한 무인야간 조작이 가능한 점도 마음에 든다고 했습니다. 그는 HaasConnect 모바일 앱을 사용하여 기계를 원격으로 모니터링합니다. “이것은 공구가 고장나거나 생산이 완료되면 경보를 전달하고 기계는 올바로 전원이 차단됩니다.” 그의 설명입니다.

Haas 제어가 모든 기계에 동일하게 적용된다는 점이 또 다른 이점이라고, Anthony는 설명합니다. “공통 인터페이스 플랫폼으로 교육과 조작이 훨씬 더 편리해졌습니다.

그래서 이 하나의 브랜드 공식을 따르고 있습니다. 이제 네 번째의 신품 Haas 기계인 ST-20Y를 구매했습니다. 이 제품은 한 번의 조작으로 터닝과 밀링가공이 가능한 상상하지 못한 이점을 가져다 주었습니다.” Anthony는 이렇게 덧붙입니다. 이것은 당사처럼 부티크 스타일의 중소 규모 생산 사업체에 완벽한 부분입니다.

“지금껏 이어 온 저희의 이야기는 . . . 여기까지입니다!”

Machine Makers 소개

✔ Haas 기계:

ST-15
UMC-750
ST-20Y

VF-2SS
HRT210

✔ Haas 기계로 제작하는 제품: 자동화된 육안 검사 기계 및 다양한 정밀 가공 공작물 및 제품

✔ 위치: 뉴질랜드 오클랜드 힐크레스트

Machine Makers의 웹사이트를 방문하여 회사에 대해 자세히 알아보기: https://www.machinemakers.co.nz/

연락처

 

Language Preference :
Loading

UMC-750의 작동을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
 
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기