Machine Makers

多様なニーズに対するソリューションとサポート
顧客の体験談
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

お客様の地域にある企業がどのようにHaas機械を使用しているかご覧ください

Machine Makers | Haasカスタマーサクセスストーリー
 

Machine Makersは、ニュージーランドのオークランドにあるエンジニアリング業務請負会社で、外観検査装置の設計・製造、および地元産業向けの精密機械加工コンポーネントとアセンブリを専門としています。Anthony Matijasevichと妻のGinaが3年前に始めた会社です。

「20年間稼働してきた既存の工場を買収しました」とAnthonyは説明します。「工場と一緒に、さまざまなメーカーの3軸ミルや旋盤を含むすでに設置されていたCNC 機械一式も購入しました」

しかし、新たなビジネスを始めるのは難しいことがわかりました。「わかったのは、私たちが単なる3軸工場でしかないということです」Anthonyは言います。「エンジニアリングマネージャーが顧客訪問から戻り、「当社には5軸が必要だ」と言ったのです。それで購入しに行きました。

「一番気にしていたのは、とにかくサポートでした。サポートしてくれる会社を最優先に購入する必要がありました」

当時、地元のHAAS ファクトリーアウトレット(HFO)には、工場で訓練を受けた3人のサービス技術者がいて、「私の機械資産を管理するのに必要な程よい快適さがありました」

「その中にKarl Medleyがいました」とAnthonyは言います。「Karl(ニュージーランドHFOナショナルアカウントマネージャー)が当社に必要なものをすべて調査し、機械の提案書で詳細な情報と考えを提示してくれました。彼のアドバイスは本当に信頼できました」

同社は工場の能力を5軸加工へ拡張するために、Haas UMC-750ユニバーサルマシニングセンターを選択しました。「これがすぐに利益につながりました」とAnthonyは言います。「以前の工場のセットアップではできなかった作業ができるようになりましたから」

Haasの最新工作機械技術に投資することは、その他にも利点がありました。たとえば、Haasの直感的なプロービングシステムは「精度を上げ、完全自動の機械加工を可能にし、高いスキルがない人でも操作できるようにする」とAnthonyは説明し、さらに、無人で実行し、サイクル終了時には安全に電源を落とすことができる機械の能力も気に入ったと付け加えます。彼は、遠隔で機械を監視するモバイルアプリケーションHaasConnectを利用します。「工具が故障したとか、生産が完了して機械の電源が正常にオフになったというような通知をしてくれます」と彼は言います。

Haas制御が、すべての機械で一貫性があることもまた大きな利点だとAnthonyは言及します。「インターフェースの基盤が共通なので、トレーニングや操作がとても簡単になります」

「1ブランド統一方針にしたがって」とAnthonyは付け加え「4台目のHaas機械となるST-20Yを新たに購入したところですが、1回の操作でターニングとミリングができるという、想像を超えるメリットが得られました。これは当社のような中小規模生産ビジネスには完璧なブティックスタイルです。

「これが当社のサクセスストーリーです… 今のところは」

Machine Makers社について

✔ Haas 機械:

ST-15
UMC-750
ST-20Y

VF-2SS
HRT210

✔ Haas 機械で生産する製品:自動外観検査装置、各種の精密加工パーツや製品

✔ 所在地: ニュージーランド・オークランド・ヒルクレスト

Machine Makers社の詳細については、同社のウェブサイトをご覧ください:https://www.machinemakers.co.nz/

お問い合わせ先

 

Language Preference :
Loading

 UMC-750の実際の動作をご覧ください。

 

AMI: 最善を尽くす
成功を収める機械加工会社をゼロから構築するには、勤勉、決断、そして時には鋼の神経が必要になります。これが計画外のベンチャーである場合、それはさらに難しくなります。プリマス郡に本拠を置くビジネスパートナーのポール・シングレーとチャーリー・ギリスが AMI を創立したときに発見したように、適切な設備に投資することで効果が上がります。15年後、同社の成功を収めている精密工学事業では 23 台の Haas CNC 機械を導入しています。
80/20:7つのやめられない習慣
インディアナ州を拠点とする 80/20 Inc.は、同社創設者のドン・ウッド氏が“The Industrial Erector Set”と呼ばれる、モジュラーアルミニウムフレーミングシステムの製造販売を行っています。このシステムは、お客様が想像できるあらゆるものを構成することができます。ウッド氏の成功の秘訣は、スティーブン・コヴィーの『7 Habits of Highly Effective People(7つの習慣 成功には原則があった!)』を慎重に適用したこと、そして生産性向上のためにHaasのCNC機械に投資したことでした。
Hyphen:Fast Metal
カナダ企業Hyphenは、親会社のChristie Digital に新型高級プロジェクターのプロトタイプ部品を提供することを目的として設立されました。多用なアディティブRPプロセスに加え、Hyphenは、Haas CNC機械にも多大な投資を行いました。CNC機械加工された金属部品は、プラスチックRP部品では不可能な機械的品質と耐熱性を提供できます。Hyphenは、Haas機械を使用して適切な金属で暫定的な部品を製造しています。
Recently Updated

ご使用の機械を思いどおりにカスタマイズ


ジョブショップを経営していると、次にどのような作業を受注するかわかりません。そんなジョブショップ経営者の方に、Haasは最適です。100 種を超える機械モデルから選択できるだけでなく、各機械を完全にカスタマイズ可能できるからです。自分にとって有意義なオプションを選択することで、次の仕事に対応するための多様性が得られます。

コンパクトな精度
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

  • 5C Nose チャックサイズ
  • 1.0" バー能力
  • 6k RPM
  • 5 hp 出力
    CNY限定
5軸で製造が簡単に
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
超高速な生産
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
回転工具付きBMT65タレット
BMT65タレットと回転工具を備えたHaas旋盤なら、完全な機械加工が可能で、回転部品を二次加工のためにミルに送る必要がなくなります。このBMT65タレットと回転工具を使用すれば、工場の生産性の向上や、セットアップ時間の短縮だけでなく、旧型のHaas旋盤に比べ、切削性能の向上、工具寿命の延長、工具クリアランスの向上を実現できます。
最小限潤滑システム
部品に水性のクーラントを使用することはできない. . . それにも関わらず、切削工具の潤滑状態を保つ必要がある場合はどうすればよいでしょうか? Haas最小量潤滑システムがお役に立ちます。
稼働、停止、ジョグ、続行
部品の切削中にインサートの細部を見たり、表面仕上げを確認したりするために、長時間の稼働を“一時停止”したいと思ったことはありませんか? このビデオでは、Haas旋盤とミルで実際にそうすることができる便利な機能についてスコットとジョンがご説明します。
オペレーターをトレーニングして、ツールとワークオフセットを設定する

Haasは、ジョブショップを念頭に置いて、ワイヤレス直感型検査システム(WIPS)を開発しました。シンプルでわかりやすいテンプレートを使用すれば、文字通り秒単位でツールとワークオフセットを設定できます。貴重なセットアップ機械工にオフセットを設定するよう依頼する必要はなくなりました。WIPS を使用すると、すべての機械オペレーターがこのタスクを実行できるように短期間でトレーニングを提供することで、迅速かつ正確にすばやく作業を実行できます。

どのような機械の設計をお考えですか?

構成と価格

Haas工作機械をぜひお選びください。

今すぐ始める