University Footballs

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

University Footballs | Haas 고객 성공 스토리

Jesse Exler에 의해 2020년에 설립된 University Footballs는 팀 로고, 회사명 및 맞춤형 디자인으로 개인 맞춤화할 수 있는 기념품 금속 축구공을 제작합니다. 각 기념품은 이 회사의 피츠버그 기계 공장에서 현지 제작되는데, 이 공장에서는 고객의 축구 사랑을 기념하기 위해 원료 알루미늄을 중량을 측정하고 각인 및 도장 또는 도금한 축구공으로 바꾸게 됩니다.

“이 축구공은 스스로에게 선물하거나 모든 것을 가진 축구팬 친구를 위한 선물로 줄 수 있는 멋진 예술 작품입니다.” Jesse Exler의 설명입니다.

University Footballs는 Haas 기계를 사용하여 이러한 독특한 작품을 만들고 사업을 성장시키고 있습니다. Haas의 차이에 대해 이 회사가 하는 말을 확인해 보십시오.

당사가 Haas 기계를 사용하는 방법:

당사는 Haas 4축을 탑재한 VF-2SS를 최대한 활용하고 있습니다. 그것이 설계된 방식으로 말입니다. 4축에서 여러 공작물을 픽스처링하여 2차 작업을 위해 다시 픽스처링할 필요 없이 당사 공작물의 여러 측면과 표면을 가공할 수 있었습니다. 당사는 고속 가공 기능을 광범위하게 사용하고 있습니다. Haas 제어의 선독 및 고속 가공 속도로, 동시 4축 가공과 관련하여 사이클 시간을 단축할 수 있습니다.  

Haas 기계가 당사 공정에 영향을 주는 방법:

Haas 기계는 당사의 창작 공정에서 중요한 역할을 합니다. 당사가 보유하고 있는 VF-2SS의 기능을 통해 좀 더 자유롭게 디자인할 수 있습니다. 왜냐하면 밀이 공작물을 필요한 대로 가공할 수 있다는 점을 알고 있기 때문입니다. Haas는 G-코드 기계를 쉽게 이해하고 사용자 친화적으로 만드는 데 있어서 아주 잘해 주었습니다. 이를 통해 공장 작업 시간을 단축하고, 생산성을 높이며, 훨씬 더 효율적인 방식으로 작업할 수 있게 되었습니다.

Haas 기계가 공급하는 솔루션:

당사는 무선 직관형 검사 시스템을 이전에 사용해 본 적이 없었기 때문에 주문을 주저했습니다. Haas 직영 창고 매장 직원들이 Haas를 통해 프로브를 얼마나 쉽게 사용할 수 있는지 보여주는 걸 보고 그 아이디어에 설득됐습니다. 구매를 하기로 한 결정에 대해 정말 만족했습니다. 프로브를 사용하여 시작 지점을 선택하고 공작물을 점검하는 것만으로도 제품을 사용할 가치가 있습니다. 시간을 절약할 수 있고, 실수를 없애는 데에도 도움이 되니까요. 저희가 보기에는 모든 성형품에 University Football이 깃들여 있습니다. 당사가 보유한 Haas 밀은 모든 고객이 즐길 수 있도록 공을 제공할 수 있게 해 줍니다.

University Footballs 소개

✔ Haas 기계:

VF-2SS 및 Haas HRT160SP 로터리

✔ Haas 기계로 만드는 제품: Haas VF-2SS로 가공되는 알루미늄 축구공, 팀 로고, 회사명 또는 가정이나 사무실에 전시해 놓을 수 있는 맞춤형 디자인의 개인 맞춤형 기념품.

✔ 위치: 미국 펜실베이니아주 피츠버그

University Footballs의 웹사이트를 방문하여 회사에 대해 자세히 알아보기: https://www.universityfootballs.com/

연락처

 

Language Preference :
Loading

UMC-750의 작동을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기