Mist Condenser

미스트 응축기 개요

Haas 절삭유 미스트 응축기는 기계의 엔클로저의 절삭유 미스트를 외부로 배출하지 않고 제거하는 폐쇄형 재순환 시스템입니다.

이 장치는 기계 엔클로저에서 미스트가 가득 찬 공기를 끌어와 가장자리가 립된 판금 패널 위로 통과시키는 방식으로 작동합니다. 공기가 패널 위와 주변을 통과할 때, 절삭유 미스트가 작은 물방울로 응축됩니다. 미스트가 더 많이 응축되면 물방울이 무거워져 패널의 립에서 떨어져 엔클로저로 다시 돌려보내집니다.

공기는 판금 패널을 통과한 후 이중 필터 박스를 통과해 이동하며 남아 있는 절삭유를 제거합니다. 그런 다음 미스트 없는 공기가 헤비 듀티 배관을 통과해 기계 엔클로저로 돌아갑니다.

이 시스템은 기계 엔클로저 내부의 공기에서 절삭유 미스트를 신속하게 제거하는 데 매우 효과적이라는 것이 입증되었으므로 조작자는 가공이 완료된 후 즉시 도어를 열 수 있습니다.

작동

절삭유 미스트 응축기는 수동으로 또는 M 코드를 사용하여 작동합니다.

미스트 응축기를 켜려면(ON) M158을 프로그램합니다

미스트 응축기를 끄려면(OFF) M159를 프로그램합니다

미스트 응축기 OFF(M159)를 명령하지 않고 M00, M01, M02 또는 M30으로 프로그램 작동이 종료되면, 미스트 응축기는 약 10초 동안 작동한 다음 정지합니다. 

미스트 응축기가 작동하고 있을 때 [RESET] 버튼을 누르면 미스트 응축기가 약 10초 동안 작동한 다음 정지합니다. 미스트 응축기가 작동하고 있을 때 [EMERGENCY STOP]을 누르면 즉시 정지합니다.

[CURRENT COMMANDS] 버튼을 누르고 DEVICES > MECHANISMS > MIST CONDENSER로 이동하여 미스트 응축기를 수동으로 켜거나 끄십시오. 미스트 응축기를 켜려면  [F2] 를 누릅니다. 미스트 응축기를 끄려면 [F2]를 다시 누릅니다.