What to Automate?

哪些方面需要自动化?

使简单、劳动力密集型任务自动化,释放现有人力,使其从事更有意义的作业。允许机床处理零件的重复装卸。自动化是优选、更合逻辑的业务发展进程。

铣床自动化

为您的铣床提供自动化方案

车床自动化

为您的车床提供自动化方案
  • 易用的自动化
  • 经济型自动化
  • 多功能自动化

 易用的自动化

送料器 多托盘交换系统– 更容易实施的自动化解决方案

进给器

  • 更简单的自动化平台
  • 紧凑、经济型设计
  • 更大程度增加主轴运行时间 – 提高生产力
  • 装料器设计 – 占地面积小
  • 优异的首操自动化解决方案
  • 由 Haas 设计和构建,用于 Haas
  • 通过 Haas 控制器接口直连
  • 创新的折叠式设计,便于主轴检修

Haas 送料器是较短的送料器,与传统的 12 英尺(3.5 米)送料器相比,其占地空间更少。只需将长棒料切割成较短的 4 英尺(1.2 米)长度,即可优化设备空间利用率。Haas 送料器可处理直径为 0.375 至 3 英寸(10 毫米至 76 毫米)的材料,并可容纳最大 48 英寸(1.2 米)的各类长度棒料,以确保您优化处理每件材料。Haas 送料器可配备简易双轴车床,作为优选自动化解决方案,也可配备含副主轴或 Y 轴的车床,以获得更全面的零件自动化解决方案。Haas 送料器占地面积小,可提供简单、经济的自动化方案。

多托盘

  • 更简单的自动化平台 – 分步重复流程
  • 在每个托盘上安装多个夹具/设置多项操作
  • 板载 Haas 托盘调度程序 – 分别对每项任务/托盘进行优先级排序
  • 增加主轴正常运行时间/减少机床空置时间
  • 适用于高混/低容或低混/高容任务
  • 处理较大/较重的零件
  • 包括零件装/卸刀位

对于可以自动化操作的零件类型,多托盘交换系统别具优势。当零件太大或太重而无法通过上料器(APL、机器人或协作机器人)装载时,请使用多托盘交换系统。它可以轻松处理更大、更重的零件,并简化零件夹紧和松开的过程。 

多托盘交换系统平台可以任何方式夹紧零件,特别是当零件没有适当的逻辑夹紧面时。避免自动打开和关闭任何类型的台虎钳或自动夹具。提前手动夹紧零件,先验证零件位置是否安全,然后将机床置于无人看守操作模式。您只需更换托盘,其他的工作由机床完成。

实现单台机床同时处理多项任务。由于多托盘交换系统不受任何自动化工件夹具限制,因此您可以在多个托盘上处理各种零件,实现更大的跨平台灵活性。

自动化应用

DK Custom Products – ST-20Y + Haas 送料器

DK Custom Products 由 Devin 和 Kevin 创办(即 DK 中的 D 和 K),旨在为长距离驾驶机车的 Harley Davidson 车主提供“优于 OEM”的零件。最初的手动制造零件后,他们投资了 Haas TM-2P,开始从坯料加工零件。随着产量的增长,他们添加了一台带有 Haas 送料器的 Haas ST-20Y,以加工具有铣削辅助特性、完整的圆柱形零件。最近他们新增了一台 VF-2SS,以用于大批量零件加工,此前通过 TM-2P 进行此类加工。  

 

Phillips Precision – EC-400 + 多托盘交换系统

“我们主要是加工车间,但我们也有自己的生产线,这也是我们的特殊之处。我们有一个客户的零件需求量很大,所以我们购买了一台 EC-400 机床。这台机床配有 6+1 多托盘,而且很容易上手。机床可以顺畅地不停运转。在工人结束一天的工作后,可以装载上所有 7 个托盘,这样机床会整个晚上运行。我们的多托盘能够帮助我们提前完成任务,同时承担更多的工作。我们的 EC-400 机床在运行时大概节省了 25% 的成本。可实现 15,000-rpm 更快的进给速度、更快的换刀时间,精加工效果很好,精度非常高,重复定位精度更是没有问题。” 

– Steve Phillips,总裁

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + 多托盘交换系统

俄亥俄州辛辛那提的 Cippard Instrument Lab 最近收到了带多托盘的 Haas UMC-500 设备,这样其单班倒车间可实现夜间无人值守机床运行。运营经理 Robin Rutschilling 解释了此 16 位多托盘如何帮助其缩短处理时间并提高生产力。

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + 多托盘交换系统

近期,我们造访了 TooHighPSI,并与 Mike Sitar Jr.讨论了他们正在制造的高性能零件,以及 Haas 机床和刀具如何满足生产计划要求。他们的 VF-2SSYT 配备 3+1 多托盘交换系统,使他们能够提高产量,并无人化运行较长周期零件。

 经济型自动化

APL 自动装料器 – 旨在实现低价的自动化方案

  • 装/卸单个零件
  • 全面提高生产力
  • 内置 Haas 控制器模板简化安装和编程
  • 用于对同一零件进行多项加工 
  • 通常用于大中型批量加工

将 Haas APL 自动装料器 (APL) 与 Haas 数控车削中心或铣床配对,使其成为受 Haas 用户欢迎的热门自动化平台之一。经济性和易于安装,意味着您将立即在车间获得更高性能。

车床上的 APL 通常可处理直径不超过 6 英寸(150 毫米)、每件重量 10 磅(4.5 公斤)以内的零件。APL 也适用于装载各种尺寸的联接轴。用于 3 轴或 5 轴铣床时,APL 可处理尺寸 4 至 6 英寸(100 毫米至 150 毫米)、每件重量 10 磅(4.5 公斤)以内的零件。APL 可无人化处理同一零件的多个加工任务。

内置 Haas 控制器模板简化 APL 安装和编程,使其更适用于加工较短的零件。释放现有人员配置,使您的员工可专注于更有意义的任务,提高日常工作效率。

自动化应用

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + APL 自动装料器

客户聚焦

了解 Mirco-Cut Engineering 如何在设置 APL 自动装料器的第一个晚上就实现了流程自动化和加工零部件!

Micro-Cut Engineering 决定购买一台带有 APL 自动装料器的 VF-2SS,用来在无人看守下加工其零件。以前,所有零件都是手工一个一个地装到台虎钳里。购买 Haas APL 是他们向“熄灯”无人看守加工简单过渡的第一步。公司总裁 Andrew Starrenburg 解释了安装和设置的方式,使其在晚上无人看管的情况下加工零件!

“我们当地的 Haas 专卖店安装完机床之后,机床在一两个小时内就能启动并运行。”
– Andrew Starrenburg,Micro-Cut Engineering 总裁

Holzman Machine - UMC-500 + APL 自动装料器

客户聚焦

Holzman Machine, LLC 使用 Haas UMC 5 轴加工中心为航空航天加工复杂的 5 轴零件。最近,他们通过添加与 APL 自动装料器集成的 UMC-500 将 5 轴加工提升到新水平,实现在“熄灯”和周末时生产不锈钢零件。他们提高生产力的下一步是在单一安装中添加带动力刀具的 Haas ST-20Y Y 轴车床,以加工具有关键插槽和窗口的圆柱形零件。

American Torch Tip Co. – ST-20Y + APL 自动装料器

客户聚焦

了解 American Torch Tip 如何利用自动化提高生产力,并为他们提供竞争优势。

最近,American Torch Tip 安装了一个车削加工单元,其中包括 3 台带副主轴的 Haas ST-20Y 数控车床,每台车床都配有自动熄灯生产装置。其中两台 Haas ST-20Y 数控车床由 Haas 自动上料机装载,而第三台由 Haas 机器人套装装载。了解该安装如何帮助领先的喷嘴制造商在疫情后获得竞争优势。

“我们最终买了一个… [机器人套装]很棒,因为它全都是即插即用的。”  – American Torch Tip Co. 公司总裁 Jack Walters

TMF Center - VF-2 + APL 自动装料器

客户聚焦

TMF Center 是一家位于印第安纳州中西部农村的技术制造公司。 TMF Center 为非公路建筑设备、采矿业和重型卡车制造商生产零件。增加 Haas 自动化机床有助于提高生产力。 

 多功能自动化

机器人和协作机器人 – 在实施和零件处理方面提供更大灵活性

  • 尺寸紧凑
  • 自动装卸零件
  • 用途广泛:可灵活选择不同捡取/投放位置
  • 零件翻转刀位可用于检修您的结束操作
  • 通过 Haas 控制器接口直连;无需第三方集成装置
  • 用于对同一零件进行多项加工
  • 选择单刀位或双刀位夹持器
  • 控制模板简化安装和编程

流程自动化通常意味着必须对目标进行优先级排序。对于小零件自动化 - 尺寸从 1 到 12 英寸(25 毫米至 300 毫米)的零件,或重量从几盎司到约 40 磅(60 克 - 18 公斤)的零件 - Haas 机器人和协作机器人套装提供更大的灵活性。如果您想纳入其他级别的自动化方案,例如添加传送带以处理零件传输以及零件拆卸,则机器人或协作机器人是您的理想之选。

采用无人化零件装卸可有效地帮助自动化解决方案节省时间。如果您重视每秒的循环时间,则与协作机器人相比,Haas 机器人套件在整体速度方面略显优势,并且可处理更大、更重的零件。但请切记,可能还有其他权衡因素,如价格和占地面积要求。 

自动化应用

AMI Machining – VF-2SS + 机器人

客户聚焦

AMI Machining 在他们的加工车间中安装了他们的首个机器人和 VF-2SS,使其操作员能够培训更多的员工并运行更多的机床。

“当机器人运行时,我能够进行其他设置。我要运行作业。我能帮助其他任何需要我帮助的人。因为在我去吃午饭或在后方的时候,机器人正在制造零件,所以如果没有机器人的帮助,我就无法做其他事情。” 
– Esteban Rodriguez,AMI Machining 首席数控机械师

American Torch Tip Co. – ST-20Y + 机器人

客户聚焦

了解 American Torch Tip 如何利用自动化提高生产力,并为他们提供竞争优势。

最近,American Torch Tip 安装了一个车削加工单元,其中包括 3 台带副主轴的 Haas ST-20Y 数控车床,每台车床都配有无人值守生产自动化装置。两台 Haas ST-20Y 由 Haas APL 自动装料器装载,而第三台由 Haas 机器人套装装载。了解该安装如何帮助大型喷嘴制造商在疫情后获得竞争优势。

“我们最终买了一个… [机器人套装]很棒,因为它全都是即插即用的。”  – American Torch Tip Co. 公司总裁 Jack Walters

WESTERN SAW – ST-30 + 25 公斤机器人套装

客户聚焦

位于加利福尼亚州奥克斯纳德市的 Western Saw 的这款 25 公斤 Haas 机器人套装,在从 Haas ST-30 装卸零件时,使用了别具一格的磁性夹持器。观看这台 25 公斤机器人如何轻松处理大型钢制圆柱形零件。 

PRIMARY MACHINE AND REPAIR – VF-2SSYT + 机器人 

客户聚焦

“Haas 机器人套件使我们的产量增加了两倍。在购买机器人套装-1 之前,我们正要去招聘一名夜班人员,现在有了机器人套件,我们可以无人值守地运行我们的机床,同时节省我们的成本。”

– Cherish Vining, 企业主

MASTEQ – VF-2SS + 机器人

客户聚焦

了解我们的 Masteq Tool & Engineering 如何使用多个台虎钳和自定义零件下料点优化其 Haas 机器人设置。

“Haas 在当今市场上提供了无与伦比的价值。技术、性能和可靠性是我们在寻找新机床时总是选择 Haas 的原因!” 

– Mark B. Anderson,Masteq Tool & Engineering, LLC 与 Masteq Manufacturing,LLC. 所有者。

Recently Updated

是否仍然有问题? 但讲无妨。我们会立即联系您。


请详细说明,以便我们帮助您找到最适合您车间的自动化方案。