MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC - B Axis to XYZ Axes Alignment

B Axis to XYZ Axes Alignment

Come identificare il multipezzo e il Rotobasculante Unibody   

1) Rotobasculante multipezzo:    le macchine UMC costruite approssimativamente prima dell’11/2022 avranno questa configurazione.

2) Rotobasculante Unibody:    le macchine UMC costruite approssimativamente dopo l’ 11/2022 avranno questa configurazione.

1

Rimuovere il supporto ad A rotobasculante:

Rimuovere i bulloni [1] che fissano il supporto ad A rotobasculante [2] alla base ed estrarre gli spessori tra il supporto ad A e la base.

Ruotare il supporto ad A [2] in senso antiorario per liberare il bordo della base [3].

Estrarre il supporto ad A dai cuscinetti.

 NOTA: Il supporto ad A potrebbe bloccare il blocco a vuoto sui cuscinetti. Utilizzare la fascetta per aprire la guarnizione [4].

Attenzione: Per sollevare il supporto rotobasculante, farsi aiutare da un'altra persona. Il supporto pesa 85 libbre (39 kg).

2

Misurare l'asse B del parallelismo di rotazione rispetto al piano Y-Z:

Per una macchina con un controllo Haas classico, impostare il Parametro 151:20 (Asse B CHK TRAVL LIM) su 0.

Per una macchina con un controllo di nuova generazione, modificare il Parametro 6.021 (Asse B CHK TRAVL LIM) su FALSE.

Misurare il parallelismo del piatto al piano Y-Z con l'asse B a 90° e quindi l'asse B a -90°, come mostrato nell'immagine.

Posizionare l'asse Y nella seguente posizione di partenza:

UMC-500: Y=0, Pendenza 15”, 3° posizionamento cava a T dall'alto.

UMC-750/1500-Duo: Y=-1,0, Pendenza 18", 3° posizionamento cava a T dall'alto.

UMC-1250: Y=-1,0, Pendenza 28", 3° posizionamento cava a T dall'alto.

UMC-500PP: Y=-4,0, Pendenza 7".

UMC-750PP: Y=-2”, Pendenza 15".

UMC-1000PP: Y=-4”, Pendenza 15".

Confrontare i risultati a B 90° e B -90°. I risultati dovrebbero essere...

  • Simmetrico rispetto al piano Y-Z, in direzione positiva o negativa
  • Meno di 0,0010"/20"

Se i risultati sono simmetrici rispetto al piano Y-Z e sono minori di 0,0010"/20 pollici: Andare al passaggio 5.

Se i risultati sono simmetrici rispetto al piano Y-Z, ma sono maggiori di 0,0010"/20 pollici: Andare al passaggio 4.

 Attenzione: Se i risultati [3] non sono simmetrici rispetto al piano Y-Z, la rotazione dell'asse B deve essere allineata: Andare al passaggio 3.

3

Allineare l'asse B di rotazione parallelamente al piano Y-Z:

Allentare i (6) bulloni [1] che fissano la rotazione dell'asse B alla base in ghisa.

 Nota: Mantenere i bulloni sufficientemente serrati per controllare le regolazioni.

Regolare le viti anteriori e posteriori [2] fino a quando le misurazioni prese nel passaggio 2 risultano simmetriche rispetto al piano Y-Z.

Serrare i bulloni (6) con la coppia corretta [1]. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas.

Verificare le misurazioni effettuate nel passaggio 2 dopo che i bulloni sono stati serrati.

4

Allineare l'asse C di rotazione in modo perpendicolare all'asse B di rotazione:

Rimuovere il coperchio di accesso dell'asse C inferiore.

Allentare i bulloni (12) [1] che mantengono il corpo dell'asse C alla faccia del piatto dell'asse B.

Raggiungere i bulloni inferiori (4) attraverso la porta di accesso dell'asse C.

Se l'asse B è simmetrico nella direzione positiva [4], installare spessori a ferro di cavallo [2] di dimensioni appropriate dietro i bulloni superiori (2).

Se l'asse B è simmetrico nella direzione negativa [5], installare gli spessori a ferro di cavallo [2] di dimensioni appropriate dietro i bulloni inferiori (2).

Serrare i bulloni (12) a 80 Ft-lbs (108 Nm).

Tagliare il materiale in eccesso dello spessore.

Verificare le misurazioni effettuate nel passaggio 2 dopo aver serrato i bulloni.

5

Allineare l'albero di supporto rotobasculante co-assiale con l'asse B di rotazione:

Impostazione gli indicatori (2) sulla corsa esterna del cuscinetto di supporto rotobasculante [2] come mostrato nell’immagine.

Contrassegnare il punto sulla corsa esterna in cui uno degli aghi dell’indicatore è in contatto con la superficie.

Dopo aver spostato l'asse B a 90° o a -90°, allineare nuovamente il punto contrassegnato con l'ago per escludere l'errore di fuori corsa del cuscinetto dalle misurazioni.

Prendere le letture quando B è a 90° e quando è a -90°. Confrontare le letture. 

 Attenzione: Il freno dell'asse B deve essere bloccato quando si prendono le letture.

La deviazione tra i risultati quando B è a 90° e a -90° deve essere inferiore a 0,001" su ogni indicatore.

 Nota: l'indicatore sulla parte laterale del cuscinetto misurerà l'allineamento dall'alto al basso e l'indicatore sulla parte superiore del cuscinetto misurerà l'allineamento da lato a lato.

____

Per modelli con Rotobasculante multipezzo

Allentare i (6) bulloni [3] sul supporto del corpo dell'asse C. Mantenere i bulloni sufficientemente aderenti per controllare la regolazione.

Regolare le (8) viti di fermo [4] fino a quando la deviazione tra B a 90° e B a -90° risulta entro 0,001".

Serrare i (6) bulloni [2] sul supporto del corpo dell'asse C 80 Ft-lbs (108 Nm).

Verificare l'allineamento dopo che i bulloni sono stati serrati.

____

Per modelli con Rotobasculante unibody

Far avanzare a intermittenza la tavola rotante a B90. Impostare un indicatore sulla superficie evidenziata come mostrato nel diagramma inferiore.

Ruotare l’asse B di 180 DEG (da 90 a -90).

Fuori corsa (NTE 0,010" TIR).

 Attenzione: Se la misurazione supera la tolleranza, contattare l’assistenza.

6

Installare e inserire uno spessore per il supporto ad A rotobasculante:

Spostare l'asse B a 90°.

Predisporre un indicatore [1] su una superficie lavorata del corpo dell'asse C. Impostare l'indicatore su 0.

Utilizzare le fascette in plastica [2] per mantenere la guarnizione aperta durante l'installazione del supporto ad A. Ciò permette di mantenere fuori dal gruppo l'aria e il grasso.

Installare il supporto ad A rotobasculante [3] sopra i cuscinetti.

Rimuovere le fascette dei cavi.

Ruotare il supporto rotobasculante in senso orario fino a quando non risulta in posizione verticale.

 Nota: Il peso del supporto ad A farà piegare il rotobasculante. La quantità di curvatura viene misurata con l'indicatore precedentemente predisposto sul lato del corpo dell'asse C.

____

Per rotobasculanti multipezzo

Regolare gli spessori [4] tra il supporto ad A e la base in ghisa per rimuovere la curvatura fino a quando l'indicatore non legge nuovamente 0.

Quando la lettura dell'indicatore è 0, serrare i (4) bulloni. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas.

Verificare la lettura dopo che i bulloni sono stati serrati. Regolare nuovamente gli spessori, se necessario, fino a quando l'indicatore non legge 0.

____

Per modelli con Rotobasculante unibody

Determinare la quantità di materiale dello spessore [4] necessaria per sollevare il braccio Rotobasculante in modo che l'indicatore indichi 0,005".

Il valore dell'indicatore [1] cambierà una volta serrato il supporto.

Con l'indicatore ancora in posizione:

  • Serrare i bulloni di supporto Rotobasculante ai valori appropriati.
  • Controllare l'indicatore per assicurarsi che legga tra l'intervallo di

Braccio Rotobasculante sollevato (da 0,005"  a 0,010”).

 NOTA: Per rotobasculanti unibody, la posizione dello spessore può anche essere utilizzata per correggere la perpendicolarità dell'asse C rispetto al piano X-Y invece di inserire spessori nei binari del carrello.

 Attenzione: Utilizzare la stessa quantità di spessori su ogni lato del supporto ad A. Gli spessori disuguali faranno sì che il supporto ad A sposti il rotobasculante sul lato.

Verificare l'asse B dell'allineamento della rotazione al piano Y-Z (passaggio 2). Allentare i bulloni e maschiare il supporto ad A da lato a lato, se necessario per correggere l'asse B per l'allineamento al piano Y-Z.

7

Perpendicolarità dell’asse C rispetto al piano X/Y

Spostamento degli assi a

UMC-750's........X= -10,5" e Y=0."

UMC-1000's......X=-17,0" & Y=-0."

Azzerare un indicatore [1], su un blocco di terra [2], a 1/2" dal bordo nella parte posteriore del piatto (mag-base sul mandrino ), con C a 0 DEG

Ruotare l’asse C a +180°.

Spostare l'asse Y, e il blocco di terra, in direzione negativa dell'asse Y fino a quando non si è a 1/2" di distanza dal bordo del piatto, e prendere la misura di perpendicolarità

Regolare gli spessori fino a quando l'errore medio rientra in 0,0005" da un’estremità all’altra.

 NOTA: Per rotobasculanti unibody, la posizione dello spessore sotto il supporto cuscinetto può anche essere utilizzata per correggere la perpendicolarità dell'asse C rispetto al piano X-Y invece di inserire spessori nel carrello.

Attenzione: inserire uguali spessori per i due binari anteriori o i due binari posteriori.

Nota: inserire uno spessore alla volta nei binari per mantenere l’ortogonalità di X a Y.

Verificare le misurazioni dopo che tutti i bulloni sono stati serrati.

Verificare l'allineamento da X a Y nel passaggio 2.

8

Impostare gli offset di cambio utensili:

Offset cambio utensili asse B [1]

Per i controlli Haas classici, modificare il Parametro 213. 

Per i controlli di nuova generazione, andare a: Impostazioni>Scheda Rotante>Evidenziare la tavola rotante e premere [INSERT]o modificare il Parametro 6.078 (OFFSET CAMBIO UTENSILI B) per impostare il rotobasculante (asse B) parallelo all'asse X.

Per modelli con Rotobasculante multipezzo

(NTE 0,001/10"; NTE 0,0020" complessivamente)

Per modelli con Rotobasculante unibody

(NTE 0,0005/10"; NTE 0,0010" complessivamente)

___

Offset cambio utensile asse C [2]

Per i controlli Haas classici, modificare il Parametro 523.

Per il controllo di nuova generazione, andare a: Impostazioni>Scheda Rotante> Evidenziare la tavola rotante e premere [INSERT]o modificare il Parametro 7.078 (OFFSET CAMBIO UTENSILI C) per impostare la cava a T della tavola (asse C) parallela all'asse X

Per modelli con Rotobasculante multipezzo

(NTE 0,001/10"; NTE 0,0020" complessivamente)

Per modelli con Rotobasculante unibody

(NTE 0,0005/10"; NTE 0,0010" complessivamente)

9

Controllare la perpendicolarità dell’asse C rispetto al piano X/Y:

Allineare l'indicatore centrato sul foro dell'asse C con l'asse Y a -10.

Fare avanzare a intermittenza positiva nell'asse Y e allineare l'indicatore al centro dell'ultima sezione del piatto e fare un segno in questo punto con un pennarello lavabile.

Inserire il blocco 1-2-3 come mostrato e impostare l'indicatore su zero.

Rimuovere il blocco e ruotare il piatto di 90 DEG, seguendo il punto contrassegnato con l'indicatore.

Inserire il blocco tra l'indicatore e il piatto. Annotare la lettura.

Ripetere i due passaggi precedenti, prendendo le letture con il piatto a 180, 270 e 360 DEG.

Rotobasculante multipezzo:  (NTE 0,0005")

Rotobasculante Unibody: (NTE 0,001")

10

Misurare l'intersezione degli asse C

Seguire il manuale di istruzioni collegato per completare questo passaggio.

Regolazione dell’intersezione dell'asse B e dell'asse C

11

Allineare il disco freno dell'asse B:

 Nota: non fare effettuare questo passaggio se si lavora su una macchina SS.

Eseguire questo codice in modalità MDI per sbloccare il freno:

M11;

Allentare tutti i bulloni del disco del freno [1] e serrarli con una coppia di 5 Ft-lbs (7 Nm).

Eseguire questo codice in modalità MDI per bloccare il freno:

M10;

Attendere 10 secondi.

Coppia i bulloni. Fare riferimento aSpecifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.