UMC - B Axis to XYZ Axes Alignment

B Axis to XYZ Axes Alignment

マルチピーストラニオンとユニボディトラニオンを識別する方法   

1) マルチピーストラニオン:ほぼ2022年11月以前に製造されたUMC機械はこの構成になります。

2) ユニボディトラニオン:ほぼ2022年11月以降に製造されたUMC機械はこの構成になります。

1

A フレームトラニオンサポートを削除します。

Aフレームトラニオンサポート[2]をベースに固定しているボルト[1]を取り外し、Aフレームサポートとベースの間のシムを取り出します。

A フレームサポート [2] を反時計回りに回転させて、ベースの端 [3] をクリアにします。

A フレームサポートをベアリングから外します。

  注意:A フレームサポートがベアリングを真空ロックする場合があります。ジップタイを使用して、シーリング [4] をこじ開けます。

 要注意:トラニオンサポートを解除するには、他の人の助けを借りてください。サポートの重量は 85ポンド(39 kg)です。

2

Y-Z 面に対するB 軸の回転平行度を測定します。

クラシック Haas 制御を備えた機械の場合、パラメータ 151:20(B 軸 CHK TRAVL LIM)を 0 に変更します。

次世代 Haas 制御を備えた機械の場合、パラメータ 6.021(B 軸 CHK TRAVL LIM)を FALSE に変更します。

図に示すように、B 軸を 90°、次に B 軸を -90°として、Y-Z 面に対するプラッタの平行度を測定します。

Y軸を次の開始位置に配置します。

UMC-500:Y=0、スイープ15”、上から3番目のTスロットランド

UMC-750/1500-Duo:Y=-1.0、スイープ18"、上から3番目のTスロットランド

UMC-1250:Y=-1.0、スイープ28"、上から3番目のTスロットランド

UMC-500PP:Y=-4.0、スイープ7"

UMC-750PP:Y=-2”、スイープ15".

UMC-1000PP:Y =-4”、スイープ15".

B 90°と B-90°の結果を比較します。結果は以下となるはずです。

  • Y-Z面に対して対称、正または負の方向
  • 0.0010"/20" 未満

結果がY-Z面に対して対称で、0.0010インチ/20インチ未満の場合:手順 5 に進みます。

結果が Y-Z 面に対して対称で、0.0010"/20 インチ未満の場合:ステップ4に進みます。

 警告:結果 [3] が Y-Z 面に対して対称でない場合は、B 回転軸を整列させる必要があります:ステップ3に進みます。

3

B 回転軸を Y-Z 面に対し平行になるように整列させます。

6 本のボルト [1] を緩め、B 軸の回転をベース成型に固定します。

 注記:ボルトを十分ぴったりに維持して、調整を制御します。

ステップ2で行った測定がY-Z面に対して対称になるまで、前後の止めねじ[2]を調整します。

6 本のボルト [1] にトルクをかけます。Haasファスナートルクの仕様をご参照ください。

ボルトにトルクをかけた後、手順 2 の測定値を確認します。

4

C 回転軸を B 回転軸に垂直に整列させます。

下部の C 軸アクセスカバーを取り外します。

C 軸本体を B 軸プラッタ面に固定している 12 本のボルト [1]を緩めます。

下部 4 本のボルトには、C 軸アクセスポートからアクセスします。

B 軸が正の方向に対称である場合 [4]、上部 2 本のボルトの後ろに適切なサイズの馬蹄形シム [2] を取り付けます。

B 軸が負の方向に対称である場合 [5]、上部 2 本のボルトの後ろに適切なサイズの馬蹄形シム [2] を取り付けます。

12 本のボルトを 80 Ft-lbs(108 Nm)のトルクで締めます。

余分なシム材を切り取ります。

ボルトにトルクをかけた後、手順 2 の測定値を確認します。

5

トラニオンサポートシャフトの同軸をを B 回転軸に整列させます。

図に示すように、トラニオンサポートベアリング [2] の外輪にある 2 つのインジケーターをセットアップします。

インジケーター針の 1 つが表面に接触している外輪上のスポットに印を付けます。

B 軸を 90°または -90°に移動した後、印を付けられたスポットを再び針に合わせて、ベアリングのランアウトエラーを測定から除外します。

B が 90°および -90°のときの表示数値を取得します。表示数値を比較します。 

 要注意: 表示数値を取得するときは、B 軸ブレーキをクランプする必要があります。

Bが 90°と -90°のときの各インジケーターの結果の偏差は、0.001" 未満である必要があります。

 注: ベアリングの側面のインジケータは上部から下部への整列度を測定し、ベアリングの上部のインジケータは、左右の整列度を測定します。

____

マルチピーストラニオン付きモデルの場合

C 軸本体サポートの 6 本のボルト [3] を緩めます。ボルトを十分ぴったりに維持して、調整を制御します。

90°での B と -90°でのBの偏差が 0.001" 以内になるまで、8 本の止めねじ [4] を調整します。

C 軸本体サポートの(6)ボルト [2] を80 Ft-lb(108 Nm)のトルクで締めます。

ボルトにトルクをかけた後、整列を確認します。

____

ユニボディトラニオン付きモデルの場合

ロータリーをB90までジョグします。下図に示すように、強調表示された表面にインジケータをセットアップします。

B軸を180度回転します(90度から-90度まで)

ランアウト(NTE 0.010インチTIR)

 要注意:測定値が許容値を超える場合は、サポートにお問い合わせください。

6

A フレームトラニオンサポートを取り付けてシムを入れます。

B 軸を 90°に移動します。

C 軸本体の加工面に対してインジケーター [1] を設定します。インジケータを 0 に設定します。

プラスチック製のジップタイ [2] を使用して、A フレームサポートを取り付けるときにシールをこじ開けます。これにより、不要な空気とグリースがアセンブリから排出されます。

A フレームトラニオンサポート[3] をベアリングの上に取り付けます。

ケーブルタイを取り外します。

トラニオンサポートを垂直になるまで時計回りに回します。

 注: A フレームサポートの重量により、トラニオンがたるみます。たるみの量は、以前に C 軸本体の側面にセットアップされたインジケーターで測定されます。

____

マルチピーストラニオンの場合

Aフレームサポートとベース成型の間のシム[4]を調整して、インジケータが再び0になるまでたるみを取り除きます。

インジケーターの読みが 0 の場合、4 本のボルトを締めます。 Haasファスナートルクの仕様をご参照ください。

ボルトにトルクをかけた後、測定値を確認します。インジケーターが 0 になるまで、必要に応じてシムを再度調整します。

____

ユニボディトラニオン付きモデルの場合

インジケータが0.005インチを示すようトラニオンアームを上げるのに必要なシムストック[4]の量を決定します。

サポートにトルクがかかると、インジケータ[1]の値が変わります。

インジケータがまだ所定の位置にある場合:

  • トラニオンサポートボルトを適切な値になるまでトルクをかけます。
  • インジケータをチェックして、読み取り値が以下の範囲であることを確認します。

トラニオンアーム上昇(0.005”~0.010”)

  注意:ユニボディトラニオンの場合、サドルトラックにシムを入れるのではなく、シムの位置を利用して、C軸とX-Y面の垂直性を修正することもできます。

 要注意: A フレームサポートの両側には同量のシムを使用します。シムが異なると、A フレームサポートがトラニオンを横に引っ張ることになります。

Y-Z 面に対する B 回転軸の整列を確認します(手順 2)。ボルトを緩め、必要に応じてA フレームサポートを左右に軽くたたいて、B 軸と Y-Z 面が整列するように修正します。

7

X/Y面に対して垂直にC軸を設定:

軸を以下の位置まで移動

UMC-750:X = -10.5インチおよびY = 0インチ

UMC-1000:X = -17.0インチおよび& Y = -0インチ

アースブロック[2]で、プラッタ(スピンドルのマグベース)の背面の端から1/2インチの位置で、Cを0度にしてインジケータ[1]をゼロにします。

C軸を180°まで回転します。

Y軸とアースブロックを、プラッタエッジから1/2インチ離れるまでY軸の負方向に移動し、垂直度を測定します。

エンドツーエンドの平均誤差が0.0005インチ以内になるまで、シムを調整します。

  注意:ユニボディトラニオンの場合、サドルトラックにシムを入れるのではなく、ベアリングサポートの下のシムの位置を利用して、C軸とX-Y面の垂直性を補正することもできます。

要注意:同じシムのフロントトラック2台またはリアトラック2台のいずれかにシムを入れます。

注意:一度に1つのトラックにシムを入れ、XからYへの角形性を維持します。

すべてのボルトにトルクをかけた後、測定値を確認します。

手順 2 で X と Y の整列を確認します。

8

工具交換オフセットを設定します。

B軸工具交換オフセット[1]

クラシックHaas制御の場合、パラメータ213を変更します。

次世代制御の場合、次のとおり進みます。Settings(設定)> Rotary Tab(ロータリータブ)> Highlight the rotary(ロータリーをハイライト)の順に選択して[INSERT]を押すか、またはパラメータ6.078(B工具交換オフセット)を変更してトラニオン(B軸)をX軸に平行に設定します。

マルチピーストラニオン付きモデルの場合

(NTE 0.001/10インチ、NTE 0.0020インチ全体)

ユニボディトラニオン付きモデルの場合

(NTE 0.0005/10インチ、NTE 0.0010インチ全体)

___

C軸工具交換オフセット[2]

クラシックHaas制御の場合、パラメータ523を変更します。

次世代制御の場合、次のとおり進みます。

Settings(設定)> Rotary Tab(ロータリータブ)> Highlight the rotary(ロータリーをハイライト)の順に選択して[INSERT]を押すか、またはパラメータ7.078(C工具交換オフセット)を変更してテーブルTスロット(C軸)をX軸に平行に設定します。

マルチピーストラニオン付きモデルの場合

(NTE 0.001/10インチ、NTE 0.0020インチ全体)

ユニボディトラニオン付きモデルの場合

(NTE 0.0005/10インチ、NTE 0.0010インチ全体)

9

X/Y面に対するC軸の垂直性をチェック:

インジケータをC軸ボアの中心に合わせ、Y軸は-10に合わせます。

Y軸で正方向にジョグを行い、プラッタの最後のセクションの中心にインジケータを合わせ、この位置に水彩マーカーで印を付けます。

図のように1-2-3ブロックを挿入し、インジケータをゼロに設定します。

ブロックを取り外し、インジケータでマークされた位置に従って、プラッタを90度回転させます。

インジケータとプラッタの間にブロックを挿入して戻します。読み取り値をメモします。

前の2つのステップを繰り返し、プラッタを180度、270度、360度にして測定します。

マルチピーストラニオン:(NTE 0.0005インチ)

ユニボディトラニオン:(NTE 0.001インチ)

10

B軸とC軸の交点を測定します。

リンク先の取扱説明書に従って、このステップを完了します。

B軸とC軸の交差調整

11

B軸のブレーキディスクを位置合わせします。

 注意:SS機械で作業している場合は、このステップを実行しないでください。

MDIモードでこのコードを操作して、ブレーキを解除します。

M11;

すべてのブレーキディスクボルト [1] を緩め、それらを 5 Ft-lbs(7 Nm)のトルクで締めます。

MDIモードでこのコードを操作して、ブレーキをクランプします。

M10;

10 秒待ちます。

ボルトにトルクをかけます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。