MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC Safe Zone - Calibration

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC Safe Zone - Calibration

UMC Safe Zone - Calibration

- Vai alla sezione - Back to Top

9.5 UMC CALIBRAZIONE ZONA SICURA

Recently Updated Last updated: 01/12/2022

UMC zona sicura - Calibrazione


Safe Zone Calibration

1

Questo indica come impostare gli offset della zona sicura. 

Questa procedura mostra le immagini che utilizzano entrambi i gruppi di calibrazione.

 Importante: La sonda del mandrino deve essere calibrata prima di eseguire questa procedura. Ciò garantisce che la precisione della sonda nella posizione della macchina sia corretta. Fare riferimento alla procedura Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda (VPS) , in diy.haascnc.com

2

Impostare l’asse B e C nella posizione iniziale.

Inserire la sonda di lavoro nel mandrino.

3

Premere  [EDIT]  e andare alla scheda VPS. Premere il tasto [RIGHT ARROW] e rimuovere il tappo della barra centrale come richiesto nella configurazione della calibrazione.  

4

Inserire il diametro approssimativo della barra centrale, utilizzare i calibri per eseguire un doppio controllo. 

5

Questo ingresso serve a impostare l'angolo di uscita della sonda prima di spostarsi verso il basso per toccare il piatto.

NOTA: Questo ingresso serve a evitare che la sonda tocchi erroneamente uno qualsiasi dei tappi del piatto o che manchi il piatto scendendo nelle cave a T.

6

Questo ingresso serve a impostare la distanza di uscita della sonda prima di spostarsi verso il basso per toccare il piatto. 

 NOTA: Questo ingresso funziona in modo simile all’ingresso angolo in quanto serve  a evitare che la sonda tocchi erroneamente uno qualsiasi dei tappi del piatto o che manchi il piatto scendendo nelle cave a T. Sono necessari entrambi gli ingressi per evitare spine o cave a T. 

7

Il passaggio finale consiste nel far avanzare a intermittenza la sonda in posizione per la calibrazione. Questo si troverà al centro del foro sul piatto. Il VPS indicherà anche di far avanzare la sonda a intermittenza di 0,25 pollici sopra il piano del piatto. 

Premere [CYCLE START] per eseguire la calibrazione o [F4] per inviare a MDI e rivedere il codice. 

8

Il programma Zona sicura popolerà i valori trovati nella pagina delle impostazioni utilizzando il codice mostrato nell’immagine.

G167 consente di scrivere nelle impostazioni, il codice P [1] è il numero di impostazione a cui il programma sta scrivendo, il codice Q [2] è il valore della variabile macro con cui verrà popolata l’impostazione del codice P e il codice K [3] significa essenzialmente che manterrà questi valori nell’impostazione una volta che il programma è terminato. 

Verificare che le impostazioni 378-380 siano compilate.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.