UMC Safe Zone - Calibration

서비스 홈 방법 절차 UMC Safe Zone - Calibration

UMC Safe Zone - Calibration

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

9.5 UMC 안전 영역 보정

Recently Updated Last updated: 01/18/2022

UMC 안전 영역 - 보정


Safe Zone Calibration

1

이것은 안전 영역 오프셋을 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 

이 절차는 두 보정 어셈블리를 모두 사용하는 이미지를 보여줍니다.

 중요: 이 절차를 수행하기 전에 스핀들 프로브를 보정해야 합니다. 이렇게 하면 기계 위치까지 프로브를 정확하게 고정됩니다. diy.haascnc.com에서  차세대 제어 - 프로브 보정(VPS) 절차를 참조하십시오

2

B 및 C 축을 원점 위치로 복귀합니다.

스핀들 프로브를 스핀들에 명령합니다.

3

 [EDIT] 를 눌러 VPS 탭으로 이동합니다. [RIGHT ARROW] 키를 누르고 보정 설정에서 지시하는 대로 센터 보어 플러그를 제거합니다.  

4

센터 보어의 대략적인 직경을 입력하고 캘리퍼스를 사용하여 다시 확인하십시오. 

5

이 입력은 플래터를 터치하기 위해 아래로 이동하기 전에 프로브가 나올 각도를 설정하는 것입니다.

참고: 이 입력은 프로브가 플래터 플러그를 잘못 건드리거나 대신 T 슬롯으로 내려가 플래터를 놓치는 것을 방지하기 위한 것입니다.

6

이 입력은 플래터를 터치하기 위해 아래로 이동하기 전에 프로브가 나올 거리를 설정하는 것입니다. 

 참고: 이 입력은  프로브가 플래터 플러그에 잘못 접촉하거나 대신 T 슬롯으로 내려가 플래터를 놓치는 것을 방지하기 위해 각도 입력과 유사하게 작동합니다. 플러그나 T-슬롯을 피하려면 두 입력이 모두 필요합니다. 

7

마지막 단계는 프로브를 보정 위치로 조그하는 것입니다. 이는 플래터의 보어 중앙에 있습니다. 또한 VPS는 플래터 평면 위의 0.25인치에서 프로브를 조그하도록 지시합니다. 

[CYCLE START]를 눌러 보정을 실행하거나 [F4]를 눌러 MDI로 출력하고 코드를 검토합니다. 

8

안전 영역(Safe Zone) 프로그램은 그림에 표시된 코드를 사용하여 설정 페이지에 있는 값을 채웁니다.

G167은 설정에 쓸 수 있는 기능을 제공하며 P 코드 [1]는 프로그램이 쓰는 설정 번호이고, Q 코드 [2]는 P 코드 설정이 채워질 매크로 변수의 값이며, K 코드 [3]는 기본적으로 프로그램이 끝나면 이러한 값을 설정에 유지한다는 것을 의미합니다. 

설정 378-380이 채워져 있는지 확인합니다.