Restore Axis Position on Power Up

服务主页 服务提醒/新闻 通电时恢复轴位置
2022 年 12 月 01 日 通电时恢复轴位置

 请注意,显示的信息可能不是最新的和有效的信息。服务新闻信息可能会发生变化。

软件版本为 100.21.000.1000 及更高的机床在通电时会发生以下行为。

  • 2022 年 8 月 1 日及以后生产的 ST-10/15   。

如果机床已归零,且所有轴均已返回原点。当机床断电时,外力未引起轴运动。通电时,机床将默认自己已归零,机床轴不需要归零。

“按下” [POWER UP] 步骤中,Haas 启动页面上将配备绿色复选标记[1] 。循环门并释放紧急停止按钮,并按下 [RESET] to clear alarms, the machine is safe to operate. If the machine axes are homed[2] and [POWER UP] ,或按下 [ZERO RETURN] [ALL] 时未显示。

如果机床轴未处于原位,并且按下 [POWER UP] 或 [ZERO RETURN] [ALL] ,将显示弹出窗口,并且加工轴将带有绿色复选标记[3],这表明轴未归位。