Restore Axis Position on Power Up

サービス ホーム サービスアラート/ニュース 電源投入時に軸位置を復元
2022年12月1日 電源投入時に軸位置を復元

 表示される情報は最新でなく、また有効ではない可能性があることにご注意ください。サービスニュース情報は変更される場合があります。

ソフトウェアバージョンが 100.21.000.1000 以降の機械は、電源投入時に次のように動作します。

  • 2022年8月1日 以降に造られた ST-10/15 。

機械がゼロリターンされ、すべての軸がホームに戻っている場合。機械の電源がオフのときに、外力による軸の動きがない場合。電源投入時に、機械は自身をゼロにしたと見なし、機械の軸をゼロ復帰する必要はありません。

[1] Haasスタートアップページのプレス [POWER UP] ステップには緑色のチェックマークが付きます。ドアを循環させて緊急停止を解除し、 [RESET] to clear alarms, the machine is safe to operate. If the machine axes are homed[2] and [POWER UP] を押しても [ZERO RETURN] [ALL] を押しても何も表示されません。

機械軸がホームになく、 [POWER UP] を押したり [ZERO RETURN] [ALL] を押したりすると、ポップアップが表示され、機械軸に緑色のチェック マーク[3]が付きます。これは、軸を原点に戻す必要がないことを示しています。