Why Automate?

为什么需要自动化?

因为您的竞争对手已经在做了。自动化对于您的未来发展很重要,可控制成本、更大限度地提高效率并保持竞争优势。由于技能人才短缺、劳动力成本上升以及低价优质零件的需求量增加,自动化已成为必要之选。

将自动化添加至您的车间,将有助于:

  • 控制您的成本
  • 更大程度提高效率
  • 保持竞争优势

铣床自动化

为您的铣床提供自动化方案

车床自动化

为您的车床提供自动化方案
  • 易用的自动化
  • 经济型自动化
  • 多功能自动化

 易用的自动化

为什么送料器和多托盘交换系统是更易于实施的自动化选项

进给器

  • 更简单的自动化平台
  • 紧凑、经济型设计
  • 更大程度增加主轴运行时间 – 提高生产力
  • 装料器设计 – 占地面积小
  • 优异的首操自动化解决方案
  • 由 Haas 设计和构建,用于 Haas
  • 通过 Haas 控制器接口直连
  • 创新的折叠式设计,便于主轴检修

在数控车床上使用送料器,可能是传统的车削操作自动化解决方案之一。数十年来,各大企业一直在使用送料器保证主轴运行,解放了操作员,使其能去执行更多有意义的任务。将棒料装载至机床,以轻松将更多材料引入切削主轴。

多托盘

  • 更简单的自动化平台 – 分步重复流程
  • 在每个托盘上安装多个夹具/设置多项操作
  • 板载 Haas 托盘调度程序 – 分别对每项任务/托盘进行优先级排序
  • 增加主轴正常运行时间/减少机床空置时间
  • 适用于高混/低容或低混/高容任务
  • 处理较大/较重的零件
  • 包括零件装/卸刀位

多托盘交换系统是更简单的自动化平台,原因是该系统在分步重复您已完成的操作。获取 UMC 转盘或铣床工作台上已有的内容并加以复制,以获得您想要填充的转盘数量。

使用多托盘交换系统加工 5 轴或 3+2 零件,是理想的自动化解决方案。轻松结合多项操作,并检修零件多个侧面,以更大程度地延长主轴正常运行时间。将该数值乘以可用托盘的数量,得到的数值表明,可以整晚运行 UMC 或 VMC 多托盘交换系统!有多种尺寸可供选择,以满足您的特定机床加工要求。

要完成多项同样重要的作业? 没问题!只需将多托盘交换系统中的托盘数量除以您要运行的任务数量,然后将不同的托盘分配至不同的任务。板载 Haas 托盘调度程序可根据紧急程度对每项任务进行优先级排序。如果不需要增加零件数量,则您可跳过任务,在等待首件时临时搁置任务,甚至可以优先处理异常紧急的任务。多托盘交换系统完全装载后,可每天 24 小时连轴运行,从而延长主轴正常运行时间,减少因安装/拆卸而导致的停机时间,并提高整体生产力。

自动化应用

DK Custom Products – ST-20Y + Haas 送料器

DK Custom Products 由 Devin 和 Kevin 创办(即 DK 中的 D 和 K),旨在为长距离驾驶机车的 Harley Davidson 车主提供“优于 OEM”的零件。最初的手动制造零件后,他们投资了 Haas TM-2P,开始从坯料加工零件。随着产量的增长,他们添加了一台带有 Haas 送料器的 Haas ST-20Y,以加工具有铣削辅助特性、完整的圆柱形零件。最近他们新增了一台 VF-2SS,以用于大批量零件加工,此前通过 TM-2P 进行此类加工。  

 

Phillips Precision – EC-400 + 多托盘交换系统

“我们主要是加工车间,但我们也有自己的生产线,这也是我们的特殊之处。我们有一个客户的零件需求量很大,所以我们购买了一台 EC-400 机床。这台机床配有 6+1 多托盘,而且很容易上手。机床可以顺畅地不停运转。在工人结束一天的工作后,可以装载上所有 7 个托盘,这样机床会整个晚上运行。我们的多托盘能够帮助我们提前完成任务,同时承担更多的工作。我们的 EC-400 机床在运行时大概节省了 25% 的成本。可实现 15,000-rpm 更快的进给速度、更快的换刀时间,精加工效果很好,精度非常高,重复定位精度更是没有问题。” 

– Steve Phillips,总裁

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + 多托盘交换系统

俄亥俄州辛辛那提的 Cippard Instrument Lab 最近收到了带多托盘的 Haas UMC-500 设备,这样其单班倒车间可实现夜间无人值守机床运行。运营经理 Robin Rutschilling 解释了此 16 位多托盘如何帮助其缩短处理时间并提高生产力。

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + 多托盘交换系统

近期,我们造访了 TooHighPSI,并与 Mike Sitar Jr.讨论了他们正在制造的高性能零件,以及 Haas 机床和刀具如何满足生产计划要求。他们的 VF-2SSYT 配备 3+1 多托盘交换系统,使他们能够提高产量,并无人化运行较长周期零件。

 经济型自动化

为什么 APL 自动装料器是更低价的自动化方案

  • 装/卸单个零件
  • 全面提高生产力
  • 内置 Haas 控制器模板简化安装和编程
  • 用于对同一零件进行多项加工
  • 通常用于大中型批量加工

Haas 自动装料器 (APL) 是更经济的自动化平台。这些简单、紧凑的设计完全来自公司内部,这意味着我们将制造成本降至更低,因此我们的自动化方案可以为您带来更优化的价值。对于较小的 3 轴、5 轴和 3+2 零件的自动装卸,APL 是您的理想之选!

在车床上,当棒料直径过大而无法送料时,或者您有零件需要单独装载到主轴时,APL 是理想之选。APL 通常可以处理两倍大小的零件,直径范围 3 英寸(75 毫米)到 6 英寸(150 毫米)。如果您有多个零件需要外部加工(如热处理或电镀),则 APL 可为您轻松装卸这些零件。

自动化应用

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + APL 自动装料器

客户聚焦

了解 Mirco-Cut Engineering 如何在设置 APL 自动装料器的第一个晚上就实现了流程自动化和加工零部件!

Micro-Cut Engineering 决定购买一台带有 APL 自动装料器的 VF-2SS,用来在无人看守下加工其零件。以前,所有零件都是手工一个一个地装到台虎钳里。购买 Haas APL 是他们向“熄灯”无人看守加工简单过渡的第一步。公司总裁 Andrew Starrenburg 解释了安装和设置的方式,使其在晚上无人看管的情况下加工零件!

“我们当地的 Haas 专卖店安装完机床之后,机床在一两个小时内就能启动并运行。”
– Andrew Starrenburg,Micro-Cut Engineering 总裁

Holzman Machine - UMC-500 + APL 自动装料器

客户聚焦

Holzman Machine, LLC 使用 Haas UMC 5 轴加工中心为航空航天加工复杂的 5 轴零件。最近,他们通过添加与 APL 自动装料器集成的 UMC-500 将 5 轴加工提升到新水平,实现在“熄灯”和周末时生产不锈钢零件。他们提高生产力的下一步是在单一安装中添加带动力刀具的 Haas ST-20Y Y 轴车床,以加工具有关键插槽和窗口的圆柱形零件。

American Torch Tip Co. – ST-20Y + APL 自动装料器

客户聚焦

了解 American Torch Tip 如何利用自动化提高生产力,并为他们提供竞争优势。

最近,American Torch Tip 安装了一个车削加工单元,其中包括 3 台带副主轴的 Haas ST-20Y 数控车床,每台车床都配有自动熄灯生产装置。其中两台 Haas ST-20Y 数控车床由 Haas 自动上料机装载,而第三台由 Haas 机器人套装装载。了解该安装如何帮助领先的喷嘴制造商在疫情后获得竞争优势。

“我们最终买了一个… [机器人套装]很棒,因为它全都是即插即用的。”  – American Torch Tip Co. 公司总裁 Jack Walters

TMF Center - VF-2 + APL 自动装料器

客户聚焦

TMF Center 是一家位于印第安纳州中西部农村的技术制造公司。 TMF Center 为非公路建筑设备、采矿业和重型卡车制造商生产零件。增加 Haas 自动化机床有助于提高生产力。 

 多功能自动化

为什么机器人和协作机器人在实施和零件处理方面提供更大灵活性。

  • 尺寸紧凑
  • 自动装卸零件
  • 用途广泛:可灵活选择不同捡取/投放位置
  • 零件翻转刀位可用于检修您的结束操作
  • 通过 Haas 控制器接口直连;无需第三方集成装置
  • 用于对同一零件进行多项加工
  • 选择单刀位或双刀位夹持器
  • 控制模板简化安装和编程

机器人和协作机器人在自动化系统中提供更出色的灵活性,因为您可以具有不同的拾取和放下位置,并且还可以融合零件翻转工位以组合多个操作。两个平台都通过 Haas 控制器直连,无需第三方集成装置,这意味着设备整体复杂性低、成本更低、行为更可预测。

工业机器人和协作机器人都可在铣床或车床自动装卸零件,实现无人看守操作,这是自动化解决方案能节省时间的重要因素。

自动化应用

AMI Machining – VF-2SS + 机器人

客户聚焦

AMI Machining 在他们的加工车间中安装了他们的首个机器人和 VF-2SS,使其操作员能够培训更多的员工并运行更多的机床。

“当机器人运行时,我能够进行其他设置。我要运行作业。我能帮助其他任何需要我帮助的人。因为在我去吃午饭或在后方的时候,机器人正在制造零件,所以如果没有机器人的帮助,我就无法做其他事情。” 
– Esteban Rodriguez,AMI Machining 首席数控机械师

American Torch Tip Co. – ST-20Y + 机器人

客户聚焦

了解 American Torch Tip 如何利用自动化提高生产力,并为他们提供竞争优势。

最近,American Torch Tip 安装了一个车削加工单元,其中包括 3 台带副主轴的 Haas ST-20Y 数控车床,每台车床都配有无人值守生产自动化装置。两台 Haas ST-20Y 由 Haas APL 自动装料器装载,而第三台由 Haas 机器人套装装载。了解该安装如何帮助大型喷嘴制造商在疫情后获得竞争优势。

“我们最终买了一个… [机器人套装]很棒,因为它全都是即插即用的。”  – American Torch Tip Co. 公司总裁 Jack Walters

WESTERN SAW – ST-30 + 25 公斤机器人套装

客户聚焦

位于加利福尼亚州奥克斯纳德市的 Western Saw 的这款 25 公斤 Haas 机器人套装,在从 Haas ST-30 装卸零件时,使用了别具一格的磁性夹持器。观看这台 25 公斤机器人如何轻松处理大型钢制圆柱形零件。 

PRIMARY MACHINE AND REPAIR – VF-2SSYT + 机器人 

客户聚焦

“Haas 机器人套件使我们的产量增加了两倍。在购买机器人套装-1 之前,我们正要去招聘一名夜班人员,现在有了机器人套件,我们可以无人值守地运行我们的机床,同时节省我们的成本。”

– Cherish Vining, 企业主

MASTEQ – VF-2SS + 机器人

客户聚焦

了解我们的 Masteq Tool & Engineering 如何使用多个台虎钳和自定义零件下料点优化其 Haas 机器人设置。

“Haas 在当今市场上提供了无与伦比的价值。技术、性能和可靠性是我们在寻找新机床时总是选择 Haas 的原因!” 

– Mark B. Anderson,Masteq Tool & Engineering, LLC 与 Masteq Manufacturing,LLC. 所有者。

Recently Updated

是否仍然有问题? 但讲无妨。我们会立即联系您。


请详细说明,以便我们帮助您找到最适合您车间的自动化方案。