• View All
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
Why Automate?

자동화해야 하는 이유는 무엇입니까?

경쟁사가 이미 하고 있기 때문입니다. 자동화는 비용을 제어하고, 효율성을 극대화하고, 치열한 경쟁력을 유지하여 고객의 미래를 보장하는 데 있어 필수적입니다. 숙련된 인력 부족, 인건비 상승, 감축된 비용으로 고품질 공작물을 제공해야 하는 필요성 증가로 인해 자동화는 절대적으로 필요한 것이 되었습니다.

공장에 자동화를 추가하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 비용 관리
  • 효율성 극대화
  • 경쟁력 유지

밀 자동화

밀 자동화

선반 자동화

선반 자동화
  • 손쉬운 자동화
  • 경제적인 자동화
  • 다목적 자동화

 손쉬운 자동화

봉재 이송장치 및 팔레트 풀이 구현할 수 있는 모든 가능한 자동화 옵션 중 가장 쉬운 옵션인 이유

봉재 이송장치

  • 모든 자동화 플랫폼 중 가장 쉬움
  • 컴팩트하고 경제적인 디자인
  • 스핀들 가동 시간 최대화 - 생산성 향상
  • 봉재 적재장치 설계 – 바닥면적 축소
  • 우수한 최초 작동 자동화 솔루션
  • Haas가 Haas를 위해 설계 및 제작
  • Haas Control을 통해 직접 인터페이스됨
  • 스핀들에 쉽게 접근할 수 있는 혁신적인 롤러형 설계

CNC 선반에 봉재 이송장치를 사용하는 것은 아마도 터닝 동작을 위한 가장 오래된 자동화 솔루션 중 하나일 것입니다. 수십 년 동안 회사들은 봉재 이송장치를 사용하여 스핀들을 계속 가동하고 작업자가 더 의미 있는 작업을 수행할 수 있는 여유 시간을 제공해 왔습니다. 기계에 봉재를 적재하면 더 많은 피삭재를 절삭 스핀들에 넣는 쉬운 방법이 됩니다.

팰리트 풀

  • 모든 자동화 플랫폼 중 가장 쉬운 플랫폼 - 단계적 반복 프로세스
  • 각 팔레트에 여러 고정장치/작업 설치
  • 온보드 Haas 팔레트 스케줄러 – 각 작업/팔레트의 우선순위 지정
  • 스핀들 가동 시간 증가/기계 공회전 감소
  • 다품종/소량 또는 저품종/대량 작업에 모두 적합
  • 더 큰/더 무거운 공작물 수용
  • 공작물 적재/하역 스테이션 포함

팔레트 풀은 이미 수행하고 있는 작업을 단계적으로 반복하기 때문에 모든 자동화 플랫폼 중에서 가장 쉬운 것입니다. UMC 플랫터 또는 밀 테이블에 이미 존재하는 것을 그대로 가져와 채우려는 팔레트의 수에 맞게 복제하면 됩니다.

5축 또는 3+2 공작물에 팔레트 풀을 사용하는 것이 이상적인 자동화 솔루션입니다. 여러 작업을 쉽게 결합하고 공작물의 여러 측면에 액세스하여 스핀들 가동 시간을 최대한 활용할 수 있습니다. 사용 가능한 팔레트 수를 곱하면 밤새도록 UMC 또는 VMC 팔레트 풀을 실행할 수 있습니다! 선택할 수 있는 다양한 크기가 있어 특정한 가공 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

여러 개의 중요한 작업이 있습니까? 걱정 마세요! 팔레트 풀의 팔레트 수를 실행해야 하는 작업의 수로 나누고 다른 팔레트를 다른 작업에 할당하기만 하면 됩니다. 온보드 Haas 팔레트 스케줄러를 사용하면 긴급도에 따라 각 작업의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 더 많은 공작물이 필요하지 않은 경우 작업을 건너뛰거나, 첫번째 품목을 기다리는 동안 일시적으로 작업을 따로 떼어놓거나, 예기치 않은 급한 작업을 끼워넣을 수도 있습니다. 팔레트 풀을 완전히 적재하면 스핀들 가동 시간이 늘어나고, 설치/해체로 인한 고장 시간이 줄어들며, 매일 24시간 사용 가능한 성능을 활용하여 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

자동화 작동

DK Custom Products – ST-20Y + Haas 봉재 이송장치

DK Custom Products는 DK의 D와 K를 의미하는 Devin과 Kevin이 장거리 모터사이클 주행을 하는 소유자들을 위해 “OEM보다 우수한” Harley Davidson 공작물을 제공할 목적으로 설립했습니다. 처음에는 공작물을 손으로 가공했는데, 나중에는  Haas TM-2P에 투자하여 빌릿에서 공작물을 가공하기 시작했습니다. 생산량이 증가하면서, 밀링가공된 보조 기능이 완비된 기계 원통형 공작물에 Haas 봉재 이송장치가 장착된 Haas ST-20Y를 추가했습니다. 가장 최근에는 이전에 TM-2P에서 밀링가공된 대량 공작물을 핸들링하기 위해 VF-2SS를 추가했습니다.  

 

Phillips Precision – EC-400 + 팔레트 풀

“당사는 기본적으로 소규모 공장이지만 당사를 어느 정도 특별하게 만들어 주는 자체 제품 라인도 보유하고 있습니다. 당사는 공작물 수요가 많은 고객이 있어 EC-400을 구입했습니다. 사용할 수 있는 6+1 팔레트 풀을 봤으며 생각할 필요도 없는 결정이었습니다. 기계는 고장 없이 멈추지 않고 작동했습니다. 직원들이 퇴근하는 밤에 7개의 팰리트를 모두 부하시켰고 밤새 작동했습니다. 팔레트 풀 덕분에 일정을 앞당겼으며 더 많은 일을 맡을 수 있었습니다. EC-400은 당사의 가동시간을 약 25% 단축시켰습니다. 당사는 15,000rpm의 더 빠른 이송 및 속도를 갖추고 있으며, 공구 교환이 훨씬 더 빠르고, 마감 처리가 훌륭하며, 정확도가 매우 우수하고, 반복 정밀도에도 문제가 없습니다.” 

– Steve Phillips, 사장

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + 팔레트 풀

오하이오주 신시내티의 Clippard Instrument Lab에서는 단일 근무조 공장의 기계를 야간에 무인으로 가동하기 위해 최근에 팰리트 풀이 포함된 Haas UMC-500을 수령했습니다. 운영 관리자인 Robin Rutschilling이 16-스테이션 팰리트 풀을 사용하면서 어떻게 취급 시간을 단축하는 동시에 생산성을 높일 수 있었는지 설명합니다.

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + 팔레트 풀

최근에, 당사는 TooHighPSI를 방문하여 자사에서 제작하고 있는 고성능 공작물과 Haas 기계 및 툴링이 제조 프로그램에 어떻게 부합하는지에 대해 Mike Sitar Jr.와 함께 이야기를 나누었습니다. 3+1 팔레트 풀을 사용하는 VF-2SSYT를 통해 생산량을 늘리고 더 긴 사이클의 공작물을 밤새 가동할 수 있었습니다.

 경제적인 자동화

자동 공작물 적재장치가 자동화를 위해 가능한 가장 낮은 가격인 이유

  • 개별 공작물 적재/하역
  • 전반적인 생산성 증대
  • 내장된 Haas 제어 템플릿으로 설정 및 프로그래밍 단순화
  • 다수의 동일한 공작물을 실행하는 데 사용 
  • 일반적으로 중간 크기부터 큰 로트 크기까지 사용 

Haas 자동 공작물 적재장치(APL)는 가장 경제적인 자동화 플랫폼입니다. 이 단순하고 컴팩트한 설계는 완전히 자체 제작되므로 가능한 가장 낮은 제조 원가를 확보할 수 있기 때문에 자동화 선택에서 최상의 전반적인 이점을 얻을 수 있습니다. 더 작은 3축, 5축 또는 3+2 가공 공작물의 자동 적재 및 제거의 경우, APL이 매우 적합합니다!

선반에서 APL은 봉재의 직경이 너무 커서 이송하기 어렵거나 스핀들에 개별적으로 장착해야 하는 공작물이 있는 경우 완벽한 제품입니다. APL은 취급할 수 있는 공작물의 크기를 3인치(75mm) 직경에서 6인치(150mm) 직경으로 일반적으로 두 배로 늘릴 수 있습니다. 열처리 또는 도금과 같은 외부 가공이 있는 공작물이 많은 경우 APL을 사용하면 해당 공작물을 쉽게 적재하고 제거할 수 있습니다.

자동화 작동

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

Micro-Cut Engineering이 APL을 설정한 첫날 밤에 어떻게 공정을 자동화하여 공작물을 가동했는지 확인하십시오!

Micro-Cut Engineering은 무인으로 공작물을 가공하기 위해 APL이 있는 VF-2SS를 구입하기로 결정했습니다. 이전에는 모든 공작물을 손으로 하나하나 바이스에 물려야 했습니다. Haas APL을 구입하는 것은 무인 자동 가공이라는 단순한 전환을 위한 첫 번째 단계입니다. 회사 사장인 Andrew Starrenburg는 설치와 설정이 얼마나 단순했는지에 대해 이야기하면서 첫날 밤부터 무인으로 공작물을 가동할 수 있었다고 설명합니다!

“지역 Haas 직영 창고 매장에서 기계를 설치하면 기계가 준비되어 1~2시간 이내에 가동되었습니다.” 
– Andrew Starrenburg, Micro-Cut Engineering 사장

Holzman Machine - UMC-500 + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

Holzman Machine, LLC는 Haas UMC 5축 머시닝 센터로 복잡한 항공우주용 5축 공작물을 가공하는 틈새 분야를 발견했습니다. 최근에는 스테인리스 스틸 공작물을 야간과 주말에 생산하기 위해 자동 공작물 적재장치와 통합된 UMC-500을 추가하여 5축 가공을 한 차원 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 생산성 향상의 다음 단계로 수행된 과정은 단일 설치에서 중요한 슬롯과 창이 있는 원통형 공작물을 가공하기 위해 라이브 툴링이 장착된 Haas ST-20Y Y축 선반을 추가하는 것이었습니다.

American Torch Tip Co. – ST-20Y + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

American Torch Tip이 자동화를 사용하여 생산성을 높이고, 경쟁력을 강화하는 방법을 확인해 보십시오.

최근, American Torch Tip은 각 서브 스핀들이 무인 생산용 자동화를 위해 설정된 3개의 Haas ST-20Y CNC 선반이 포함된 터닝 셀을 설치했습니다. Haas ST-20Y CNC 선반 중 2개는 Haas 자동 공작물 적재장치로 적재되며 세 번째 것은 Haas 로봇 패키지로 적재됩니다. 이 대표적인 토치 제조업체가 이러한 설치를 통해 팬데믹 후 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움을 받고 있는지 알아보십시오.

“우리는 드디어 하나 구매했습니다 . . . [로봇 패키지]가 바로 그것인데 모두 플러그 앤 플레이 방식이어서 좋았습니다.”  – Jack Walters, 사장, American Torch Tip Co.

TMF Center - VF-2 + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

TMF Center는 서부 인디애나 주의 시골 지역에 위치한 기술 기반 제조 회사입니다. TMF Center는 비고속도로 건설 장비, 광업 및 중하중 트럭 제조업체를 위한 구성품 공작물을 생산합니다. 자동화 기능이 있는 Haas 기계를 추가하면서 생산성이 향상되었습니다. 

 다목적 자동화

로봇 및 코봇이 구현 및 공작물 취급에 가장 유연한 기능을 제공하는 이유.

  • 컴팩트한 사이즈
  • 공작물 자동 적재 및 제거
  • 가장 우수한 다목적성, 다양한 픽업/전달 위치를 사용할 수 있는 유연성
  • 최종 작업에 액세스할 수 있는 공작물 뒤집기 스테이션
  • Haas Control을 통해 직접 인터페이스할 수 있으며 타사 통합자가 필요하지 않음
  • 다수의 동일한 공작물을 실행하는 데 사용
  • 단일 스테이션 또는 이중 스테이션 그리퍼 중에서 선택
  • 제어 템플릿으로 설정 및 프로그래밍 단순화

로봇과 코봇은 다양한 픽업 및 드롭오프 위치를 사용할 수 있으며 공작물 뒤집기 스테이션을 포함하여 여러 작업을 결합할 수도 있기 때문에 자동화 시스템에서 가장 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 두 플랫폼 모두 Haas Control을 통해 직접 인터페이스하므로 타사 통합기가 필요하지 않습니다. 즉, 전체 패키지가 덜 복잡하고 비용이 적게 들며 동작에서 더 예측 가능합니다.

로봇과 코봇 모두 자동 조작을 위해 밀 또는 선반 안팎으로 공작물을 자동으로 적재 및 제거할 수 있는데, 이는 모든 자동화 솔루션에서 시간 절약에 가장 큰 기여를 하는 요소입니다.

자동화 작동

AMI 가공 – VF-2SS + 로봇

고객 스포트라이트

AMI Machining은 자신들의 소규모 공장에 VF-2SS가 장착된 첫 번째 로봇을 통합함으로써 작업자는 더 많은 직원을 교육하고 더 많은 기계를 가동할 수 있었습니다.

“로봇이 작동하는 중에 저는 다른 설치 작업을 할 수 있습니다. 저는 작업을 진행해야 합니다. 제 도움이 필요한 어떤 사람이든 도울 수 있습니다. 점심 식사로 자리를 비우거나 다른 일을 하고 있을 때 로봇이 공작물을 제작해주기 때문에 로봇의 도움없이는 할 수 없었던 다른 일을 할 수 있는 거죠." 
– Esteban Rodriguez, 수석 CNC 기계공, AMI Machining

American Torch Tip Co. – ST-20Y + 로봇

고객 스포트라이트

American Torch Tip이 자동화를 사용하여 생산성을 높이고, 경쟁력을 강화하는 방법을 확인해 보십시오.

최근, American Torch Tip은 각 서브 스핀들이 무인 생산용 자동화를 위해 설정된 3대의 Haas ST-20Y CNC 선반이 포함된 터닝 셀을 설치했습니다. Haas ST-20Y 중 2대는 Haas 자동 공작물 적재장치로 적재되며 세 번째 것은 Haas 로봇 패키지로 적재됩니다. 이 대표적인 토치 제조업체가 이러한 설치를 통해 팬데믹 후 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움을 받고 있는지 알아보십시오.

“우리는 드디어 하나 구매했습니다 . . . [로봇 패키지]가 바로 그것인데 모두 플러그 앤 플레이 방식이어서 좋았습니다.”  – Jack Walters, 사장, American Torch Tip Co.

WESTERN SAW – ST-30 + 25KG 로봇 패키지

고객 스포트라이트

캘리포니아주 옥스나드에 소재한 Western Saw에서 사용하고 있는 이 Haas 25kg 로봇 패키지는 Haas ST-30에서 공작물을 적재 및 하역할 때 독특한 마그네틱 그리퍼를 사용합니다. 25kg 로봇이 이런 대형 강철 실린더형 공작물을 손쉽게 핸들링하는 과정을 살펴보십시오. 

PRIMARY MACHINE AND REPAIR – VF-2SSYT + 로봇 

고객 스포트라이트

“Haas 로봇 패키지로 생산량을 3배로 늘릴 수 있었습니다. 로봇 패키지-1을 구입하기 전만 해도 야간 근무를 할 사람을 찾고 있었는데, 로봇 패키지를 보유하고 나서는 무인 야간 조작을 하고 간접비를 비교적 낮게 유지할 수 있었습니다.”

– Cherish Vining, 소유주

MASTEQ – VF-2SS + 로봇

고객 스포트라이트

Masteq Tool & Engineering이 다중 바이스와 맞춤형 공작물 전달 지점을 통해 Haas 로봇 설정을 최적화한 방법을 확인하십시오.

“Haas는 현재 시장에서 비교할 데 없는 가치를 제공합니다. 기술, 성능, 안정성이 그 이유이며, 시장에서 새로운 기계를 구입할 때는 항상 Haas부터 찾습니다!” 

– Mark B. Anderson, 소유주 - Masteq Tool & Engineering, LLC 및 Masteq Manufacturing, LLC.

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.