Robot

为什么选择 HAAS 机器人套装?

  1. 此套装集成了所有要素,不需要第三方。 
  2. 快速、轻松设置,简单操作。 
  3. 易于向新机器人用户推荐,且强大的功能足以满足高级用户。 
  4. 不需要另外安装控制器。通过带触屏的 Haas 控制器和遥控手轮,一切尽在把控。
  5. 为客户提供众多资源,从技术文档到设置视频,再到安装指南。 

 

常见问题解答

  1. 我能否将配备非 Haas 自动门的 Haas 机器人添加至旧版机床设备?是;但是 Haas 机器人仅可添加至 NGC 机床。我们为您提供了与第 3 方自动门集成的说明和要求文档。注释:Haas 人员不负责第 3 方自动门集成。
  2. Haas 自动门是否采用客户现场安装?是,但是请联系您的 Haas 专卖店,以确保您的机床设备现场安装自动门。 
  3. 当您在罩门以外时,急停按钮在什么位置?急停按钮位于 Haas 遥控手轮上;RJH-XL 内置急停按钮。
  4. 为了实现全自动化,我还应考虑哪些选项?全自动化应考虑的其他选项: 点动台虎钳、气动台虎钳的可编程气动装置、切屑风机。
  5. 我只能使用 Haas 夹持器吗? 可使用售后许可的气动夹持器;不仅限于使用 Haas 夹持器
  6. 我为什么要设置安全区?设置安全区有助于防止您的机床设备与围栏的碰撞。 
  7. 我可以购买额外的机器人电气接口箱吗? 是的,您可以购买其他机器人电气接口箱,但是 Haas 并不单独出售机器人的围栏和联锁装置。 
  8. Haas 机器人的质保期是多长时间?Haas 机器人的质保期是 2 年。 
  9. 机器人需要维修时,我是否需要联系 FANUC?不需要。如您需要维修任何机器人、机床设备和转台,请联系您当地的 Haas 专卖店。 

        还有其他问题吗? 请联系您当地的 Haas 专卖店

客户评价和视频

所有项目均可通过您的 Haas 专卖店或您亲自设置。不需要第三方集成。 

了解全世界各地的客户如何使用 HAAS 机器人 

MASTEQ

了解我们的 Masteq Tool & Engineering 如何使用多个台虎钳和自定义零件下料点优化其 Haas 机器人设置。

“Haas 在当今市场上提供了无与伦比的价值。技术、性能和可靠性是我们在寻找新机床时总是选择 Haas 的原因!” 

– Mark B. Anderson,Masteq Tool & Engineering, LLC 与 Masteq Manufacturing,LLC. 所有者。

AMERICAN TORCH TIP

了解 American Torch Tip 如何利用自动化提高生产力,并为他们提供竞争优势。

最近,American Torch Tip 安装了一个车削加工单元,其中包括 3 台带副主轴的 Haas ST-20Y 数控车床,每台车床都配有自动熄灯生产装置。其中两台 Haas ST-20Y 数控车床由 Haas 自动上料机装载,而第三台由 Haas 机器人套装装载。了解该安装如何帮助领先的喷嘴制造商在疫情后获得竞争优势。

“我们最终买了一个… [机器人套装],这很棒,因为它全都是即插即用的。” 
– American Torch Tip 公司总裁 Jack Walters。

SOUTHLAND FABRICATION

Southland Fabrication 简化了 Haas 机器人套装 1 的设置工作,使他们能够实现零件装载过程的自动化。

“Southland 对这此机器人产品非常满意。我们几乎没有遇到任何关于机械臂的问题,它可以像机器人一样重复操作。我们很高兴能让另外两个机械臂运行起来,让三个机械臂无缝运行,生产出产品。” 
– Andy Wood,Southland Fabrication 机械工程师/数控程序员

KB PRECISION, LLC

动态制造与设计

帮助您实现自动化的选项

机床 + 机器人 + 自动化选件 = 全自动化设置

为您的车间构建全自动化设置时应考虑的选项。 

Product Image

Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

直接通过 Haas 控制系统操作气动装置

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
机器人设置视频

机器人设置分步视频 

第 1 部分:初始设置

首先,导航至 Current Commands(当前命令)页面的 Devices(设备)选项卡。如您已安装 Haas 机器人套装,则采用 Robot(机器人)选项卡。Robot(机器人)选项卡包含三个子选项卡:Frames(框架)、Jogging(点动)和 Setup(设置)。从 Setup(设置)选项卡开始,按提示设置机器人。  

若要设置机器人,点击机床设备上的急停按钮,然后打开机器人控制器电源。然后选择 F1;等待片刻,您将看到机器人已连接,信息已更新。现在,松开急停按钮,点击重置。您现在已将机器人连接至您的 Haas 机床设备。 

观看以上视频,以为机器人设置基础参数,从设置轴速和夹持器重量,到设置机器人位置。 

 

点击此处以获取更多详细信息。

第 2 部分:安全区

安全区旨在确保您的机器人位于特定的边界框内,以帮助限制机床设备碰撞的可能性。 

首先,将机器人与您的罩门和机床设备对齐。然后,测量机器人与工作区域边缘的距离。所有尺寸均应以毫米 (mm) 计。测量完所有尺寸后,您需要登录 HMI Pendent 以设置您的工作区。您需要通过以太网线缆将机器人连接至可以访问互联网的计算机。 

观看上述视频,了解机器人安全区设置步骤和 HMI Pendent 使用方法。 

点击此处以获取更多详细信息。

第 3 部分:模板设置

通过 Template(模板)选项卡设置您的零件工作台。Template(模板)选项卡是 Current Commands(当前命令)页面的 Devices(设备)选项卡下的 Automatic Part Loader(自动上料机)的子选项卡。您可通过此选项卡,告知您的机器人如何设置零件工作台。 

首先从 Sequence Type(序列类型)开始,在此选择简单和自定义序列。如您是初学者,从 Simple(简单)模式开始。选定序列类型后,按控制器提示和直观说明所述的余下步骤设置您的零件工作台。 

观看上述视频,逐步为机器人设置零件工作台。 

第 4 部分:加载零件 TAB

了解如何通过 Load Parts(装载零件)选项卡将零件装载至您的机床设备。您首先要设置您的机器人速度。然后开启“手轮点动”模式,设置初始零件捡取位置。设置完成后,点击 F2 以设置参考位置。然后按不同的设置选项卡,设置零件装载至机床的捡取和投放点位。 

观看上述视频,以为机器人设置零件装载运动。 

第 5 部分:卸载零件 TAB

了解如何使用 Unload Parts(卸载零件)选项卡卸载您的机床设备零件。第一步是选择您希望机器人捡取零件的位置,即车床上的主轴卡盘或副主轴卡盘,或您在铣床上设置的任何工件夹具。 

有用提示:将精加工零件捡取运动的第一个位置与准备运动的最后记录位置同时记录,以便在这两个运动之间平滑过渡。 

观看上述视频,以为机器人设置精加工零件捡取运动。 

第 6 部分:运行作业& APL 自动装料器调度程序

现在,您可以从您的设置中获益,并允许机器人在无人看管的情况下运行您的作业。只需导航到“运行作业”选项卡,然后加载您要运行的作业即可。在此选项卡上,您可以看到当前正在加工的零件、待加工的下一个零件、已完成的零件数量以及要完成的零件总数。在 APL 自动装料器调度程序选项卡上,您可以按顺序调度多项作业。加载作业后,您可以为作业分配一个订单号,该订单号对应于作业将运行的顺序。

观看上面的视频以运行和调度您的机器人作业。

第 7 部分:自定义序列

自定义序列类型允许您创建自己的运动集, 并将它们实施到您的零件加工程序中,而不是在简单模式下使用预编程的 APL 自动装料器序列。如要开启自定义序列,只需导航到模板选项卡,并确保将序列类型设置为自定义序列。

观看上面的视频,了解如何设置和使用自定义序列。