Robot

Haasのロボットパッケージを選ぶ理由は?

  1. すべてがパッケージに含まれているため、第三者製品を統合させる必要はありません。 
  2. 素早く簡単にセットアップでき、操作も簡単です。 
  3. 初めてロボットを使う人には導入しやすく、それでも上級者には十分な性能を備えています。 
  4. 追加のペンダントは不要です。すべては、Haas制御とタッチスクリーン ディスプレイ付きリモートジョグハンドルで制御します
  5. 技術資料からセットアップ動画、インストール ガイドまで、お客様のために多くのリソースをご用意しています。 

 

よくある質問

  1. Haas以外の自動ドアを追加した場合、古い機械にHaasロボットを追加できますか? はい、ただし、HaasロボットはNGC機械にのみ追加することができます。サードパーティ製自動ドアとの統合に関する手順と要件が記載されたドキュメントを提供しています。注記:Haasの担当者は、サードパーティ製自動ドアとの統合に関して責任を負いません。
  2. Haas自動ドアのフィールドは、後付け可能ですか? 可能ですが、お客様の機械が自動ドアの後付けの対象であるかどうかは、HAAS ファクトリーアウトレット にお問い合わせください。 
  3. ケージの外にいる時の非常停止はどこですか? 非常停止は、Haasリモートジョグハンドルにあり、RJH-XLには非常停止が実装されています。
  4. 完全自動化のために、他にどのようなオプションを考慮すべきですか? 完全自動化のために、他に考慮すべきこと: Eビス、空圧式ビス用プログラマブルエア、チップファン。
  5. Haasのグリッパーに限定されますか? アフターマーケットの空圧式グリッパーを使用可能です。Haasのグリッパーに限定されません
  6. なぜセーフティーゾーンを設定する必要がありますか? セーフティーゾーンを設定することで、機械やフェンスへの衝突を防ぐことができます。 
  7. ロボットの電気インターフェース ボックスを追加購入できますか? はい、ロボットの電気インターフェース ボックスを追加購入できますが、Haasでは、ロボットと別に、フェンスとインターロックを販売していません。 
  8. Haas Robotの保証期間は、どのくらいですか? Haas Robotの保証期間は2年間です。 
  9. ロボットのサービスが必要な場合、FANUCに連絡する必要がありますか? いいえ、ロボット、機械、ロータリー サービスについては、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 

        他にもご質問がありますか? お近くのHAAS ファクトリーアウトレットまでお問い合わせください

お客様の声とビデオ

すべての設定は、HAAS ファクトリーアウトレット、またはお客様が行うことができます。第三者のインテグレータを必要としません。 

世界中のお客様がHAASロボットをどう活用しているかをご覧ください 

MASTEQ

Masteq Tool & Engineeringが、複数のビスとカスタムパーツのドロップオフポイントを使用してHaasロボットのセットアップを最適化した方法をご覧ください。

「Haasは今日の市場で比類のない価値を提供しています。新しい機械を購入する時に最初にHaasを検討する理由は、Haasの製品の技術力、性能、信頼性が高いためです!」 

– Mark B. Anderson氏、Masteq Tool & Engineering, LLCおよびMasteq Manufacturing, LLCオーナー

AMERICAN TORCH TIP

American Torch Tip社がどのようにオートメーションを活用し 生産性向上によって競争力を高めているかご覧ください。

最近、American Torch Tip社はサブスピンドル付きHaas ST-20Y CNC旋盤3台をそれぞれ自動生産に対応するようターニングセルに設置しました。Haas ST-20Y CNC旋盤2台はHaasオートパーツローダーで積載され、残り1台はHaasロボットパッケージで積載されています。トーチ製造トップメーカーがこの設置によって、パンデミック後の競争力をどのように得ることができるかご覧ください。

「ついに購入しました... [ロボットパッケージ]です。これはすべてプラグアンドプレイなので素晴らしいです。 」 
– Jack Walters氏、American Torch Tip社社長

SOUTHLAND FABRICATION

Southland Fabricationは、パーツ積載プロセスを自動化することによりHaasロボットパッケージ 1の設定を簡単にしました。

「Southland Fabricationはこのロボットにとても満足しています。このロボットアームで事実上なんの問題も起きていません。ロボットがすべきことをやってくれています。ロボットアームをあと2台追加して、3台のアームが途切れることなく動いて製品を送り出してくれるところを見るのが楽しみです。」 
– Andy Wood氏、Southland Fabrication機械エンジニア/CNCプログラマー

KB PRECISION, LLC

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

自動化に役立つオプション

機械 + ロボット + 自動化オプション = 完全自動化セットアップ

工場で完全自動化セットアップを構築する場合に考慮すべきオプション。 

Product Image

Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

Haas制御から空圧式デバイスを直接操作する

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
ロボットセットアップ動画

ステップごとに説明したロボット セットアップ動画 

パート 1:初期セットアップ

始めるには、「Current Commands」ページの「Devices」タブに移動します。Haas Robot Packageがインストールされている場合は、「Robot」タブが追加されます。「Robot」タブには、3つのサブタブがあります:「Frames」、「Jogging」、「Setup」。プロンプトに従い「Setup」タブから始め、ロボットの設定を行います。  

ロボットを設定するには、機械の非常停止を押し、ロボットの制御電源を入れます。それから「F1」を選択し、しばらくするとロボットが接続され、情報が更新されているのがわかります。ここで、非常停止を解除し、リセットを押します。これでロボットとHaas機械の接続は完了です。 

上の動画を見て、軸速度やグリッパー ウェイトの設定からロボットの位置設定まで、ロボットの基本的なパラメータを設定してください。 

 

詳細については、こちらをクリックしてください。

パート 2:安全ゾーン

セーフティー ゾーンは、ロボットが特定の境界ボックス内にとどまるようにして、機械に衝突する可能性を制限するために使用します。 

まず、ロボットをケージと機械の位置に合わせます。それから、ワークスペースの端からロボットの距離を測定します。すべての寸法は、ミリメートル(mm)で表示する必要があります。すべての寸法を測定した後、HMIペンダントにログインしてワークゾーンを設定する必要があります。インターネットに接続されたパソコンに、イーサネット ケーブルで、ロボットを接続する必要があります。 

上の動画では、ロボットのセーフティ ゾーンの設定やHMIペンデントの使用方法をステップごとに説明しています。 

詳細については、こちらをクリックしてください。

パート 3:テンプレートのセットアップ

「Template」タブで部品表を設定します。「Template」タブは、「Current Commands」の「Devices」タブ内にあるオートパーツローダーのサブタブです。ここでは、パーツテーブルの設定方法をロボットに伝えます。 

まず「Sequence Type」では、「Simple」と「Custom Sequence」のどちらかを選択することができます。初心者の方は、まず「Simple」モードで始めてみてください。シーケンスの種類を選択したら、制御プロンプトと直感的な指示に従って、パーツ テーブル設定のための残りのステップを実行します。 

上の動画を見て、ロボットにパーツ テーブルを設置するための操作を行ってください。 

パート 4:積載パーツタブ

「Load Parts」タブを使って、機械にパーツを供給する方法をご紹介します。まず、ロボットのスピードを設定します。次に「Handle Jog」モードを開始し、最初の部品のピックアップ場所を設定します。この設定ができたら、「F2」をクリックして基準位置を設定します。次に、さまざまな「セットアップ」タブを使って、部品を機械に供給するためのピックアップ スポットとドロップオフ スポットを設定します。 

上の動画を見て、部品を供給するためのロボットの動きを設定してください。 

パート 5:[パーツのアンロード]タブ

「Unload Parts」タブを使って、機械からパーツを取り出す方法をご紹介します。まず、ロボットに部品をピックアップさせる場所を選択します。旋盤の場合はメインスピンドル チャックやサブスピンドル チャック、ミルの場合は設定した保持具を選択します。 

役立つヒント:完成部品のピックアップ動作の最初の位置を、準備完了動作の最後に記録された位置として同じ位置に記録すると、2つの動作がスムーズに移行します。 

上の動画を見て、完成した部品をピックアップするためのロボットの動きを設定してください。 

パート 6:工作実行& APLスケジューラー

これで、自分のセットアップのメリットが生かされて、現場を離れてロボットに工作を任せることができます。単純に [工作実行] タブを開いて、走らせたい工作を入力します。このタブは、現在加工中のパーツ、次に加工するパーツ、完了したパーツの数、加工するべきパーツの総数の確認ができます。[APLスケジューラー] タブは、複数の工作の予定を順番に組むことができます。工作の入力後、それに順番をつけることができます。これが、各工作が実行される順番となります。

上のビデオで、ロボットの工作の進め方、スケジュールの組み方をご覧ください。

パート 7:カスタムシーケンス

カスタムシーケンスを設定すると、一連の動作を独自に決めて、「シンプルモード」の既定APLシーケンスに縛られず自分のパーツプログラムを実行できます。カスタムシーケンスをオンにするには、[テンプレート] タブを開き、「シーケンスタイプ」を「カスタムシーケンス」にします。

上のビデオでカスタムシーケンスの設定、使い方をご覧ください。