My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164

Service Home Stern-Dreieck Schütz – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0164
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Stern-Dreieck-Schütz - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC


TG0164

Stern-Dreieck Schütz – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0164

- Zur Ursache springen - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top

Components

  1. Stern-Schütz.
  2. Dreieck-Schütz.
  3. 120 VAC Stromkabel.
  4. Schütz-Rückführungskabel (nur NGC-Maschinen).

Electrical Safety

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.

Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.

Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.

Symptom table

SYMPTOM MÖGLICHE URSACHE KORREKTURMASSNAHME
Alarm 236 ÜBERLASTUNG DES SPINDELMOTORS, Alarm 2041 ÜBERLASTUNG DES VERSTÄRKERS DES VEKTORANTRIEBS ODER DER SPINDEL, und/oder die Spindel-Laststifte auf 200 %, wenn eine beliebige Spindeldrehzahl angewiesen wird. An einem der Wye-Delta-Schütze befindet sich eine offene Spule. Überprüfen Sie die Stern-Dreieck-Verbindungen auf Wölbungen oder Brandspuren. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.
Es gibt keine Spannung von der I/O-Leiterplatte zur Stern-Schützspule. Messen Sie den Widerstand und die Spannung.  Siehe den Abschnitt Spannungsprüfung des Stern-Schütz.
Der Encoder-Riemen ist beschädigt, oder der berührungslose Encoder weist einen Fehler auf. Prüfen Sie den Encoderriemen, die Encoderanschlüsse, die Encoderlücken und die Encoderausrichtung.
Alarm 236 ÜBERLASTUNG DES SPINDELMOTORS, Alarm 2041 ÜBERLASTUNG DES VERSTÄRKERS DES VEKTORANTRIEBS ODER DER SPINDEL, und/oder die Spindel-Laststifte auf 200 %, wenn Drehzahlen über 2500 rpm angewiesen werden. Die Maschine arbeitet bei niedrigen Drehzahlen einwandfrei. Es gibt keine Spannung von der I/O-Leiterplatte zur Dreieck-Schützspule. Messen Sie den Widerstand und die Spannung.

Überprüfen Sie die Diagnoseseite, um zu koordinieren, wann die Spannung über der Dreieck-Schützspule gemessen werden muss.
Alarm 123 FEHLER DES SPINDELANTRIEBS bei beliebiger Spindeldrehzahl und Alarm 2040 KURZSCHLUSS DES VERSTÄRKERS DES VEKTORANTRIEBS ODER DER SPINDEL. Fehlerhafte Stern-Dreieck-Schütz-Baugruppe. Überprüfen Sie die Stern-Dreieck-Verbindungen auf Wölbungen oder Brandspuren. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.
Fehlerhafter Vektorantrieb. Überprüfen Sie den Vektorantrieb und suchen Sie nach einem kurzgeschlossenen Ausgang.

Gehen Sie zu: Vektorantrieb – Leitfaden zur Fehlerbehebung zur Fehlerbehebung am Vektorantrieb.
Alarm 116 FEHLER BEI DER SPINDELORIENTIERUNG. An den STERN-DREIECK-Busanschlüssen gibt es eine lose Verbindung. Überprüfen Sie die STERN-DREIECK-Schütz-Busanschlüsse und stellen Sie sicher, dass alle Klemmenanschlüsse hergestellt sind.
Spindel-Laststifte bei 200 % An einem der Stern-Dreieck-Schütze befindet sich eine offene Spule. Überprüfen Sie die Stern-Dreieck-Verbindungen auf Wölbungen oder Brandspuren. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.
Es gibt keine Spannung von der I/O-Leiterplatte zur Stern-Schützspule. Messen Sie den Widerstand und die Spannung.  Siehe den Abschnitt Spannungsprüfung des Stern-Schütz.
Der Encoder-Riemen ist beschädigt, oder der berührungslose Encoder weist einen Fehler auf. Prüfen Sie den Encoderriemen, die Encoderanschlüsse, die Encoderlücken und die Encoderausrichtung.

Wye-Delta Assembly Inspection

Korrekturmaßnahme

Überprüfen Sie die Stern-Dreieck-Baugruppe. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen fest sitzen und dass keine Anzeichen von Wölbungen oder Brandspuren an den Schützen, Brandspuren an der Jumper-Sammelschiene oder den Kontakten vorhanden sind.

Wenn die Maschine ausgeschaltet ist, messen Sie den Widerstand entlang der Spule zwischen den Anschlüssen A1 und A2. Der Widerstand sollte 10–100 Ohm betragen. Wenn der Messwert offen (OL) oder weniger als 5 Ohm ist, ist die Spule defekt.

Schalten Sie die Maschine ein und stellen Sie sicher, dass nur das Stern-Schütz eingeschaltet ist, wenn keine Spindeldrehzahl angewiesen wird. Wenn beide Schütze gleichzeitig geschlossen sind, kann eines der Schütze verklemmt (verschweißt) sein. Der Vektorantrieb sieht diese Bedingung als Kurzschluss an.

Wye Contactor Voltage Inspection

Korrekturmaßnahme

  1. Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie, bis die Maschine mit dem Hochfahren fertig ist.
  2. Messen Sie die Spannung an der Spule zwischen den Anschlüssen A1 und A2 des Stern-Schützes. Sie sollte 120 VAC betragen.
    • Wenn die Spannung korrekt ist, das Schütz aber nicht eingreift, kann das Schütz ein mechanisches Problem aufweisen.
    • Wenn keine Spannung anliegt, kann das Problem durch die I/O-Leiterplatte oder die Verkabelung von Stern-Dreieck zu I/O-Leiterplatte verursacht werden
    •  Wechseln Sie zu:
      •  Klassische Haas-Steuerung – I/O-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung 

Delta Contactor Voltage Inspection

Korrekturmaßnahme

  1. Schalten Sie die Maschine ein und geben Sie ein Programm in MDI ein, das die Spindel anweist, mit 2000 rpm zu rotieren. Erhöhen Sie langsam die Spindeldrehzahl, während Sie die Diagnoseseite beobachten.
  2. Klassische Haas-Steuerung: Sehen Sie sich Bit 15  an. Spindle D:Y Im Moment wechselt dieses Bit von 0 auf 1, das Dreiecks-Schütz ist aktiviert.
  3. Messen Sie die Spannung an der Spule des Dreieck-Schützes zwischen den Anschlüssen A1 und A2.
    • Wenn die Spannung korrekt ist, das Schütz aber nicht eingreift, kann das Schütz ein mechanisches Problem aufweisen.
    • Wenn keine Spannung anliegt, kann das Problem durch die I/O-Leiterplatte oder die Verkabelung von Stern-Dreieck zu I/O-Leiterplatte verursacht werden
    • Wechseln Sie zu:
      • Classic Haas Control - I/O LEITERplatte - Leitfaden zur Fehlerbehebung

Electrical Diagrams

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.