Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164

서비스 홈 Wye-Delta 접촉기 - 문제해결 가이드 - CHC - TG0164
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Wye-Delta 접촉기 - 문제 해결 안내서 - CHC


TG0164

Wye-Delta 접촉기 - 문제해결 가이드 - CHC - TG0164

- 원인으로 건너뛰기 - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top

Components

  1.  Wye 접촉기.
  2. Delta 접촉기.
  3. 120 VAC 전원 케이블.
  4. 접촉기 피드백 케이블(NGC 기계 만 해당).

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Symptom table

증상 가능한 원인 시정 조치
경보 236 스핀들 모터 과부하, 경보 2041 벡터 드라이브 또는 스핀들 증폭기 과부하, 및/또는 스핀들 회전수가 명령될 때 스핀들 부하 페그가 200%로 고정됩니다. Wye-Delta 접촉기 중 하나에 열린 코일이 있습니다. 아치 또는 번 마크가 있는지 Wye-Delta 연결을 확인하십시오. 연결 상태가 단단한지 확인하십시오.
I/O PCB에서 Wye 접촉기 코일로의 전압이 없습니다. 저항과 전압을 측정하십시오.  Wye 접촉기 전압 검사 섹션을 참조하십시오.
인코더 벨트가 손상되었거나 비접촉식 인코더에 결함이 있습니다 인코더 벨트, 인코더 연결, 인코더 간격 및 인코더 정렬을 검사하십시오.
경보 236 스핀들 모터 과부하, 경보 2041 2500rpm 이상의 속도가 명령될 때 벡터 드라이브 또는 스핀들 증폭기 과부하 및/또는 스핀들 부하가 200%로 페그됩니다. 기계가 저속에서 올바르게 작동합니다. I/O PCB에서 델타 접착기 코일까지 전압이 없습니다. 저항과 전압을 측정하십시오.

델타 접촉기 코일의 전압을 측정할 시기를 조정하려면 진단 페이지를 확인하십시오.
경보 123 스핀들 회전수에 상관없이 스핀들 드라이브 고장, 경보 2040 벡터 드라이브 또는 스핀들 앰프 단락 회로. Wye-Delta 접촉기 어셈블리에 결함이 있습니다. 아치 또는 번 마크가 있는지 Wye-Delta 연결을 확인하십시오. 연결 상태가 단단한지 확인하십시오.
벡터 드라이브에 결함이 있습니다. 벡터 드라이브를 검사하고 출력이 단락되었는지 검사하십시오.

 벡터 드라이브 - 문제 해결 안내서 벡터 드라이브 문제 해결로 이동하십시오.
경보 116 스핀들 오리엔테이션 결함. WYE/DELTA 버스 커넥터에 연결이 느슨합니다. WYE/DELTA 접촉기 버스 연결이 모든 터미널 리드를 만들고 있는지 확인하십시오.
스핀들 부하가 200%로 고정 Wye-Delta 접촉기 중 하나에 열린 코일이 있습니다. 아치 또는 번 마크가 있는지 Wye-Delta 연결을 확인하십시오. 연결 상태가 단단한지 확인하십시오.
I/O PCB에서 Wye 접촉기 코일로의 전압이 없습니다. 저항과 전압을 측정하십시오.  Wye 접촉기 전압 검사 섹션을 참조하십시오.
인코더 벨트가 손상되었거나 비접촉식 인코더에 결함이 있습니다 인코더 벨트, 인코더 연결, 인코더 간격 및 인코더 정렬을 검사하십시오.

Wye-Delta Assembly Inspection

시정 조치:

Wye-Delta 어셈블리를 검사하십시오. 모든 연결 상태가 단단한지 확인하고, 접촉기에 아치 또는 번 마크가 있거나 점퍼 버스 바 또는 접점에 탄 자국이 있는지 확인하십시오.

기계가 OFF인 상태에서, 커넥터 A1과 A2 사이의 코일 양단 저항을 측정하십시오. 저항은 10-100Ohms으로 표시되어야 합니다. 판독 값이 열려 있거나(OL) 5옴 미만이면 코일에 결함이 있는 것입니다.

기계의 전원을 켜고 스핀들 회전수를 지정하지 않은 상태에서 Wye 접촉기에만 전원을 공급하십시오. 두 접촉기가 동시에 닫히면 접촉기 중 하나가 멈출 수 있습니다(용접 셧다운). 벡터 드라이브는 이 상태를 단락으로 간주합니다.

Wye Contactor Voltage Inspection

시정 조치:

  1. 기계의 전원을 켜고 기계 부팅이 완료될 때까지 기다리십시오.
  2. Wye 접촉기의 A1과 A2 커넥터 사이의 코일 양단 전압을 측정하십시오. 120VAC로 표시되어야 합니다.
    • 전압은 올바르지만 접촉기가 작동하지 않으면 접촉기에 기계적 문제가 있을 수 있습니다.
    • 전압이 없다면, I/O PCB 또는 Wye/Delta에서 I/O PCB로의 배선으로 인해 문제가 발생한 것일 수 있습니다
    •  다음으로 이동:
      •  클래식 Haas 제어 - I/O PCB - 문제 해결 안내서 

Delta Contactor Voltage Inspection

시정 조치:

  1. 기계의 전원을 켜고 스핀들이 2000rpm으로 회전하도록 지령하는 프로그램을 MDI에 입력하십시오. 진단 페이지를 보면서 스핀들 회전수를 천천히 올리십시오.
  2. 클래식 Haas 제어: 비트 15 , Spindle D:Y를 확인하세요.이 비트가 0에서 1로 바뀌는 순간 델타 접촉기에 전원이 공급됩니다.
  3. A1과 A2 커넥터 사이의 Delta 접촉기 코일 양단의 전압을 측정하십시오.
    • 전압은 올바르지만 접촉기가 작동하지 않으면 접촉기에 기계적 문제가 있을 수 있습니다.
    • 전압이 없다면, I/O PCB 또는 Wye/Delta에서 I/O PCB로의 배선으로 인해 문제가 발생한 것일 수 있습니다
    • 이동:
      • 클래식 Haas 제어 - I/O PCB - 문제 해결 안내서

Electrical Diagrams