MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Wired Probe System - Troubleshooting Guide - TG0160

Pagina iniziale Assistenza Sistema sonde cablate - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0160
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistema sonde cablate - Guida alla risoluzione dei problemi


TG0160

Sistema sonde cablate - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0160

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Work Probe Operation 3. Tool Probe Operation 4. OMI Operation 5. Symptom Table 6. Batteries 7. Interference 8. Macros 9. Surface Not Found 10. Settings 11. Calibration Back to Top

Introduction

  1. Tastatura pezzo OMP40: Sonda wireless montata sul mandrino che comunica con un'interfaccia ottica.
  2. Sonda di lavoro stilo: La parte della sonda di lavoro che tocca le parti durante la misurazione.
  3. Sonda sonda utensile: La parte della sonda dell'utensile che gli utensili toccano durante la misurazione. Gli utensili toccano la parte superiore e il lato dello stilo quando la sonda misura la lunghezza e il diametro dello strumento.
  4. Sonda utensile TS27R: Il TS27R montato sul tavolo non ha batterie o interfaccia ottica. Questa è una sonda cablata.
  5. Cavo tastatura utensili: Questo cavo trasporta i segnali dalla sonda dell'utensile al controllo CNC.
  6. Interfaccia macchina ottica : L'interfaccia wireless per la tastatura pezzo OMP40. L'OMI utilizza la luce infrarossa per comunicare con il controllo CNC e accendere o spegnere la sonda.
  7. Cavo OMI: questo cavo collega l'OMI al controllo CNC.

Sonde di lavoro per Wireless Probe System (WIPS) non funzionano nei sistemi di sonda cablati (VQCPS).

  • La sonda di lavoro VCQPS (P/N 60-0024) ha un logo Haas quadrato.
  • La sonda di lavoro WIPS (P/N 60-0050) ha un logo Haas rotondo.

Work Probe Operation

Per accendere la sonda di lavoro, immettere questo programma in MDI:

M53;

G04 P2.;

Premere [CYCLE START].

Le LEDs sulla sonda di lavoro in verde quando la sonda è accesa e pronta per l'uso. Quando lo stilo della sonda viene toccato, il controllo CNC esonera un “acustico”. Le LEDs sulla sonda di lavoro lampeggiare rosso ogni volta che lo stilo viene toccato.

Per spegnere il probe di lavoro, immettere questo codice in MDI:To s unit this code in MDI:

M63;

Tool Probe Operation

Per accendere la sonda utensile cablata, immettere questo programma in MDI:

M52;

Premere [CYCLE START].

Quando lo stilo sulla sonda utensile viene toccato, il controllo CNC emette un “beep”.

La sonda utensile non ha LEDs.

Per spegnere la sonda utensile cablata, immettere questo programma in MDI:

M62;

OMI Operation

[1] Il controllo CNC è acceso. La sonda non è in uso.

[2] M53 comandato. L'OMI sta inviando un segnale di avvio alla sonda di lavoro per accenderla o spegnerla.

[3] La sonda di lavoro è accesa e pronta per l'uso.

[4] Lo stilo è stato toccato. L'OMI sta inviando un segnale di salto al controllo CNC.

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
Allarme 1086 PERCORSO OSTRUITO  Solo ciclo di posizionamento protetto. Eliminare l’ostruzione e ricominciare da una posizione sicura.
Allarme 1088 NESSUNA VELOCITÀ DI AVANZAMENTO Solo ciclo di posizionamento protetto. Inserire l’ingresso del codice F e ricominciare da una posizione sicura. La velocità protetta di avanzamento di posizionamento consigliata è 120 in/min.
Allarme 1089 NESSUNA LUNGHEZZA UTENSILE ATTIVA G43 o G44 devono essere attivi prima che venga richiamato il ciclo. Modificare il programma e ricominciare da una posizione sicura
Allarme 1091 ERRORE FORMATO  Gli ingressi sono misti, mancanti o formattati in modo non corretto. Modificare il programma e ricominciare da una posizione sicura

Allarme  1092 SONDA APERTA/INATTESA SUPERFICIE TROVATA

 

Interferenza dalle luci di lavoro. Regolare le luci di lavoro.
Le impostazioni nel probe di lavoro non sono corrette. Correggere le impostazioni.
La superficie della parte non è stata trovata. Modifica il programma.
Questo allarme si verifica se la sonda è già attiva prima di un movimento o se la sonda viene azionata durante il posizionamento approssimativo della sonda o dell’utensile. Eliminare i guasti e riavviarli dalla posizione di sicurezza, controllare se i trucioli sono intrappolati attorno alle palpebre della sonda
Allarme  1093 PROBE FAIL/SURFACE NON TROVATO Interferenza dalle luci di lavoro. Regolare le luci di lavoro.
Le impostazioni nel probe di lavoro non sono corrette. Correggere le impostazioni.
La superficie della parte non è stata trovata. Modifica il programma.
Allarme 1099 STRUMENTO ROTTO Questo allarme si verifica se uno strumento è al di fuori della tolleranza definita dall’utente. Sostituire l’utensile difettoso e stabilire il valore di offset utensile corretto.
Allarme  1101 PROBE STARTUP FAILURE. Batterie cattive. Sostituire le batterie.
Le macro sono danneggiate. Ricaricare le macro
Le impostazioni nel probe di lavoro non sono corrette. Correggere le impostazioni 
Durante l’avviamento della sonda, il mandrino deve raggiungere una velocità di 500 RPM. Verificare che l’esclusione della velocità mandrino non sia attiva. Possibile sonda difettosa.
La sonda dell'utensile non eviene/attiva. Le macro sono danneggiate. Ricaricare le macro
I LED OMI non diventano verdi. Le macro sono danneggiate. Ricaricare le macro
Misure errate. La sonda non è calibrata. Calibrare la sonda.

Batteries

Azione correttiva

Fare riferimento a Wireless Intuitive Probe System - WIPS - Guida alla risoluzione dei problemi

Interference

Azione correttiva

Fare riferimento a Wireless Intuitive Probe System - WIPS - Guida alla risoluzione dei problemi

Macros

Azione correttiva:

Il sistema di sonda cablato utilizza Renishaw VQCPS macro versione 1.9.

Dopo aver caricato questo file di programma nel controllo CNC, assicurarsi che l’impostazione 26 9xxx PROGS EDIT LOCK, è impostato su 1. Ciò impedisce la modifica o l'eliminazione di tutti i programmi macro.

Surface Not Found

Azione correttiva:

Fare riferimento a Wireless Intuitive Probe System - WIPS - Guida alla risoluzione dei problemi

Settings

Azione correttiva:

Una procedura per verificare le impostazioni della sonda è inclusa nella guida all'installazione di Renishaw Probes. Fare riferimento a Fresatrice - Sonde Renishaw - Installazione.

 nota: Non toccare lo stilo quando si installano le batterie. Questo può modificare le impostazioni.

Per modificare le impostazioni del probe si sposta lo stilo in un ordine specificato. Fare riferimento all'illustrazione per visualizzare l'ordine specificato.

L'illustrazione mostra questi simboli: I simboli ti dicono questo: Questo dà questo risultato:
Una freccia rossa che punta a destra. Tenere premuto lo stilo per meno di 4 secondi. Seleziona l'opzione successiva all'interno di un gruppo.
Una freccia verde che punta verso il basso. Tenere premuto lo stilo per più di 4 secondi. Si sposta da un gruppo all'altro.
Una freccia bianca che punta verso il basso. Non toccare lo stilo per (20) secondi o più. Esce dalla configurazione.

Calibration

Azione correttiva:

Le sonde devono essere calibrate ogni volta che uno stilo è stato sostituito, la sonda da tavolo è stata spostata o se il controllo CNC genera allarmi durante le routine della sonda. Seguire la procedura per calibrare la sonda da tavolo e la sonda spindle. Fare riferimento a FRESATRICE - SISTEMA SONDA CON I MODELLI VQC.

Questa procedura include istruzioni per la calibrazione delle sonde. Le sonde devono essere calibrate in questo ordine:

  1. Sonda della tavola
  2. Lunghezza sonda del mandrino
  3. Diametro della sonda del mandrino

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.