MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Ravitailleur de barres 12 Haas
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce de diviseur
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
      • Outils et kits de lavage de pièces
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement

Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outils grande vitesse parapluie - Moteur de carrousel amovible d’entraînement à croix de Malte - Remplacement
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

Changeur d’outils grande vitesse parapluie - Moteur de carrousel amovible d’entraînement à croix de Malte - Remplacement


Changeur d’outils grande vitesse parapluie - Moteur de carrousel amovible d’entraînement à croix de Malte - Remplacement

- Aller à la section - 1. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction (4 étapes) 2. Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement (4 étapes) Back to Top

Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction

P/N 32-1900A CAROUSEL MOTOR GENEVA

Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement

1

Remove the (4) 10-32 X 3/8 bolts [1] that attach the enclosure cover [2] and gasket [3] to the carousel motor enclosure.  Remove the enclosure cover [2] and gasket [3].

Unplug the sensor and motor cables.

Remove the (4) 1/4-20 X 5/8 bolts [4] that attach the carousel motor assembly [5] to the carousel motor enclosure.  Lift the carousel motor assembly [5] up and out of the carousel motor enclosure.

2

Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Break loose and remove the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6].

Screw the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the threaded holes on the geneva driver [7].

Evenly tighten the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] until the geneva driver [7] and collar [8] unclamp from the motor shaft.

3

Unscrew and discard the (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9].  Discard the broken carousel motor [10].

Note: The (4) 10-32 X 5/8 machine screws [9] are secured with red loctite.  Use an impact driver to remove them.

 Note: If the carousel motor assembly has limit switch instead of a proximity sensor lubricate the limit switch roller axel with a drop of gear oil.

Install the new carousel motor onto the the mounting plate.

4

Place the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] into the counter bored holes in the geneva driver [7] and screw them into the collar [8] a few threads.

Set the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662)  [11] on the motor mounting plate as shown.

Install the geneva drive assembly [12] onto the motor shaft and orient it so that one of the flat sections at the top of the ramps is directly above the TT Clamp sensor.  Press down on the geneva drive assembly [12] until the flat sections at the bottom on the ramps are flush with the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11].

Prevent the geneva driver [7] from rotating by placing a screwdriver between the cam followers.  Torque the (3) 1/4-20 X 3/4 bolts [6] to 12 ft*lbs.

Remove the 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11] and spin the geneva drive assembly [12].  Make sure it does not interfere with the proximity sensors.

Reinstall the carousel motor assembly, gasket, and enclosure cover.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.