MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Broken Tool Detection - Troubleshooting Guide - TG0039

Pagina iniziale Assistenza Rilevamento utensili rotti - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0039

Rilevamento utensili rotti - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0039

- Vai alla causa - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Rilevamento utensili rotti - Guida alla risoluzione dei problemi


TG0039

Revisione B - 05/2026

Introduction

Il Rilevamento utensile rotto (BTD) è una funzione che rileva la lunghezza e cattura un'immagine di un utensile prima e dopo l'uso. Con una notevole differenza di lunghezza, l’ ALLARME 9300 Utensile rotto verrà attivato forzando la scheda BTD a comparire con le immagini precedenti e successive. 

Per ottenere i risultati più accurati della funzione Rilevamento utensile rotto, assicurarsi che l'utensile sia posizionato orizzontalmente al centro delle linee della griglia sullo schermo: la regione di interesse (ROI). Il valore della ROI determina la quantità di immagine rilevata dal sistema. 

Questa guida alla risoluzione dei problemi spiega ogni allarme e mostra come risolvere i problemi relativi al sistema di rilevamento utensili rotti. 

NOTA: Per saperne di più su come utilizzare la funzione Rilevamento utensile rotto, fare riferimento al documento di riferimento Rilevamento utensile rotto - Funzionamento. 

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
La vista del display remoto non si connette con il messaggio di errore "Impossibile entrare a far parte della rete". Il modulo WiFi è stato scollegato. Assicurarsi che il modulo WiFi situato sul controllo principale sia collegato.
Falso ALLARME 9300 Il rilevamento dell'utensile rotto continua ad attivarsi senza un utensile rotto. Il valore della regione di interesse (ROI) è impostato su un valore troppo alto e sta rilevando più oggetti rispetto al semplice utensile in uso.  Reimpostare il valore della ROI in modo che la zona rilevi solo l'utensile in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla procedura di installazione Rilevamento utensile rotto - Calibrazione. 

(Solo serie UMC)

I detriti passano attraverso le spazzole dell'utensile e attivano un falso Allarme 9300.

Vedere UMC - Kit retrofit spazzola utensile - AD0794

NOTA: Controllare le date valide prima di ordinare questo kit per la macchina.

ALLARME 9300 Rilevamento utensile rotto L'utensile è rotto.  Vedere la sezione Allarme di seguito. 
ALLARME 9301 Errore rilevamento utensile rotto

Versione software 100.23.000.1110: Si è verificato un problema hardware.

Versione software 100.23.000.1200 o successiva: Si è verificato un problema software. 

Vedere la sezione Allarme di seguito. 
ALLARME 9302 Errore rilevamento utensile rotto Versione software 100.23.000.1200 o successiva: Si è verificato un problema hardware.  Vedere la sezione Allarme di seguito. 
ALLARME 9303 Rilevamento utensile rotto Versione software 100.23.000.1200 o successiva: Il controllo non è in grado di connettersi con la fotocamera.  Vedere la sezione Allarme di seguito. 

Macchine UMC con rilevamento utensili rotti

L’illuminazione si attivano quando si esce dalla scheda Calibrazione BTD.
oppure
La scheda BTD è scomparsa.

Il software è obsoleto. Eseguire l'aggiornamento alla versione software 100.24.000.1101 o successiva per risolvere questi problemi.
La pagina Rilevamento utensile rotto non viene visualizzata dopo Impostazione 430 aver impostato su ON. Per visualizzare l'impostazione, è necessario spegnere e riaccendere.  Accendere la macchina.

Alarms

L’

ALLARME 9300 Utensile rotto verrà attivato in caso di utensile rotto. 

NOTA: Apparirà una casella intorno al riferimento e alla lunghezza utensile corrente. Con la versione software 100.23.000.1110, intorno allo strumento apparirà una casella verde. Con la versione software 100.23.000.1200 o successiva, intorno all'utensile apparirà una casella lilla con un simbolo di avviso [1].

A causa dell'allarme, l'utensile non può essere comandato di nuovo nel mandrino tramite M06, ma può essere comandato di nuovo nel mandrino tramite [ATC FWD].

Una volta che l'utensile si trova all'interno del mandrino, ispezionare per la rottura e sostituire se necessario. Se l'utensile non è rotto, prendere un rapporto di errore [SHIFT] - [F3] della macchina da inviare all'HFO locale. 

Quanto segue si applica solo alla versione software 100.23.000.1110:

L’

ALLARME 9301 Guasto di rilevamento utensile rotto verrà attivato da un problema hardware quando il controllo non è in grado di comunicare con la scheda A62 o la telecamera. Questo allarme apparirà solo quando il programma richiede un cambio utensile e la tabella utensili è in grado di rilevare un utensile rotto, ma fatica a trovare una connessione con il sistema BTD. 

Per risolvere questo allarme, verificare che la telecamera sia collegata alla scheda A62 e che la scheda A62 sia collegata al PCB PFDM BTD A62.  Spegnere e riaccendere la macchina se il problema persiste. 

Quanto segue si applica solo alla versione software 100.23.000.1200 o successiva:

L’errore di rilevamento utensile rotto

ALLARME 9301 verrà attivato da un problema software. Si è verificato un problema con il software Rilevamento utensile rotto che ha portato il controllo a non essere in grado di eseguire Rilevamento utensile rotto. 

Per risolvere questo allarme, premere [RESET] per continuare. Il ciclo di alimentazione è necessario. Se il problema persiste ancora, prendere un [SHIFT] - [F3] e inviare i risultati all’Haas Factory Outlet locale per un’ulteriore revisione. 

Quanto segue si applica solo alla versione software 100.23.000.1200 o successiva:

La comunicazione della scheda di rilevamento utensili rotti

ALLARME 9302 persa [1] verrà attivata da un problema hardware quando il controllo non è in grado di comunicare con la scheda A62 o quando la scheda A62 è difettosa. 

Per risolvere questo allarme, verificare che la scheda A62 sia collegata correttamente al PCB PFDM. Assicurarsi che il cavo della scheda A62 funzioni come previsto. Spegnere e riaccendere la macchina se il problema persiste. 

Updated

Quanto segue si applica solo alla versione software 100.23.000.1200 o successiva:

ALLARME 9303 Rilevamento utensile rotto La comunicazione con la fotocamera persa [1] verrà attivata da un problema hardware quando il controllo non è in grado di comunicare con la fotocamera o quando la fotocamera è difettosa.

Per risolvere questo allarme, verificare che la telecamera sia collegata alla scheda A62 e che la scheda A62 sia collegata al modulo PCB PFDM. Utilizzare lo strumento Tester cavo T-150 per assicurarsi che il cavo della fotocamera funzioni come escluso.  Fare riferimento alla procedura Kit tester cavo Haas  – Istruzioni.

Spegnere e riaccendere la macchina se il problema persiste. 

Electrical Diagram

 

Il cavo della fotocamera BTD 79-0159 si collega all'adattatore USB 74-2003 [1]. L'adattatore [1] si collega alla porta USB sul processore A62. 

Collegare entrambe le luci LED al cavo di alimentazione LED a +12V 33-1228 [2] collegato a J3 sul BTD A62 PFDM. 

Assicurarsi che il cavo di alimentazione del processore A62 33-1256 [3] si collega da J26 sul processore A62 a J4 su BTD A62 PFDM. 

Il cavo BTD A62 PFDM 33-1227 [4] da J2 su BTD A62 PFDM si collega a J3 sul MAINCON. Questo cavo ha anche un cavetto che si collega a P20  sul PSUP. 

Il cavo di comunicazione  79-0158 [5] si collega dalla porta micro USB B sul processore A62 alla porta USB J8 sul MAINCON. 

IMPORTANTE: assicurarsi di inserire il cavo del traduttore nella porta USB inferiore J8 sul MAINCOM.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.