Broken Tool Detection - Troubleshooting Guide - TG0039

서비스 홈 파손된 공구 감지 - 문제해결 가이드 - TG0039

파손된 공구 감지 - 문제해결 가이드 - TG0039

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

파손된 공구 감지 - 문제 해결 안내서


TG0039

개정판 B - 2026년 5월

Introduction

공구 파손 감지(BTD)는 길이를 감지하고 사용 전후에 공구의 이미지를 캡처하는 기능입니다. 길이가 눈에 띄게 차이가 나면 경보 9300 끊어진 공구가 트리거되어 BTD 탭이 이미지 전후에 나타납니다. 

공구 파손 감지 기능의 가장 정확한 결과를 얻으려면 공구가 화면의 그리드 라인 중간, 즉 관심 영역(ROI)에 수평으로 위치하도록 합니다. ROI 값은 시스템이 감지하는 이미지의 양을 결정합니다. 

이 문제 해결 안내서는 각 알람을 설명하고 공구 파손 감지 시스템의 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다. 

참고: 공구 파손 감지 기능 작동 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 공구 파손 감지 - 작동 참조 문서를 참조하시기 바랍니다. 

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치
원격 디스플레이 보기는 "네트워크에 가입할 수 없습니다"라는 오류 메시지와 연결되지 않습니다. WiFi 모듈이 분리되었습니다. 메인 제어 장치에 있는 WiFi 모듈이 연결되어 있는지 확인하십시오.
거짓 경보 9300 공구 파손 감지는 공구 파손 없이 계속 트리거됩니다. 관심 영역(ROI) 값이 너무 높게 설정되어 사용 중인 공구보다 더 많은 물체를 감지하고 있습니다.  영역이 사용 중인 공구만 감지하도록 ROI 값을 재설정합니다. 자세한 내용은 끊어진 공구 감지 - 보정 설치 절차를 참조하시기 바랍니다. 

(UMC 시리즈만 해당)

잔해물이 도구 브러시를 통과하여 거짓 경보 9300을 유발합니다.

UMC - 공구 브러시 개조 키트 - AD0794

참조

참고: 기계의 이 키트를 주문하기 전에 유효한 날짜를 확인하십시오.

경보 9300 공구 파손 감지 공구가 파손되었습니다.  아래의 경보 섹션을참조하십시오. 
경보 9301 공구 파손 감지 오류

소프트웨어 버전 100.23.000.1110: 하드웨어 문제가 있습니다.

소프트웨어 버전 100.23.000.1200 이상: 소프트웨어 문제가 있습니다. 

아래의 경보 섹션을 참조하십시오. 
경보 9302 공구 파손 감지 오류 소프트웨어 버전 100.23.000.1200 이상: 하드웨어 문제가 있습니다.  아래의 경보 섹션을참조하십시오. 
경보 9303 공구 파손 감지 소프트웨어 버전 100.23.000.1200 이상: 제어 장치를 카메라와 연결할 수 없습니다.  아래의 경보 섹션을참조하십시오. 

공구 파손 감지 기능이 있는 UMC 기계

BTD 교정 탭에서 나갈 때는 작업등이 토글됩니다.
또는
BTD 탭이 사라졌습니다.

소프트웨어 버전이 오래되었습니다. 이러한 문제를 해결하려면 소프트웨어 버전 100.24.000.1101 이상으로 업그레이드하십시오.
설정 430이 켜짐으로 설정된 후에는 공구 파손 감지 페이지가 표시되지 않습니다. 설정을 표시하려면 전원을 껐다 켜야 합니다.  기계의 전원을 껐다 켜 주십시오.

Alarms

경보 9300 끊어진 공구는 공구가 끊어질 때 트리거됩니다. 

참고: 참조 및 현재 공구 길이 주위에 상자가 나타납니다. 소프트웨어 버전 ‬100.23.000.1110에서는 도구 주위에 녹색 상자가 나타납니다. 소프트웨어 버전이 100.23.000.1200 이상인 경우 경고 기호 [1]와 함께 라일락색 상자가 공구 주위에 나타납니다.

경보로 인해 공구를 M06을 통해 스핀들로 다시 명령할 수 없지만, [ATC FWD]를 통해 스핀들로 다시 명령할 수 있습니다.

공구가 스핀들 내부에 있으면 파손 여부를 검사하고 필요에 따라 교체하시기 바랍니다. 공구가 파손되지 않은 경우 기계의 오류 보고서 [SHIFT] - [F3]를 작성하여 현지 HFO로 보냅니다. 

다음은 소프트웨어 버전 100.23.000.1110에만 적용됩니다.

경보 9301 끊어진 공구 감지 결함은 제어 장치가 A62 보드 또는 카메라와 통신할 수 없을 때 하드웨어 문제로 인해 트리거됩니다. 이 경보는 프로그램이 공구 교환을 요청하고 공구 테이블이 끊어진 공구를 감지하도록 전환될 때만 나타나지만, BTD 시스템과의 연결을 찾는 데 어려움을 겪습니다. 

이 경보의 문제를 해결하려면 카메라가 A62 보드에 연결되어 있고 A62 보드가 BTD A62 PFDM PCB에 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 문제가 계속되면 기계의 전원을 껐다 켜십시오. 

다음은 소프트웨어 버전 100.23.000.1200 이상에만 적용됩니다.

경보 9301 파손된 공구 감지 오류는 소프트웨어 문제로 인해 트리거됩니다. 파손된 공구 감지 소프트웨어에 문제가 발생하여 제어 장치가 파손된 공구 감지를 실행할 수 없었습니다. 

이 경보의 문제를 해결하려면 [RESET]을 눌러 계속하십시오. 동력을 껐다 켜야 합니다. 문제가 여전히 지속되면  [SHIFT] - [F3]을 눌러 결과를 현지 Haas 직영 창고 매장으로 보내 추가 검토를 받으십시오. 

다음은 소프트웨어 버전 100.23.000.1200 이상에만 적용됩니다.

경보 9302 파손된 공구 감지 보드 통신 두절[1]은 제어 장치가 A62 보드와 통신할 수 없거나 A62 보드에 결함이 있는 경우 하드웨어 문제로 인해 트리거됩니다. 

이 경보의 문제를 해결하려면 A62 보드가 PFDM PCB에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. A62 보드 케이블이 설명대로 작동하는지 확인하십시오. 

문제가 계속되면 기계의 동력을 껐다 켜십시오. 
Updated

다음은 소프트웨어 버전 100.23.000.1200 이상에만 적용됩니다.

경보 9303 공구 파손 감지 카메라 통신 두절 [1]은 제어 장치가 카메라와 통신할 수 없거나 카메라에 결함이 있는 경우 하드웨어 문제로 인해 트리거됩니다.

이 경보의 문제를 해결하려면 카메라가 A62 보드에 연결되어 있고 A62 보드가 PFDM PCB에 연결되어 있는지 확인해야 합니다. T-150 케이블 테스터 도구를 사용하여 카메라 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.   Haas 케이블 테스터 키트 – 지침 절차를 참조하십시오.

문제가 계속되면 기계의 전원을 껐다 켜십시오. 

Electrical Diagram

 

BTD 카메라 케이블 79-0159는 USB 어댑터 74-2003 [1] 에연결됩니다. 그런 다음, 이 어댑터 [1]는 A62 프로세서의 USB 포트에 연결됩니다. 

두 LED 표시등을 BTD A62 PFDM의 J3에 연결된 +12V LED 전원 케이블 33-1228 [2]에 연결합니다. 

A62 프로세서 전원 케이블 33-1256 [3]을 A62 프로세서의 J26에서 BTD A62 PFDM의 J4로 연결합니다. 

BTD A62 PFDM케이블 33-1227 [4]을 BTD A62 PFDM  J2에서 MAINCON의 J3에 연결합니다. 이 케이블에는 PSUP의 P20에 연결되는 피그 테일도 있습니다. 

통신 케이블 79-0158 [5]을 A62 프로세서의 마이크로 USB B 포트에서 MAINCON의 USB 포트 J8로 연결합니다. 

중요: 트랜슬레이터 케이블을 MAINCOM의 하단 USB 포트 J8에 삽입합니다.