JD Ellen Manufacturing, Inc

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

JD Ellen Manufacturing, Inc. | Haas 고객 성공 스토리
 

JD Ellen Manufacturing에게 Haas Automation은 비즈니스의 모든 측면에서 끊임없이 발전을 추구하고, 고객과 지역 사회에 우수한 서비스를 제공하는 린 문화를 개발하는 것을 의미합니다. 우리는 좋은 품질의 서비스를 제공하고, 비즈니스와 관련된 모든 이의 삶의 질을 향상하기 위해 혁신의 한계까지 밀어붙이면서 Haas와 기타 기업에서 관찰한 사례를 따르려고 노력하고 있습니다.

이와 같이, 우리는 공동 제작 로봇 공학을 신뢰해왔으며, 이것이 우리의 모델에 잘 맞으며, 비즈니스 워크플로우의 자동화와 간소화를 더 촉진한다는 사실을 발견했습니다. “Kevin”이라고 이름 붙인 로봇이 추가되면서, 우리는 하나의 회사로서 크게 성장하고, 제품의 품질과 공정 개선에 집중할 수 있었습니다. 따라서, 공장 전체의 생산력을 향상시킬 수 있었습니다. 로봇은 단일 워크스테이션에만 전념했음에도 불구하고 이 모든 것이 가능합니다.

이러한 모든 성장과 개발은 Haas와 시작했습니다. JD Ellen은 12년 전 Jacob과 Dave Lewellen가 Haas SL-10과 VF-3(두 제품 모두 현재 가동 중)으로 시작한 회사입니다. 회사를 설립하고 고객층을 확보하고 개발함에 따라, 우리는 첫 번째 “혁신 ”투자를 해야 한다는 결정을 내리고 첫 번째 봉재 이송장치을 구입했습니다. 모든 혁신 투자와 마찬가지로, 현재의 이해도를 더 개선하고, 절삭 공정을 개선할 많은 배움의 기회가 있었습니다. 그러나 봉재 이송장치를 처음 경험하면서, 할 수 있는 모든 곳에 유사한 자동화 공구를 활용하기로 확실하게 결정을 내렸고, 그 결정을 통해 “무인” 작동하여 팀의 삶의 질을 높일 수 있었습니다.

JD Ellen이 계속해서 성장함에 따라 우리는 더 큰 제품에 대한 로봇 공학을 조사하기 시작했습니다. 현지 HFO(Ellison Machinery Co의 부문)의 업무 관리자인 Chris Hansen과 협력하면서 공동 제작 로봇 공학의 비용 효율적인 옵션을 소개 받았고, In-Position Technologies와 그들의 UR 로봇과 함께 여정을 시작했습니다. UR 문서와 함께 Haas 웹사이트의 Haas 전기 서비스 매뉴얼과 리소스를 연구한 후, 우리는 실행 계획을 개발했습니다. JD Ellen은 구현하기 전에 2주간의 테스트를 거쳐 여러 개의 다양한 경로를 탐색하고, 작동하지 않을 부분을 테스트하고, 무엇이 가장 효과적으로 작동하는지 확인하여 그 경로를 따랐습니다. 그런 다음 기계에서 1.5~2일 동안 구현하고, 약 3주 동안 시스템을 관찰하고 수정했습니다. “최종” 제품으로 셀 생산량을 약 225%까지 증가시킬 수 있었습니다. 그리고 이를 유지하기 위해 공급망 전략을 다시 논의해야 했습니다. 이는 개별 및 집단으로서 성장하기에 매우 좋은 기회였고, 이후 계속 성장과 개선의 촉매제가 되었습니다.

JD Ellen Manufacturing, Inc. 소개

 

✔ Haas 기계:

봉재 이송장치 포함 ST-20Y
봉재 이송장치 포함 ST-20(2)
봉재 이송장치 포함 ST-10
UR 로봇이 있는 ST-10
SL-10 (2)개

VF-4
VF-2SS (4)개
VF-3 (2)개
수퍼 미니밀 (3)개

✔ Haas 기계로 만드는 제품: 다양한 종류의 제품

✔ 위치: Phoenix, Arizona, USA

다음 웹사이트를 방문하여 JD Ellen Manufacturing, Inc.에 대해 더 알아보세요. https://www.jdellenmfg.com/

연락처

 

Language Preference :
Loading

공장에서 능력을 시연하는 D Ellen Manufacturing, Inc.을 확인하세요.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기