JD Ellen Manufacturing, Inc

多様なニーズに対するソリューションとサポート
顧客の体験談
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

お客様の地域にある企業がどのようにHaas機械を使用しているかご覧ください

JD Ellen Manufacturing, Inc. | Haasカスタマーサクセスストーリー
 

JD Ellen Manufacturing にとって、Haas Automation とは、ビジネスのあらゆる側面で常に改善を求めるリーンカルチャーを開発すること、ならびにお客様とコミュニティに優れたサービスを提供することを意味します。私たちは、Haas や他の人々から観察された例に従って、革新の限界を押し上げて質の高いサービスを提供し、ビジネスに携わる人の生活の質を向上するよう努めています。

このように、当社は協調ロボット工学に取り組むことを決断しました。また、この決断が当社のモデルにうまく適合し、ビジネス ワークフローの自動化と合理化をさらに促進することを発見しました。ロボットに「ケビン」という名前を追加することで、企業として大きく成長することができました。製品の品質とプロセスの改善にさらに重点を置くことで、工場全体の生産能力を向上させます。ロボットが単一のワークステーション専用であるにもかかわらず、これらすべての成果を達成しました。

これらすべての成長と開発は Haas から始まりました。12年前、JD Ellen はジェイコブとデイブ・ルウェレンによって、Haas SL-10 と VF-3(どちらの製品も現在稼働中)で設立されました。会社がルーツを確立し、クライアントベースを開拓したとき、当社は最初の「イノベーション」に対する投資を行う必要があると判断し、最初のバー送り機を購入しました。すべてのイノベーションへの投資と同様に、現在の状況への理解を深め、切削プロセスを改善する必要がある多くの学習機会がありました。しかし、バー送り機を使用した最初の経験を通じて、可能な限り同じような自動化ツールを利用するという明確な決定が下され、その決定により、「完全自動化」を実行し、チームの生活の質を向上させることができました。

JD Ellen が成長を続けるにつれて、より大型製品のロボット工学の調査を開始しました。地元の HFO(Ellison Machinery Co. の 1 部門)のビジネスマネージャーであるクリス・ハンセンと協力を通して、協調ロボット工学の費用対効果の高いオプションを紹介され、In-Position Technologies とその UR ロボットを開発する道のりを歩み始めました。Haas の電気サービスマニュアルと Haas の Web サイト上にあるリソースを UR のドキュメントと併せて検討した後、実装計画を策定しました。実装前の2週間のテスト全体を通して、JD Ellen はいくつかの異なる経路をたどり、何が機能し、何が機能しないかをテストしました。そして、何が最も機能するかを特定し、それらの経路をたどりました。その後、1.5〜2 日間にわたる機械の実装期間があり、約3週間にわたりシステムの観察と修正を実施しました。「最終」製品を使用すると、セルでの生産量を約 225% 増加することができます。これには、サプライチェーン戦略を再検討する必要がありました。これは、個人的および集団的に成長する上で絶好の機会であり、それ以来、成長と改善の促進要因となっています。

JD Ellen Manufacturing, Inc について

 

✔ Haas 機械:

ST-20Y、バー送り機付き
ST-20、バー送り機 (2) 付き
ST-10、バー送り機付き
ST-10、UR ロボット付き
SL-10 (2)

VF-4
VF-2SS (4)
VF-3 (2)
超小型ミル (3)

✔ Haas 機械で製作する製品: 多種多様な製品

✔ 場所:アリゾナ州フェニックス(米国)

 JD Ellen Manufacturing, Inc. の詳細については、次のWeb サイトをご覧ください: https://www.jdellenmfg.com/

お問い合わせ先

 

Language Preference :
Loading

JD Ellen Manufacturing, Inc. が自社の工場で機能を実演する様子をご覧ください。

 

AMI: 最善を尽くす
成功を収める機械加工会社をゼロから構築するには、勤勉、決断、そして時には鋼の神経が必要になります。これが計画外のベンチャーである場合、それはさらに難しくなります。プリマス郡に本拠を置くビジネスパートナーのポール・シングレーとチャーリー・ギリスが AMI を創立したときに発見したように、適切な設備に投資することで効果が上がります。15年後、同社の成功を収めている精密工学事業では 23 台の Haas CNC 機械を導入しています。
80/20:7つのやめられない習慣
インディアナ州を拠点とする 80/20 Inc.は、同社創設者のドン・ウッド氏が“The Industrial Erector Set”と呼ばれる、モジュラーアルミニウムフレーミングシステムの製造販売を行っています。このシステムは、お客様が想像できるあらゆるものを構成することができます。ウッド氏の成功の秘訣は、スティーブン・コヴィーの『7 Habits of Highly Effective People(7つの習慣 成功には原則があった!)』を慎重に適用したこと、そして生産性向上のためにHaasのCNC機械に投資したことでした。
Hyphen:Fast Metal
カナダ企業Hyphenは、親会社のChristie Digital に新型高級プロジェクターのプロトタイプ部品を提供することを目的として設立されました。多用なアディティブRPプロセスに加え、Hyphenは、Haas CNC機械にも多大な投資を行いました。CNC機械加工された金属部品は、プラスチックRP部品では不可能な機械的品質と耐熱性を提供できます。Hyphenは、Haas機械を使用して適切な金属で暫定的な部品を製造しています。
Recently Updated

ご使用の機械を思いどおりにカスタマイズ


ジョブショップを経営していると、次にどのような作業を受注するかわかりません。そんなジョブショップ経営者の方に、Haasは最適です。100 種を超える機械モデルから選択できるだけでなく、各機械を完全にカスタマイズ可能できるからです。自分にとって有意義なオプションを選択することで、次の仕事に対応するための多様性が得られます。

コンパクトな精度
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

  • 5C Nose チャックサイズ
  • 1.0" バー能力
  • 6k RPM
  • 5 hp 出力
    CNY限定
5軸で製造が簡単に
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
超高速な生産
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
回転工具付きBMT65タレット
BMT65タレットと回転工具を備えたHaas旋盤なら、完全な機械加工が可能で、回転部品を二次加工のためにミルに送る必要がなくなります。このBMT65タレットと回転工具を使用すれば、工場の生産性の向上や、セットアップ時間の短縮だけでなく、旧型のHaas旋盤に比べ、切削性能の向上、工具寿命の延長、工具クリアランスの向上を実現できます。
最小限潤滑システム
部品に水性のクーラントを使用することはできない. . . それにも関わらず、切削工具の潤滑状態を保つ必要がある場合はどうすればよいでしょうか? Haas最小量潤滑システムがお役に立ちます。
稼働、停止、ジョグ、続行
部品の切削中にインサートの細部を見たり、表面仕上げを確認したりするために、長時間の稼働を“一時停止”したいと思ったことはありませんか? このビデオでは、Haas旋盤とミルで実際にそうすることができる便利な機能についてスコットとジョンがご説明します。
オペレーターをトレーニングして、ツールとワークオフセットを設定する

Haasは、ジョブショップを念頭に置いて、ワイヤレス直感型検査システム(WIPS)を開発しました。シンプルでわかりやすいテンプレートを使用すれば、文字通り秒単位でツールとワークオフセットを設定できます。貴重なセットアップ機械工にオフセットを設定するよう依頼する必要はなくなりました。WIPS を使用すると、すべての機械オペレーターがこのタスクを実行できるように短期間でトレーニングを提供することで、迅速かつ正確にすばやく作業を実行できます。

どのような機械の設計をお考えですか?

構成と価格

Haas工作機械をぜひお選びください。

今すぐ始める