Auto Window - Troubleshooting Guide

서비스 홈 자동 창 - 문제 해결 안내서
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

자동 창 - 문제 해결 안내서


자동 창 - 문제 해결 안내서

- 원인으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 증상 표 3. Clamp Sensor Alignment (2 단계) 4. 전기 회로도 Back to Top

개요

이 문제 해결 안내서는 자동 창 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다. 

참고: 자동 창 설치에 대한 추가 정보는 DT/DM/UMC-350 - 자동 창 - 설치 - AD0652를 참조하십시오. 

증상 표

증상 가능한 원인 시정 조치

자동 창이 열리지 않거나 닫히지 않습니다.

정렬 해제로 인해 자동 창 센서가 창을 열거나 닫도록 트리거하지 않습니다.  상단 및 하단 클램프 센서를 모두 조정하십시오. 추가 정보는아래의 클램프 센서 조정 섹션을 참조하십시오.

Clamp Sensor Alignment

1

실린더 엔클로저 커버를 제거하여 하단 센서에 접근합니다. 

[EMERGENCY STOP]을 누릅니다. 

자동 창이 닫힐 때를 나타내는 센서를 조정하려면 다음 단계를 수행합니다. 동시에 DIAGNOSTICS(진단) 화면을 모니터링합니다. 

  1. 센서 클램프를 풉니다. AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED가 0으로 변경될 때까지 센서와 클램프를 위로 이동합니다. 
  2. 잠금와 클램프를 천천히 움직입니다. 값이 가능한 한 1에 가깝지만 값이 0인 위치를 찾습니다.
  3. 실린에 표시를 하여 이 위치에서 센서의 높이를 찾습니다. 
  4. 1단계를 반복합니다. 2단계를 반복하면서 클램프를 아래로 내립니다. 3단계를 반복합니다. 
  5. 센서와 클램프를 두 마크 사이의 중간 지점으로 움직입니다. 클램프를 조입니다. 

실린더 엔클로저 커버를 다시 설치합니다. 

2

자동 창이 닫힐 때를 나타내는 센서를 조정하려면 다음 단계를 수행합니다.. 동시에 DIAGNOSTICS(진단) 화면을 모니터링합니다. 

  1. 센서 클램프를 풉니다. AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED가 0으로 변경될 때까지 센서와 클램프를 위로 이동합니다. 
  2. 잠금와 클램프를 천천히 움직입니다. 값이 가능한 한 1에 가깝지만 값이 0인 위치를 찾습니다.
  3. 실린에 표시를 하여 이 위치에서 센서의 높이를 찾습니다. 
  4. 1단계를 반복합니다. 2단계를 반복하면서 클램프를 아래로 내립니다. 3단계를 반복합니다. 
  5. 센서와 클램프를 두 마크 사이의 중간 지점으로 움직입니다. 클램프를 조입니다. 

전기 회로도

참고: 자동 창에는 두 가지 배선 구성이 있습니다. 모든 DM, DT 및 UMC-350 기계 자동 창 출력 케이블은 P38에 연결되는 반면 모든 UMC-500, 100, 1250 및 1500 기계의 자동 창 출력 케이블은 P35에 연결됩니다.