UMC Pallet Pool - Troubleshooting Guide - NGC - TG0153

服务主页 UMC 多托盘交换系统* - 故障排除指南 - NGC - TG0153

UMC 多托盘交换系统* - 故障排除指南 - NGC - TG0153

- 跳至原因 - Back to Top

8.1 UMC 多托盘交换系统故障排除

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

UMC 多托盘交换系统 - 故障排除指南 - NGC


TG0153

版本 F - 2026 年 5 月

Introduction

UMC 多托盘交换系统、VMC 多托盘交换系统和 EC 多托盘交换系统之间有区别,有关 UMC 多托盘交换系统(6/8/10/16/20 工位多托盘交换系统选件)的问题,请参阅此故障排除指南。

此多托盘交换系统选件可安装在以下机床型号上:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS

机床上的新一代软件必须为 100.20.000.1110版本或更高版本。

多托盘选件目前无法在客户现场安装。

托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统鞍座,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统鞍座以装载/卸载托盘。

请参阅多托盘交换系统服务手册中的 UMC 安装部分或 HMC 安装部分,以获取有关如何安装相应机床的更多信息。 

传感器

  1. PP 升降器升高
  2. PP 升降器降低
  3. PR 轴主开关
 
        4. PP 装载门打开
        5. PP 刀库锁

        6. UMC 托盘滑动主开关

注意:在滚珠丝杠下方发现 EC-400 托盘滑动主开关。

Symptom Table

生成命令 M180 和 M181 的警报   前往 I/O  选项卡,并验证输入 25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED(托盘夹具松开)、 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED(托盘更换装置夹紧)和输出  44 PALLET CHANGER UNCLAMPED(托盘更换装置松开) 是否切换到正确状态。调整夹紧/松开开关,直到其处于正确状态。  选择“放下装载工位托盘”和“获取突出显示托盘”时,将显示“无托盘”消息
症状 可能的原因 纠正措施

警报 15.108 轴伺服过载

警报 15.103 轴伺服误差过大

绑定传输 放大器可能无法驱动电机。如果您有此问题,请联系我们的服务部门。

PS 或 PR 轴回原点后,将产生以下警报:

警报 15.103 轴伺服误差过大

警报 16.103 轴伺服误差过大

主传感器故障 转到 Diagnostics-MOCON 选项卡,搜索 PR 或 PS 轴主开关输入。手动触发 PR 或 PS 传感器以验证位从 0 到 1 的变化状态。如果位没有改变状态,请使用以下电气图确定哪个部件发生了故障。
更换托盘时,液压油会从托盘定位销处泄漏或喷出。   联系 Haas 服务部门。
警报 391 “功能已禁用”无法单独命令单开关自动窗口。

 

功能必须由多托盘交换系统模板命令。客户需要购买自动窗口安装套件以获得独立功能。请参阅适用于您的机床型号的 AD 文档。

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - 自动窗 - 安装 - AD0652

 

UMC 自动窗 - 安装 - AD0663

 

VMC - 自动窗 - 安装 - AD0669

 

报警 974 托盘共用系统开关故障 切屑堆积在传感器上。 检查托盘升降器下降/上升传感器是否有切屑,并清除发现的任何切屑。恢复托盘交换系统,然后重试。使用插图定位传感器。
托盘共用系统状态接近传感器未触发。 检查托盘升降器下降/上升传感器状态,并确保在触发时传感器正在切换。使用下表中的升降器上升/升降器下降 I/O 状态以确定传感器的正确状态。
警报 975 多托盘交换系统升降机下降时间超时 切屑堆积在传感器上。 检查托盘升降器下降/上升传感器是否有切屑,并清除发现的任何切屑。恢复托盘交换系统,然后重试。使用插图定位传感器。
托盘共用系统状态接近传感器未触发。

检查托盘升降器下降/上升传感器状态,并确保在触发时传感器正在切换。使用下表中的 升降器上升/升降器下降 I/O 状态 以确定传感器的正确状态。 

验证多托盘交换系统 状态电缆 (P/N 33-0427) 是否已正确固定。 使用如下所示的 电气图。

警报 977 托盘共用系统升降器上升时间超时 液压或液体体积不足。 确保泵处于开启状态,并产生足够的压力以抬起托盘升降器。
托盘升降器未松开。 检查是否有任何机械障碍物阻止托盘升降器上升。
托盘共用系统向上开关或接线有损坏。 检查托盘升降器上升和下降传感器是否正常运行。 使用下表中的 升降器上升/升降器下降 I/O 状态 以确定传感器的正确状态。
警报 9887 托盘共用系统升降器处于上升状态 尝试撤回托盘时,升降器处于上升状态。 输入 RECOVER(恢复)尝试自动恢复,或进入恢复页面,通过命令升降器上升和下降来验证其是否正常运行。检查 PP 升降器上升(输入 38)并验证其是否正常运行。使用下表中的 升降器上升/升降器下降 I/O 状态 以确定传感器的正确状态。
警报 9888 托盘共用系统升降器处于下降状态 撤回或放置托盘时,升降器处于下降状态。 输入 RECOVERY(恢复)以尝试自动恢复。如无法自动恢复,则进入恢复页面,通过命令升降器上升和下降来验证其是否正常运行。检查  PP 升降器(INPUT 41)并验证其是否正常运行。 使用下表中的 升降器上升/升降器下降 I/O 状态 以确定传感器的正确状态。
托盘共用系统显示的托盘数量错误。 参数 740 托盘共用系统最大托盘数设置不正确 将参数 740 更改为正确的托盘数量 
多托盘向上向下电磁阀是反向运行的  向上向下电磁阀电缆未正确标记   订购 93-3268 或者 93-3268, 用于正确标记电缆的降低和提升电磁阀电缆套件。 
托盘更换装置夹紧/松开机构操作方向错误。 液压管路方向错误。 检查液压提升缸和液压动力装置两端,并确认它们设置正确。
托盘夹紧/松开传感器方向错误。 接收器上带托盘。 命令托盘夹紧与松开。 前往 I/O 选项卡,并验证输入 25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED(托盘夹具松开)和 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED(托盘更换装置夹紧)是否切换到正确状态。 检查接线端子,检查其否正确连接。
警报 9889 托盘系统滑座门打开超时 滑座门未能在规定的时间内打开 确认没有东西阻碍门开关。
将旗帜调整到开关并确保它在就位时切换。
检查电磁阀是否正常工作。
确认没有东西阻碍门开关。
警报 9890 托盘系统滑座门关闭超时 滑座门未能在规定的时间内关闭
将开关调整到旗帜并确保它在就位时切换
检查电磁阀是否正常工作。
警报 9892 托盘系统滑座门未打开  检测到原本要打开的滑座门关闭。 检查滑座门周围是否有障碍物
核实正确的开关是否已位于正确的位置
警报 9893 托盘系统滑座门打开  检测到原本要关闭的滑座门打开 检查滑座门周围是否有障碍物
核实正确的开关是否已位于正确的位置
每当托盘装载到机床中时,托盘“缺失” 消息都会出现在托盘调度程序页面上 夹具和松开开关未正确调整
警报 946 APC 托盘夹紧超时 
警报 15.165  轴回原点边距太小 机床在运输过程中可能已移动 重新调整网格偏置值并重新设置换刀偏置值。有关进一步说明,请联系 Haas Service 部门以获取有关如何执行此操作的内部程序。
警报 16.165 PS 轴回原点边距太小 机床在运输过程中可能已移动 重新调整网格偏置值并重新设置换刀偏置值。有关进一步说明,请联系 Haas Service 部门以获取有关如何执行此操作的内部程序。
在大部分负载和拾取循环期间,机床发出沉重声音 机床在运输过程中可能已移动 需要调整换刀偏置。 有关进一步说明,请联系 Haas Service 部门以获取有关如何执行此操作的内部程序。参数 2129 未设置为"PP_Shelf_ A" 插入 USB Service 密钥并进入维修模式。按  [DIAGNOSTIC]  转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。设置以下出厂设置值e 2129[:] Pallet Loading Shelf = PP_Shelf_A。

对于 2023 年 8 月之前制造的 UMC-1250 机床:

托盘未与托盘存储工位齐平

托盘上的滑移配合孔直径不正确。 欲知进一步说明,请参阅 UMC-1250 托盘滑移配合孔直径 部分。
在下放和拾取时,托盘从货叉到存储架或从存储架到货叉的转移不顺畅 存储架位置存在机械性不对准情况  请参阅以下  UMC-PP 微调下放和拾取 部分,以微调机床上多托盘交换系统的下放和拾取。
机床在运输过程中可能已移动
在启用/禁用多托盘交换系统 时,“设置 382 禁用多托盘交换系统”只有“无”选项可用。 参数 2128 设置为 
"未安装"。
插入 USB Service 密钥并进入维修模式。按  [DIAGNOSTIC]  转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。设置以下出厂设置值 2128【:】 多托盘交换系统类型 = HPU 提升(对于UMC-500/750/1000 )或 HPU 提升,带辅助装置(对于UMC-1250 )。

Lifter Up/Lifter Down I/O Status

机器状态

PP 升降器升高

输入 #38

PP 升降器降低

输入 #41

PP 托盘上升

输出 #166

PP 托盘下降

输出 #167

托盘共用系统升降器处于上升状态 1 0 1 0
托盘共用系统升降器处于下降状态 0 1 0 1

Load Door I/O Status

机器状态

PP  装载门打开

输入 #31

PP 刀库锁

输入 #33

门已关闭,刀库锁位于机床原点 0 1
门已打开,刀库锁位于机床原点 1 1
门已关闭,刀库锁没有位于机床原点 0 0

UMC-1250 Slip Fit Hole Diameter

将标有 [B] 和 [C] 的孔重新加工到图像中指定的尺寸。

UMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up

1

此程序用于微调 UMC-PP 在各个工位上拾取和下放托盘的动作。重复此程序以校准多个工位。

如果此机床是在 2025 年 5 月之前制造的,请从 HBC 下载机床的最新配置文件并更新机床的配置文件。

注意:如果调整了单个架子参数并且未创建修补程序文件,则配置更新将把已更改的值设置回出厂设置。 

重要须知: 执行此过程时,使用 设置 9将尺寸设置更改为毫米

。

2

插入 USB Service 密钥并进入维修模式。

进入 pallet recovery(托盘恢复)页面 ,然后按需要调整的工位字母, 然后按  [DELETE]  将多托盘交换系统旋转至选定工位。 

按 【-Z】或 【+Z】 选择 托盘旋转轴 或托盘滑动轴

使用这些轴将滑块点动到位,以便平稳地下放和从工位拾取。 

通过按[ALTER] 升高和降低滑块来测试位置。 

在  “多托盘交换系统状态”框中,记录托盘旋转轴位置和托盘侧面轴位置。

UMC 托盘交换系统 换刀偏置基础位置
全部 UMC 多托盘交换系统 架子 A

3

精细调整换刀偏置所基于的架子位置时,不应调整单个架子参数。应调整 PR 或 PS 的换刀偏置。请参阅该表,以确定基于多托盘交换系统型号的架子。

当托盘已在换刀偏置基础架上调整至理想位置后, 按 [DIAGNOSTIC] ,前往 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。

搜索 15.078 以查看 PR 轴换刀偏置

搜索 16.078 以查看 PS 轴换刀偏置

键入 PR 或 PS,然后按 [F2] 以设置该轴的新换刀偏置。

从 PS 开始更改换刀偏置后,您需要按[ZERO RETURN] 使 PR 轴和 PS 轴 回原点。

注意: 完成后,其他架子可能需要重新调整。如果需要,为每个架子再次执行此过程,但跳过步骤 3。

4

找到所需位置后,按 [RECOVERY]退出恢复。 

按  [DIAGNOSTIC] 转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。

按[EMERGENCY STOP]。

键入 SLIDE 并按 [F1]。

查找与您要调整的工位重合的参数。 

注意:滑动偏置的参数数值将介于 2130 和 2139、2306 和 2313 或 2372 和 2379 之间。

找到参数后,高亮显示所需的参数并按 [F2]。仔细检查显示的数值是否与恢复页面上的记录值相符。

5

输入 ROTARY 并按 [F1]。

查找与您要调整的工位重合的参数。 

注意:参数数值将介于 2140 和 2149、2314 和 2321 或 2380 和 2387 之间。

找到参数后,高亮显示所需的参数并按 [F2]。仔细检查显示的数值是否与恢复页面上的记录值相符。

返回 recovery(恢复)页面,将多托盘交换系统移至能够使 PS 轴和 PR 轴回原点的状态。

从 PS 开始将 PS 和 PR 轴

[ZERO RETURN] 

完成后,测试工位的拾取和放下。 

Electrical Diagrams

托盘池输入状态和电磁阀输出

                                          

PR/PS 开关和伺服电动机与 MainCon PCB 的连接