My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Changer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0108

Service Home Palettenwechsler – Anleitung zur Fehlerbehebung – NGC – TG0108
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Palettenwechsler – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC


TG0108

Palettenwechsler – Anleitung zur Fehlerbehebung – NGC – TG0108

- Zur Ursache springen - 1. Introduction 2. Symptoms 3. Clamp/Unclamp I/O Status 4. H-Frame Up/Down I/O Status 5. H-Frame Rotate CW/CCW I/O Status 6. Electrical Diagrams 7. EC-400 APC Gear Rack Version Change (2 Schritte) 8. Air Blast Manifold Seal (1 Schritt) Back to Top

Introduction

Verwenden Sie diese Anleitung zur Fehlerbehebung, um Probleme mit dem hydraulischen Palettenwechsler zu ermitteln und zu beheben.

Für zugehörige Inspektionsberichte folgen Sie dem folgenden Link. Achten Sie darauf, den richtigen Inspektionsbericht für die richtige Maschine herunterzuladen.  EA0419 für EC-400/500 und EA0429 für EC-500/50 und EC-630.

Liste der Inspektionsberichte

Reihenfolge des Palettenwechsels

  1. Überprüfen Sie, ob die Palette an den Empfänger geklemmt ist.
  2. Bewegen Sie die Z-Achse und die B-Achse in die Nullposition.
  3. Entklemmen Sie die Palette.
  4. Mit Hilfe von Hydraulikdruck wird der H-Rahmen angehoben, gedreht und abgesenkt.
    Hinweis: Der Luftstoß ist eingeschaltet, während sich die Palette dreht. Der Luftdruck wird durch das Luftdrucksystem überwacht.
  5. Die Palette wird an die Aufnahme geklemmt.

Wenn ein Palettenwechsel stattfindet, wird eine Anfrage für den hydraulischen Bedarf an die HPU gesendet.  Die HPU überwacht den Hydraulikdruck während des Palettenwechsels.  Der Palettenwechsel darf bei unzureichendem Hydraulikdruck nicht durchgeführt werden. Fehlt der Druck für einen voreingestellten Zeitraum, wird ein Alarm ausgelöst. 

Einstellungen:

  • 216 Servo- und hydraulische Absperrung
  • 382 Palettenwechsler deaktivieren

Palettenwechsler – Ansicht von unten

  1. Vollständiger CCW-Sensor
  2. Vollständiger CW-Sensor
  3. H-Rahmen (Palette) Aufwärtssensor
  4. H-Rahmen (Palette) Abwärtssensor
  5. Gestell
  6. Hydraulikzylinder (CW/CCW)
  7. H-Rahmen Hubzylinder
  8. Griff der Verriegelungsstation
  9. Einstellschraube für den Gestellanschlag
Aufnahme der vierten Achse – Seitenansicht
 
  1. Aufnahme der 4. Achse
  2. Schalter für Ausgangsposition der 4. Achse
  3. Hydraulischer Klemm-/Entklemmeingang 
  4. Luftstrahleingang 
  5. Sensor zum Entklemmen der Palette
  6. Sensor zum Klemmen der Palette

Symptoms

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 644 APC niedriger Luftdruck Der Luftdruck ist während eines Palettenwechsels zu niedrig. Überprüfen Sie den Schmierstoffschrank auf Luftleckagen und Luftdruck.
Alarm 945 APC Zeitüberschreitung beim Absenken der Palette Der Abwärtssensor des H-Rahmens wurde nicht vor der Zeitüberschreitung kontaktiert. Überprüfen Sie den Abwärtssensor des H-Rahmens, um sicherzustellen, dass er den Zustand ändert.
Alarm 956 APC Zeitüberschreitung beim Anheben der Palette Der Aufwärtssensor des H-Rahmens wurde nicht vor der Zeitüberschreitung kontaktiert. Überprüfen Sie den Aufwärtssensor des H-Rahmens, um sicherzustellen, dass er den Zustand ändert.
Alarm 9114 Zeitüberschreitung bei der Drehung des H-Rahmens Die CW-/CCW-Magnetschalter funktionieren nicht. Überprüfen Sie, ob die CW-/CCW-Magnetschalter 115 VAC von der I/O-Leiterplatte erhalten.
Alarm 9115 APC unzulässige Schaltbedingung des Drehrahmens Die CW-/CCW-Eingänge des H-Rahmens befinden sich während eines Palettenwechsels in einem ungültigen Zustand. Stellen Sie sicher, dass die CW/CCW-Eingänge des H-Rahmens in die richtigen Zustände wechseln.  Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt zum Status der CW-/CCW-Leiterplatte des H-Rahmens.
Alarm 9116 APC Palette ist nicht geklemmt Die Eingänge für das Klemmen und Entklemmen von Paletten befinden sich in einem ungültigen Zustand.
Stellen Sie sicher, dass die Eingänge für das Klemmen und Entklemmen der Paletten in die richtigen Zustände wechseln.  Beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt über die Leiterplatte zum Klemmen/Entklemmen.
Die Palette senkt sich vor Erreichen der Klemmposition. Schalterstellung ist nicht korrekt.  Stellen Sie den Schalter/die Halterung ein. Wenn die Anpassung nicht ausreicht, wurde die Zahnstange so geändert, dass eine Kerbe hinzugefügt wurde, wodurch der Sensor nicht ausgelöst wird, bevor die Palette an ihrem Platz ist. Der Montageblock des Schalters wurde ebenfalls auf eine kürzere Länge geändert. Ersetzen Sie die Zahnstange un den Montageblock des Schalters durch die neue Version. Überprüfen Sie, welche Version Sie haben, bevor Sie ein Ersatzteil bestellen. 
Der Palettenzylinder-Dämpfer verlangsamt die Palette nicht und sie in den harten Anschlag knallt. Die Einstellung der Klappe oder des Schalters ist nicht korrekt. Stellen Sie den Dämpfer des Zylinders ein. Die Schraube gegen den Uhrzeigersinn öffnen und den Dämpfer beschleunigen. Im Uhrzeigersinn schließen und verlangsamen. Es kann geschlossen oder verstopft sein und muss mehr geöffnet werden, um es zu beseitigen. 
Die Nachricht „Erforderliche Wiederherstellung“ wird nach einem Palettenwechsel immer wieder auf dem Bildschirm angezeigt. Der H-Rahmen (Palettenwechsler) am vollständigen CW/CCW-Sensor ist locker. Stellen Sie sicher, dass der H-Rahmen (Palettenwechsler) bei vollständigen CW/CCW-Sensoren funktioniert und sie korrekt befestigt sind.  Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt zum Status der CW-/CCW-Leiterplatte des H-Rahmens.
Minimaler Luftaustritt aus dem Abblasverteiler  Verschmutzungen gelangen in die Abblasbaugruppe Die neue Version des Abblasverteilers (20-7437A) ist mit einer Wellendichtung (57-0813) ausgestattet, die verhindert, dass Fremdkörper in die Baugruppe gelangen. Weitere Details finden Sie im Abschnitt „Abblasverteilerdichtung“. 
Palettenwechsler spannen/lösen Mechanismus arbeitet rückwärts. Die hydraulischen Linien sind umgekehrt. Überprüfen Sie an beiden Enden des hydraulischen Hubzylinders und des Hydraulikaggregats und vergewissern Sie sich, dass sie korrekt eingestellt sind.
Die Paletten-Klemm-/Entklemm-Sensoren sind rückwärts. Mit einer Palette am Empfänger.  Die Palette anweisen, einzuspannen und zu lösen.  Zur Registerkarte I/O gehen und überprüfen, ob die Eingänge 25 PALETTENWECHSLERPALETTE ENTKLEMMT und 29 PALETTENWECHSLER PALETTENKLEMMEN in den richtigen Zustand schalten.  Überprüfen Sie die Klemmenleiste und ob sie richtig angeschlossen sind.
Hydraulikflüssigkeit tritt durch den Druckluftstrom aus. Eine Dichtung ist beschädigt oder falsch installiert.

Wenn die EC-400/VC-400/EC-500 vor dem 01.03.2022 gebaut wurde, wurde die Maschine möglicherweise mit einer alten Palettenaufnahme gebaut. Haas empfiehlt ein Upgrade auf eine neue Palettenaufnahme, siehe untenstehende Teilenummern. Verwenden Sie die Palettenaufnahme- und Klemmsystem EC-400/500 – Installationsprozedur, um diese Sätze zu installieren.

  • 93-3465 PALETTENAUFNAHME- und KLEMMSYSTEM EC-400/500
  • 93-3464 PALETTENAUFNAHME- und KLEMMSYSTEM VC-400 
Hydraulikflüssigkeit ist in den Klemm-/Entspannungs-Magnetschalter eingedrungen. 
Zwischen Welle und Zylinderkappe tritt Hydraulikflüssigkeit aus.
Wenn die Maschine nach dem 01.03.2022 gebaut wurde, hat die Maschine möglicherweise eine neue Aufnahme für Paletten. Sehen Sie sich das Palettenaufnahme- & Klemmsystem EC-400/500 -Installationsdokument als Referenz an, um festzustellen, welche Dichtung möglicherweise kaputt ist. Es gibt Schnittansichten, aus denen hervorgeht, welche Dichtungen während dieses Verfahrens installiert werden.  

Clamp/Unclamp I/O Status

Maschinenstatus

Palette entklemmen

Eingang #25 

Palettenklemme

Eingang #29

Palettenklemme

Ausgang Nr. 44

Die Palette befindet sich am Arbeitsbereich und wird geklemmt. 0 1 0
Die Palette befindet sich am Arbeitsbereich und wird entklemmt. 1 0 1
Die Palette befindet sich nicht am Arbeitsbereich und wird geklemmt. 0 0 0

H-Frame Up/Down I/O Status

Maschinenstatus

H-Frame (Palettenwechsler) DOWN

Eingang #23

H-Rahmen(Palettenwechsler) OBEN

Eingang #35

H-Rahmen(Palettenwechsler) OBEN

Ausgang Nr. 48

H-Rahmen(Palettenwechsler) UNTEN

Ausgang Nr. 165

Die Palette befindet sich am Arbeitsbereich und der H-Rahmen ist UNTEN 1 0 0 1
Die Palette befindet sich am Arbeitsbereich und der H-Rahmen ist OBEN 0 1 1 0

H-Frame Rotate CW/CCW I/O Status

Maschinenstatus

H-Rahmen (Palettenwechsler) bei vollständigem CCW

Eingang #163

H-Rahmen (Palettenwechsler) bei vollständigem CW

Eingang #164

H-Rahmen (Palettenwechsler) Dreh-CCW

Ausgang Nr. 163

H-Rahmen (Palettenwechsler) Dreh-CW

Ausgang Nr. 164

H-Rahmen bei CW 0 1 0 0
H-Rahmen bei CCW 1 0 0 0
H-Rahmen dreht sich nach CW 0 0 0 1
H-Rahmen dreht sich nach CCW 0 0 1 0

Electrical Diagrams

Kabeldiagramme für Eingangsstatus des Palettenwechslers/Magnetschalter-Ausgang

 

Kabeldiagramm der Hilfsfrontplatte

EC-400 APC Gear Rack Version Change

1

Die Zahnstange wurde so geändert, dass eine Kerbe hinzugefügt wurde, damit der Sensor nicht ausgelöst wird, bevor die Palette eingesetzt wurde. Ersetzen Sie die Zahnstange durch die neue Version [2]. Überprüfen Sie, welche Version Sie haben, bevor Sie ein Ersatzteil bestellen. 

Siehe das EC-400 – APC-Drehzylinder – Austauschverfahren für weitere Anweisungen zum Entfernen

2

Der Montageblock im Bild rechts wurde verkürzt, um die Abtastspanne bei vollständig gedrehtem automatischen Palettenwechsler zu verringern, sodass sich der H-Rahmen nicht vorzeitig absenkt.  

Air Blast Manifold Seal

1

Die neue Version des Abblasverteilers ist mit einer Nut für eine Wellendichtung ausgestattet: 57-0813 S-DICHTUNG 3,25 x 3,614 x 0,211 SL-ABSTREIFER. Diese Dichtung kann im Bild mit [1] gekennzeichnet sein. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.