HSM

HSM

高速 加工 (HSM) 是一款能够减少循环时间 ,同时提高表面光洁度的软件。HSM 减少循环时间的秘诀在于:

  • 现代动态/高效铣削刀具轨迹
  • 三维 表面的应用
  • 4 轴和 5 轴同时运动的刀具轨迹
  • 甚至有二维样条 曲线的刀具轨迹
HSM. Product of Haas CNC machine tools

高速运动控制算法主要通过计算直线运动冲程和/或圆周运动冲程的交点角,并通过冲程过渡保持最大可能的速度来实现高速。这必须在实际执行运动之前做好计算,这样就能使得方向的突然变化可以适应速度剖面,而不违反加速度的限制。

方向变化越大,运动过渡区的速度必须越低,当方向变化达 90 度或更大时,速度必须降至 0 的最小速度。 

插补前加速

插补前加速 是指机床在程序运行时使用的一种算法,机床利用这种算法在编程送料速率较长的情况下运动,同时准确切削所需的刀具轨迹。

在没有 HSM 的情况下 ,机床在代码段的开始从零加速,并在代码段末尾减速到零。对于短代码段,机床可能永远达不到编程的送料速率。

利用 HSM ,该控制器可查看代码段之间的角度,并计算出最优加速值和减速值,以便从一个代码段导航到下一个代码段。这使机床在更长时间内保持在程序设定的送料速率。

每秒块数

高速加工采用 80 块预处理功能以规划路径,加工速度可达每秒 1000 块。这意味着每毫秒一个块(1/1000 秒)。这假设不需要改变方向或速度来保持程序路径,而这是不现实的。 

HSM 的另一个功能是将极短的冲程(小于 0.0002" 或 0.005 毫米)与前一个块或下一个块箱结合时,方向的变化低于特定的限制。这使得机床可以执行更小的冲程(如在动态/高效铣削中),而不会显著降低速度,或偏离刀具轨迹。 

为了保持平稳流畅的运动,您的程序不应该包含执行时间少于 1 毫秒的代码。 

High speed Machining. Product of Haas CNC machine tools

投资回报

投资回报 举例:
        HSM:2,495 美元

工件循环时间,没有 HSM = 86 秒

工件循环时间,有 HSM = 69 秒 = 快 20%
         差异:17 秒
 
每小时工件数,没有 HSM:42
每小时工件数,有 HSM:52 

加工速率:$60/小时,每周 40 小时

40 小时 X 20% =节省 8.0 小时/周  X $60 加工速率 = $480 节省/周
 
投资回收时间: 1.3 月

HSM. Product of Haas CNC machine tools