My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004

Service Home Ein-/Ausschaltkreis – Haupttransformator – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0004

Ein-/Ausschaltkreis – Haupttransformator – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0004

Zum Abschnitt springen Back to Top

17.3 Ein-/Ausschaltkreis – Haupttransformator – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Ein-/Ausschaltkreis – Haupttransformator – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC


TG0004

Introduction

Dieses Dokument zeigt Ihnen, wie Sie Probleme mit dem Ein-/Ausschaltkreis und dem Haupttransformator an einer Maschine mit der Steuerung der nächsten Generation beheben können.

Electrical Safety

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.

Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.

Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.

Power On/Off Circuit

Electrical Wiring for Haas Machines

Symptom Table

Symptome Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 2095 ÜBERHITZUNG DES TRANSFORMATORS wird beim Einschalten ausgelöst. Die Maschine hat einen offenen Stromkreis vom Thermoschalter am Transformator erkannt. Stellen Sie sicher, dass der Sensor mit dem Anschlusskabel an P34 auf der I/O-Leiterplatte verbunden ist. Wenn angeschlossen, überbrücken Sie die Kabel. Wenn der Alarm erlischt, überprüfen Sie den Überhitzungssensor, indem Sie die Temperatur am Transformator messen. Der Sensor ist normalerweise bis zum Auslösepunkt von 135 °C/275 °F geschlossen.
Der Transformator überhitzt die Kabelstifte, sodass ein intermittierender Kontakt entsteht. Überprüfen Sie den Anschluss, um sicherzustellen, dass der Anschluss korrekt verklemmt ist.
Alarm 2095 ÜBERHITZUNG DES TRANSFORMATORS wird ausgelöst, nachdem die Maschine über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war oder während des Betriebs. Die Drehzahlen und Vorschübe sind zu hoch. Stellen Sie sicher, dass die Vorschübe und Drehzahlen für die Bearbeitung geeignet sind.
Der Transformator überhitzt die Kabelstifte, sodass ein intermittierender Kontakt entsteht. Überprüfen Sie den Anschluss, um sicherzustellen, dass der Anschluss korrekt verklemmt ist.
Die Maschine befindet sich in einer heißen Umgebung. Überwachen Sie die Temperatur des Transformators über den Tag hinweg. Wenn der interne Transformator den ganzen Tag über 135 °C/275 °F überschreitet, fügen Sie die Option CABCOOL hinzu.
Alarm 175 ERDSCHLUSS ERKANNT. In einer der 115/230 VAC-Komponenten liegt ein Kurzschluss vor. Siehe den Abschnitt Überwachung des Erdschluss-Schaltkreises unter Steuerung der nächsten Generation – I/O-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Der Hauptstromkreisunterbrecher löst aus, wenn Sie die Taste [POWER ON] drücken. Im Haupttransformator liegt ein Kurzschluss vor. Führen Sie zur Behebung von Problemen mit dem Haupttransformator diese einfachen Schritte aus:
  1. Schalten Sie den Hauptleistungsschalter aus.
  2. Trennen Sie die Ausgangsleitungen 120 und 240 VAC vom Transformator.
  3. Schalten Sie die Maschine ein. Wenn der Schalter auslöst, ist der Transformator beschädigt.
Der Vektorantrieb weist einen Kurzschluss auf.

Siehe: Vektorantrieb – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Das 320 VDC-Netzteil weist einen Kurzschluss auf. (nur OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)

Siehe: Hochspannungsnetzteil (MMPS) – Leitfaden zur Fehlerbehebung.

Einer der Servoverstärker weist einen Kurzschluss auf. Siehe: Servoverstärker – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Die eingehende Spannung ist nicht korrekt.
  1. Verwenden Sie ein Voltmeter. Messen Sie die eingehende Spannung an der Oberseite des Hauptleistungsschalters.
  2. Stellen Sie sicher, dass die eingehende Spannung innerhalb des Abgriffbereichs des Haupttransformators liegt.
Alarm 9100.005 STROMVERSORGUNG NICHT DEFINIERT. Die Pass-/Fail-Lampen der PSUP-Leiterplatte leuchten auf. Am Transformator fehlt eine Phase. Überprüfen Sie den dreiphasigen 240 VAC-Ausgang des Transformators TB2. Wenn eine Phase fehlt, prüfen Sie auf lose Verbindungen auf der Klemmleiste TB2. Verfolgen Sie die fehlende Phase bis zum Hauptleistungsschalter.
Die Maschine schaltet sich nicht ein, wenn die Taste [POWER ON] gedrückt wird. Der Hauptschalter oder der Leistungsschalter des Bedienfelds ist ausgeschaltet. Stellen Sie sicher, dass der Hauptleistungsschalter oder der Schalter des Bedienfelds eingeschaltet ist.
Der Brückenstecker des T5-Transformators ist nicht richtig gesetzt oder der T5-Transformator ist defekt. Siehe den Abschnitt zur Behebung von Problemen mit dem T5-Transformator weiter unten.
Es besteht ein Problem mit dem Schaltkreis [POWER ON] oder [POWER OFF]. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel an den Klemmen der Schütze [POWER ON] [POWER OFF] ordnungsgemäß angeschlossen sind. Überprüfen Sie das Kabel von SKIBF zur PSUP-Leiterplatte anhand der obigen Schaltpläne.
Der Hauptleistungsschalter ist defekt.
  1. Schalten Sie den Hauptleistungsschalter der Maschine aus.
  2. Schalten Sie die elektrische Versorgung der Maschine aus.
  3. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung an der Maschine anliegt.
  4. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter der Maschine in die ON-Position.
  5. Messen Sie die Kontinuität zwischen dem oberen und unteren Pol. Wenn keine Kontinuität besteht, tauschen Sie den Leistungsschalter aus.
Die Schützspule K1 erhält keine Spannung oder die Leitungen sind nicht an den richtigen Klemmen der Spule angeschlossen. Überprüfen Sie, ob das Schütz K1 ca. 24 VAC vom Transformator T5 erhält. Siehe die obigen Diagramme.
Der automatische Ausschaltkreis ist offen. Überprüfen Sie die Kabelverbindung vom PSUP (P17) zur I/O-Leiterplatte (P56).
Die mit CABCOOL ausgestattete Maschine schaltet sich intermittierend aus. Der Haupttransformator ist nicht im richtigen Bereich gebohrt. Messen Sie die Eingangsspannung und prüfen Sie, ob die Abgriffe des Haupttransformators im richtigen Bereich liegen.  Hinweis:  Der Haupttransformator erzeugt einen 240 V/120 V .  Die Cabcool läuft von der 120 V, wenn die 120 V nicht auf Nennspannung steht, und wenn die Cabcool eingeschaltet wird, kann die Spannung durchhängen und die Maschine ausschalten.  
Die Verkabelung des CABCOOL-Thermoschalterauslasses (32-0376A) befindet sich in der gleichen Phase, die PSUP auf Niederspannungszustände überwacht. Siehe CABCOOL – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Der auf dem Gerät installierte Haupttransfomer ist nicht mit der CABCOOL-Option kompatibel.  Hinweis:  Diese wahrscheinliche Ursache gilt nicht für Maschinen mit der Option 480V. Die korrekten Stromanforderungen finden Sie in der CABCOOL Installationsanleitung.  
Die Maschine wird nicht eingeschaltet. Die F1-Sicherung des Netzteils ist durchgebrannt.

Überprüfen Sie die F1-Sicherung am Netzteil und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

Überprüfen Sie den zu installierenden JP1-Brückenstecker, wenn die Maschine über einen Hochspannungs-Serviceeingang (380–480 VAC) verfügt.

Hinweis: Verfügt die Maschine über einen 60-PS-Vektorantrieb, bringen Sie bei F1 die 2A KERAMIKSICHERUNG an.

T5 Transformer Troubleshooting

Der T5-Transformator ist ein Abspanntransformator, der die Eingangsspannung auf ca. 24 VAC absenkt. Wenn die Taste [POWER ON]  gedrückt wird, wird diese Spannung an die Spule am Schütz K1 angelegt, dann schaltet sich die Maschine ein.

Primärprüfung des Transformators:

  1. Stellen Sie sicher, dass der Brückenstecker für die Eingangsspannung an der richtigen Stelle aufgesetzt ist.
  2. Trennen Sie den T5-Transformator von der PSUP-Leiterplatte.
  3. Lokalisieren Sie das Kabel für den T5-Transformator. Messen Sie den Widerstand zwischen den Stiften 3 (schwarz) und 8 (gelb) am Kabel. Verwenden Sie ein Multimeter, das auf Ohm eingestellt ist.
  4. Wenn der T5-Transformator ordnungsgemäß funktioniert, liegt eine dieser Bedingungen vor:

T5 Kleinspannungstransformator (32-1964)

  • Brückenstecker an (221-240 V) Position des Multimeters misst zwischen 54 bis 66 Ohm.
  • Brückenstecker an (180-220 V) Position des Multimeters misst zwischen 45 bis 55 Ohm.

T5 Hochspannungstransformator (32-1965)

  • Brückenstecker an (441-480 V) Position des Multimeters misst zwischen 216 bis 264 Ohm.
  • Brückenstecker bei (381- 440V) positionieren das Multimeter misst zwischen 180 - 220 Ohm.
  • Brückenstecker bei (340- 380V) positionieren das Multimeter misst zwischen 153 - 187 Ohm.

Spannungsprüfung

  1. Stellen Sie sicher, dass der Brückenstecker für die Eingangsspannung an der richtigen Stelle aufgesetzt ist.
  2. Verwenden Sie ein Multimeter, das auf Wechselspannung eingestellt ist und messen Sie die Spannung an den Stiften 1 und 5, 1 und 6, 5 und 6.
  • Sie sollten 21,6 bis 26,4 VAC zwischen den Stiften 1 und 5 messen.
  • Sie sollten 10,8 bis 13,2 VAC zwischen den Stiften 1 und 6 messen.
  • Sie sollten 10,8 bis 13,2 VAC zwischen den Stiften 5 und 6 messen.

Electrical Diagrams

Diagramm zum Ein- und Ausschalten der Maschine

Detailplan PSUP (P16) zu SKIBF (J20)/SKIBF (J5)

PSUP (P17) bis I/O LEITERplatte (P56) Detaildiagramm

Detaildiagramm T5 zu PSUP (P13)/K1 zu PSUP (P12)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.