MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
DC-Series - Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0057

Pagina iniziale Assistenza DC-Series - Cambio utensili - Risoluzione dei problemi - TG0057

DC-Series - Cambio utensili - Risoluzione dei problemi - TG0057

- Vai alla causa - Back to Top

5.4 Serie DC - Risoluzione dei problemi del cambio utensile

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Serie DC - Cambio utensile - Risoluzione dei problemi


Introduction

Questa sezione mostra come risolvere i problemi comuni trovati con il carosello utensili DC-1.

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
Quando il cambio utensile ruota c'è un suono di macinazione/ronzio proveniente dal carosello utensili Il controdado sull'albero del cambio utensile è serrato troppo Allentare la vite di fermo per ridurre il rumore quando il carosello ruota. Assicurarsi che il controdado sia abbastanza stretto da mantenere il corpo del carosello utensili in posizione. Vedere le istruzioni riportate di seguito per allentare il controdado.
Quando si esegue un cambio utensile, c'è un forte suono di schianto quando l'asse Z arriva a innestare l'utensile La posizione zero dell'asse Z non è impostata nella posizione corretta Forzare la macchina in uno stato di recupero per l'asse Z. Per forzare il recupero, impostare l'offset della griglia dell'asse Z (3,140) su 1 e quindi impostarlo nuovamente su 0, quindi impostare l'offset di ritorno a zero dell'asse Z (3,367) su 0.  Quindi immettere Ripristino cambio utensile per ripristinare la posizione zero dell'asse Z. Vedere la sezione seguente per la posizione zero dell'asse Z.

Tool Carousel - Loud Rotation

Se il carosello utensili emette un forte suono di rettifica quando si ruota in una tasca utensili diversa, il controdado sull'albero del cambio utensile è troppo stretto. Per eliminare il rumore di rettifica, allentare il controdado seguendo i passaggi seguenti.

1

Rimuovere il coperchio posteriore [1] e il coperchio anteriore [2] del carosello utensili per accedere al controdado tenendo il carosello in posizione.

2

Allentare le 3 viti di fermo [1] che tengono il controdado [2] in posizione sull'albero del cambio utensile [3].

Le viti di fermo non devono essere completamente rimosse, ma solo arretrate in modo che non siano premute contro l'albero.

Nota: Il controdado ha 3 keyway che consentono al controdado di essere serrato o allentato.

3

Dopo aver allentato le viti di fermo, ruotare il controdado [1] in senso antiorario per allentarlo sull'albero.

Ruotare il controdado di circa 1/8 - 1/4 di rotazione. 

Stringere le 3 viti di fermo [2] per tenere il controdado in posizione. Assicurarsi che le viti di fermo siano serrate in modo uniforme.

4

Assicurarsi che il controdado sia abbastanza stretto da impedire che il cambio utensile diventi allineato in modo errato.

Tirare un'estremità del carosello utensili [1] e cercare un cambiamento nell'allineamento angolare del corpo del cambio utensile [2] e dell'albero [3].

Se il carosello utensili perde l'allineamento tirando o spingendo su un lato del carosello, serrare il controdado di metà della quantità di allentamento.

Se l'allineamento non viene effettuato tirando il carosello, eseguire nuovamente il cambio utensile per vedere se il rumore è ancora presente.

5

Se il rumore di macinazione è ancora presente dopo aver allentato il controdado, ripetere i passaggi 2-4 e continuare ad allentare il controdado in modo incrementale.

Contattare l’assistenza Haas se l’allentamento del controdado non riduce il suono di rettifica quando il carosello utensili ruota.

Z-axis Zero Position

1

La posizione zero dell'asse Z è il punto in cui l'asse Z ritorna prima di eseguire un cambio utensile.

Nota: La posizione di ritorno a zero dell'asse Z deve essere approssimativamente dove l'adesivo della freccia sulla colonna [1] è allineato con l'adesivo della freccia sull'involucro [2].

Queste frecce danno una posizione approssimativa. Se il cambio utensile è eccessivamente rumoroso con la posizione zero impostata in corrispondenza del punto in cui queste decalcomanie sono allineate, la posizione zero deve essere impostata con maggiore precisione.

La posizione zero dell'asse Z può essere reimpostata attraverso il processo di recupero cambio utensile. Per forzare il recupero per l'asse Z, modificare questi parametri:

  • 3.367 - Offset ritorno a zero asse Z - Impostato su 0.
  • 3.140 - Offset griglia asse Z - Impostare su 1, quindi impostarlo nuovamente su 0.

 

2

Dopo aver modificato questi parametri, inserire la pagina di ripristino del cambio utensile premendo [RECOVER] sul controllo Haas. 

L'asse Z dovrà avere la posizione zero impostata.

Far avanzare l'asse Z dove il bordo inferiore [1] del cambio utensile inizia a spostarsi verso la parte anteriore della macchina .

Questa posizione del punto in cui il cambio utensile inizia a spingere in avanti è a destra nel punto in cui il rullo inizia a colpire il raggio acuto [2] sul lato sinistro del cambio utensile.

Quindi jog l'asse Z su 0.050" (1,27 mm) in modo che vi sia uno spazio [4] tra il cuscinetto [3] e la parte superiore del raggio acuto [2].

Nota: L'immagine a destra mostra lo spazio desiderato durante l'avanzamento a intermittenza dell'asse Z 0,050" (1,27 mm).

3

Da quella posizione. Far avanzare l'asse Z verso il basso di 0,9055" (23 mm). Questa sarà la posizione di ritorno a zero dell'asse Z.

Fare un segno sul pannello dell’involucro [1] e un segno sulla colonna [2] anche con la punta della freccia.

Nota: Questo dovrebbe essere vicino al punto in cui si trova la freccia sul pannello dell’involucro. Se non è vicino alle frecce, verificare che i passaggi 1 e 2 siano stati eseguiti correttamente.

I segni sono per una posizione più precisa per impostare il ritorno a zero dell'asse . Nell'immagine il bordo superiore del nastro [3] viene utilizzato come guida di allineamento.

Premere [F3]nella pagina di recupero per impostare la posizione zero. L'asse z scende.

Far avanzare l'asse Z fino al punto in cui i segni realizzati sono allineati come mostrato nell'immagine.

Premere [C] per passare alla fase di ripristino successiva.

Premere [F4]per impostare l'allineamento.

Premere[F3] per impostare la posizione di ritorno a zero.

Continuare attraverso il resto del processo di recupero.

4

Se la nuova posizione zero dell'asse Z determina un cambio utensile più silenzioso. Rendere questi segni più permanenti in modo che sarà più facile passare attraverso il ripristino del cambio utensile in futuro.

I segni devono essere considerati come gli adesivi della freccia rossa nella procedura di recupero del cambio utensile.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.