How to Use This Manual

このマニュアルの使用方法

Haasの機械を最大限に活用するため、このマニュアルをよく読み、必要な際にはいつでも参照してください。

重要:  機械を操作する前に、オペレータマニュアルの安全に関する章をよく読み、理解してください。

警告の表示

このマニュアル全体で、重要な表記はマークおよび次の特定の文言により本文とは区別して表示しています。「危険」、「警告」、「注意」または「備考」。マークと注意喚起の文言は、各状況や状態の重大さや危険の度合いを示します。これらの表示をよく読み、十分注意して指示に従ってください。

 

説明 例
危険は、指示に従わない場合死亡または重大な傷害を招く状況や状態を示します。  危険:立ち入り禁止。感電、ケガ、機械の損傷の危険があります。この区域に昇り、または上に立たないでください。
警告は、指示に従わない場合中度の傷害を招く状況や状態を示します。  警告: ツールチェンジャーとスピンドルヘッドの間に絶対に手を入れないでください。
注意は、指示に従わない場合ある程度の傷害やケガ、機械の損傷を招くことがある状況や状態を示します。注意の表示がある指示に従わない場合、一部の手順のやり直しが必要となることがあります。 要注意:メンテナンスの作業を開始する前に、機械の電源を切ってください。
備考は、追加の情報、説明または便利なヒントを示します。 注記: 機械にオプションのZクリアランスの拡張テーブルが装備されている場合は、このガイドラインにしたがってください。
説明 例文
コードブロックはプログラムの例を示します。 G00 G90 G54 X0. Y0.;
コントロールボタンの参照は、押すべきコントロールキーまたはボタンの名前を示します。  [CYCLE START]を押します。
ファイルのパスはファイルシステムの一連のディレクトリの順序を示します。  サービス>ドキュメントとソフトウェア >...
モードの参照は機械のモードを示します。  MDI 
画面の要素は機械の操作を行う画面に表示される対象を示します。  システムタブを選択します。
システム出力は、機械の制御ユニットが操作への応答として表示するテキストを示します。  プログラムの終了
ユーザー入力は機械の制御ユニットに入力すべきテキストを示します。  G04 P1.;
変数nは0~9の負ではない整数の範囲を示します。 Dnnは、D00~D99を示します。