Axis Humming - Troubleshooting Guide - TG0032

서비스 홈 축 허밍 - 문제 해결 안내서 - TG0032
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

축 허밍 - 문제 해결 안내서


TG0032

축 허밍 - 문제 해결 안내서 - TG0032

- 원인으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Reference Graphs - Servo Motor Current Data Collection / Axis Load Test (5 단계) Back to Top

Introduction

축에서 위윙거리는 소리는 다양한 이유로 인해 발생할 수 있습니다.

이 가이드는 축 허밍 문제를 해결하는 방법에 대한 참조 역할을 합니다. 

참고: 허밍/소음 문제에 대한 올바른 기술 지원을 받으려면 소리가 들리는 상황 비디오를 제공해야 합니다.

증상 가능한 원인 시정 조치
축 허밍 다양한 이유

다음 정보를 확인하고 Haas Service에 제공하십시오.

  1. 어떤 축이 윙윙거리는 소리는 내고 있습니까?
  2. 볼스크루 와이퍼의 사진과 볼스크루 끝에 일련 번호가 있는지 확인하십시오. 일련 번호가 있으면 사진을 찍고 포함시키십시오.
  3. 볼스크루를 닦고 윤활의 색을 보고 윤활에 이물질이 있는지 확인하십시오. 물티슈의 사진을 포함합니다.
  4. 볼스크루에 눈에 보이는 손상이 있습니까?
  5. 윙윙거리는 소리를 들을 수 있는 동영상을 제공합니다.
  6. 윙윙거리는 소리가 발생하는 시기와 위치에 대한 자세한 설명을 제공합니다. (예: 동작 중일 때? 정지했을 때? 일정 시간 정지한 후? 윙윙거리는 소리는 특히 어디에서 발생합니까? 예: 모터 끝, 중간 또는 지지대 끝에서 이동할 때?)
  7. 볼바 테스트를 완료합니다.
  8. 선형 축 테스트: 공진 스캔 테스트 및 축 부하 테스트
  9. 오류 보고서 

Reference Graphs - Servo Motor Current Data Collection / Axis Load Test

1

서보 모터 전류 데이터 수집 프로그램을 로드하고 실행하기 위한 자세한 정보는 진단 데이터 수집 - 지침 절차를 참조하십시오. 

Excel로 파일을 엽니다.

컬럼 A에는 MM 단위의 축 위치가 포함되어 있습니다.

컬럼 B에는 원하는 축의 현재 레벨이 포함되어 있습니다. 

Y축의 현재 레벨(칼럼 B)및 X축의 이동 거리(컬럼 A)가 그래프로 표시되어 있습니다.

가속으로 인한 전류의 급증을 보여주기 때문에 움직임의 처음 몇 MM을 무시하십시오.

축의 움직임은 멈췄지만 데이터 수집 프로그램은 계속해서 데이터를 저장했기 때문에 그래프 끝에도 평평한 선이 있습니다. 이동거리의 마지막 몇 MM과 함께 이것을 잘라낼 수 있습니다.

2

일반적으로 이것은 좋은 그래프로 간주되며 노이즈/윙윙거리는 소리를 수정할 때 목표로 하는 것입니다. 

3

예제 1:

이 예제에서 기계는 전체 이동 시 X축 허밍 소음이 있는 것으로 보고되었습니다.

이 그래프는 전류가 이동거리의 끝에 있는 지지대에 가까워짐에 따라 빠르게 아래쪽으로 급증하고 있음을 보여줍니다.

참고: 프로그램이 정렬 불량을 올바르게 조정하기 시작하는 위치를 기록해 두십시오. 

이 경우 지지대 끝 중심선은 모터 끝 중심선 아래 0.005인치였습니다. 모터 끝과 일렬이 되도록 지지대 끝을 쉼하면 이 예제가 해결됩니다. 

4

예제 2:

이 예제에서 기계는 규격에서 벗어난 토크 판독값과 X축에서 윙윙거리는 소음이 있는 것으로 보고되었습니다.

다이어그램에서 볼스크루의 양쪽 끝에 바인드가 있는 것으로 확인되었습니다. 

참고: 프로그램이 정렬 불량을 올바르게 조정하기 시작하는 위치를 기록해 두십시오. 

이 예제에서는 새들이 규격에서 벗어나 가공되어 중심선이 볼너트 하우징 아래로 이동했습니다. 

5

예제 3:

이 예제에서는 Z축의 윙윙거리는 소음이 최대 이동거리에 가깝다고 보고되었습니다.

지지 하우징 측면 근처의 심한 진동은 지지 측면이 모터 측면과 일직선이 아님을 나타냅니다.

지지부 끝을 쉬하면 웅웅거리는 노이즈가 제거됩니다. 

참고: 프로그램이 정렬 불량을 올바르게 조정하기 시작하는 위치를 기록해 두십시오.