UMC 표면 정삭 문제를 해결하기 위한 전략

2012년 Haas Automation은 UMC-750을 출시했습니다. HFO 네트워크 및 고객과 함께 Haas는 5축 가공에 대해 도입 이후 몇년 동안 많은 것을 배웠습니다. 그 동안 실력이 우수한 많은 고객들이 매우 정교하고 정확한 부품을 성공적으로 생산하는 것을 지켜본 당사는 이처럼 성공적이고 생산적인 부품을 제조하는 것이 얼마나 어려운지 많이 알게 되었습니다. 아래는 이 기계에서 가장 일반적인 표면 조도 문제와 관련하여 얻은 교훈을 요약한 것입니다. 이 공구는 고객에게 이 공작 기계의 기능을 활용하고 이해하고 필요한 경우 설명하는 데 도움이 되는 기본 구성 요소입니다.
기계에 현재 구성 파일이 설치되어 있는지 확인하십시오. 우리는 몇년 동안 몇 가지 파라미터를 약간 변경했으며 그렇게 하면 최신 개선 사항이 모두 보장됩니다.
마무리에는 G187 P3을 사용하십시오. 이것은 P752 FEED ACCEL FINISH에 의해 정의된대로 느린 가속을 호출합니다. G187 P3을 호출하면 사이클 시간이 더 길어질 수 있으므로 고객에게 마무리 패스에 이것을 사용하고 나머지 작업에는 G187 P1 또는 P2를 사용하도록 지시하십시오. 가장 인기있는 CAD/CAM 포스트에는 이 옵션이 이미 제공되어 있습니다.
응용 프로그램을 평가하십시오. C 프레임 VMC를 사용하면 일반적으로 일부 모서리를 자르고 여전히 좋은 부분을 만들 수 있습니다. 범용 기계를 사용하면 도달 거리가 일반적으로 길고 공구가 더 길며 일반적으로 공작물 고정이 테이블에서 더 멀어지므로 벌써 손실이 발생하는 것입니다. 일반적으로 응용 프로그램에 사용될 예산이 남아 있지 않습니다. 따라서 다른 모든 것이 제대로 갖춰져야 합니다.
- 공작물 고정이 가능한 단단해야 합니다. y축 램 오버행을 줄이려면 공작물 고정을 y로 최대한 뒤로 이동하십시오. 공작물이 단단히 고정되고 잘지지되었는지 확인하십시오. 부드러운 죠을 사용하는 경우 죠이 양호한 상태인지 확인하고 부품을 적절히 잡으십시오.
- 툴링이 용도에 맞는지 확인하십시오. 게이지 길이는 가능한 짧아야 합니다. 밀링 척 또는 열 박음 홀더를 사용하십시오. 가능하지 않은 경우 ER 콜릿을 사용하십시오. 웰던 생크 홀더를 피하십시오. 엔드밀 흔들림은 0.0005”미만이어야 합니다. 10,000rpm 이상 회전하는 모든 공구의 균형을 G2.5 이상 등급으로 조정
- 툴링, 공작물 고정 및 G187 P3가 충분히 개선되지 않은 경우 속도, 이송 또는 커터 부하를 크게 변경합니다. UMC 마감 문제는 2FL 엔드밀에서 3FL 엔드밀로 변경함으로써 해결되며 응용 장치에 따라 다른 방식으로도 작동합니다. 마감재를 더 추가하여 마감 문제가 해결되었습니다. 또한 마감재를 훨씬 적게 사용함으로써 개선이 이루어졌습니다. 8,000rpm에서 15,000rpm으로 개선되었으며, 또한 다른 방식으로 작동합니다. 요점은 응용 프로그램을 크게 변경하면 마무리가 크게 향상될 수 있다는 것입니다.
하루가 끝나면 UMC가 C만큼 뻣뻣하지 않다는 것을 이해하십시오.프레임 vertical 그리고 그것은 항상 VF-2처럼 자르지 않을 것입니다. 그러나 VF-2가 제공하지 않는 몇 가지 작업들, 즉 부품의 5면에 도달하고, 부품을 만드는 데 필요한 작업 수를 줄이고, 표준 Dynamnic Work Offsets 및 프로빙 설정 전환 시 몇 시간에서 몇 분으로 단축되는 등의 기능을 수행할 수 있습니다. 올바른 작업이 있고 기계의 기능을 활용하는 방법을 이해한다면 UMC는 VF-2보다 훨씬 생산적 일 수 있습니다.