Strategien zur Lösung von Problemen mit der UMC-Oberflächenqualität

Im Jahr 2012 hat Haas Automation die UMC-750 vorgestellt. Wir von Haas haben zusammen mit dem HFO-Netzwerk und unseren Kunden in den Jahren, die seit dieser Einführung vergangen sind, viel über die 5-achsige Bearbeitung gelernt. Wir haben viele Kunden kennengelernt, die äußerst komplizierte und präzise Teile fertigen, und wir haben viel darüber gelernt, was nötig ist, um dies erfolgreich und produktiv zu realisieren. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf einige der häufigsten Probleme mit der Oberflächenqualität dieser Maschine. Dies sollte als grundlegender Baustein dienen, um die Fähigkeiten dieser Werkzeugmaschine zu nutzen, zu verstehen und gegebenenfalls dem Kunden zu erklären.
Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät eine aktuelle Konfigurationsdatei installiert ist. Wir haben im Laufe der Jahre einige kleine Änderungen an einigen Parametern vorgenommen, sodass Sie stets über die neuesten Verbesserungen verfügen.
Verwenden Sie G187 P3 zur Oberflächenbearbeitung. Dies bewirkt eine langsamere Beschleunigung, wie sie durch P752 FEED ACCEL FINISH definiert ist. Berücksichtigen Sie, dass die Zykluszeit bei Aufruf von G187 P3 länger ist, und weisen Sie den Kunden daher an, diese bei Oberflächenbearbeitungen und G187 P1 oder P2 für den Rest der Bearbeitung zu verwenden. Die meisten gängigen CAD/CAM-Posts verfügen bereits über diese Option.
Evaluieren Sie die Anwendung. Mit einem C-Frame VMC können Sie in der Regel einige Ecken einsparen und trotzdem ein gutes Ergebnis erzielen. Bei einer Universalmaschine sind die Reichweiten typischerweise länger, die Werkzeuge sind länger und die Spannweite ist in der Regel weiter vom Tisch entfernt, sodass Sie bereits einige Opfer bringen. In der Regel bleibt im Budget kein Platz mehr für Kompromisse hinsichtlich der Anwendung – alles andere muss stimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Werkstückhalterung so steif wie möglich ist. Bewegen Sie die Werkstückhalterung so weit wie möglich in Y zurück, um den Stößelüberstand der Y-Achse zu verkürzen. Achten Sie darauf, dass das Werkstück sicher gehalten und gut gestützt wird. Wenn Sie weiche Backen verwenden, stellen Sie sicher, dass sich die Backen in gutem Zustand befinden und das Werkstück ordnungsgemäß fixieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge für die jeweilige Anwendung geeignet sind. Die Messlänge sollte so kurz wie möglich sein. Verwenden Sie Fräs-Spannfutter oder Schrumpfhalter. Wenn das nicht möglich ist, verwenden Sie ER-Spannzangen. Vermeiden Sie Weldon-Schafthalter. Die Unrundheit des Fräsers muss unter 0,0005" liegen. Wuchten Sie alle Werkzeuge, die sich mit einer Drehzahl von 10.000 rpm oder mehr drehen, auf die Klasse G2,5 oder besser.
- Wenn Werkzeuge, Werkstückhalter und G187 P3 keine ausreichenden Verbesserungen erzielt haben, ändern sich die Drehzahlen, Vorschübe oder die Fräserlast erheblich. Wir haben festgestellt, wie die Oberflächen-Probleme bei der UMC durch den Wechsel von einem 2FL-Fräser zu einem 3FL-Fräser gelöst wurden; wir haben auch beobachtet, dass dies in umgekehrter Weise ebenfalls funktioniert – es hängt von der Anwendung ab. Wir haben festgestellt, dass die Oberflächen-Probleme durch Hinzufügen von mehr Endprodukten gelöst wurden; wir haben auch Verbesserungen durch den Einsatz von wesentlich weniger Endprodukten beobachtet. Wir haben Verbesserungen festgestellt, indem wir von 8.000 RPM auf 15.000 rpm übergegangen sind; wir beobachtet, dass dies auch in umgekehrter Weise der Fall ist. Der Punkt ist, dass eine signifikante Änderung der Anwendung oft eine große Verbesserung der Oberflächenqualität bewirken kann.
Es ist zu verstehen, dass eine UMC am Ende des Tages vertikale nicht so steif ist wie eine C-Frame und nicht immer wie eine VF-2 bearbeitet. Aber sie leistet einiges, was ein VF-2 nicht kann: sie ermöglicht es Ihnen, 5 Seiten eines Werkstücks zu erreichen; sie ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Operationen zu reduzieren, die für die Herstellung eines Werkstücks erforderlich sind; bei standardmäßigen dynamischen Werkstückversätzen und Messeinstellungen kann die Umrüstung von Stunden auf Minuten verkürzt werden. Die UMC kann wesentlich produktiver sein als eine VF-2, wenn man die richtige Vorgehensweise befolgt und versteht, wie man die Fähigkeiten der Maschine nutzt.