My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019

Service Home 8M DC Automatische Bedienertür – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0019

8M DC Automatische Bedienertür – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0019

Zum Abschnitt springen Back to Top

9.2 8M DC Automatische Bedienertür – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Recently Updated Last updated: 10/21/2025

8M DC Automatische Bedienertür – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC


TG0019

Introduction

Die DC automatische Tür verwendet einen Pneumatikzylinder, um das Antriebsrad auf die Tür zu drücken.

Ein 12-Volt-Motor treibt die Räder CW und CCW an, um die Tür zu öffnen oder zu schließen.

Die Maschine verwendet einen Timer zum Öffnen der Tür(en) (P1404/ P2229,P2230) und den Türschließsensor zum Anhalten des Motors beim Schließen der Tür(en).

Eine interne Feder im Zylinder hebt die Baugruppe beim Abschalten des Magnetschalters an.

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 548 TÜR-M-CODES NICHT ERLAUBT Die Maschine verfügt über kein zellsicheres Signal oder die Lichtschranke ist nicht aktiviert. Die Mill M80/M81 und Drehmaschine M85/M86 M-Codes funktionieren nur, während die Maschine ein zellsicheres Signal von einem Roboter erhält oder wenn ein Lichtvorhang installiert ist. Für weitere Informationen siehe Roboter-Integrationshilfe – NGC -Referenzdokument.
Die automatische Tür aktiviert sich nicht, das Rad dreht sich. Es gibt ein Problem mit dem Magnetschalter oder eine Verschmutzung im Zylinder. Beheben Sie Fehler am Magnetschalter und überprüfen Sie den Luftschlauch sowie den Zylinder.
Die automatische Bedienertür greift ein, aber die Räder drehen sich nicht. Die Tür oder die DC-Motoren sind verklemmt. Wenn die DC-Motoren verklemmt sind, führt dies zum Abschalten der 12 VDC-Stromversorgung.  Überprüfen, dass die Tür oder  die DC-Motoren nicht verklemmt sind.
Es gibt ein Problem mit der 12 VDC Stromversorgung der automatischen Tür. Überprüfen Sie das AD-Netzteil, 120 VAC Eingang, 12 VDC Ausgang.  Die Leistungsabgabe kann abfallen, wenn die Stromversorgung eine große Last wahrnimmt,  dies ist normal.  Überprüfen, ob die Tür klemmt oder in den Motoren festsitzt.
Es gibt ein Problem mit der 8M-Leiterplatte. Überprüfen Sie das Relais und die Anschlüsse.
Die IO.xml-Konfigurationsdatei wird nicht korrekt zugeordnet. Dies kann vorkommen, wenn die automatische Bedienertür beim Kunden eingebaut wurde, oder nach einem Software-Update.  In der Datei IO.xml ist die Ausgabe möglicherweise nicht korrekt zugeordnet, wenden Sie sich an den Haas-Service.
Die Tür öffnet sich nicht vollständig. Spanablagerungen in den Türrollen oder Kühlmittelverunreinigungen am Rad der automatischen Bedienertür. Entfernen Sie die Späne von den Türrollen. Entfernen Sie das Kühlmittel vom Rad der automatischen Tür.
Einstellung 131 Automatische Bedienertür ist Ein. 
Wenn Sie die Taste automatische Bedienertür an der Seite des Bedienpults drücken,
oder
wenn Sie eine M80 auf MDI befehlen.
Eine Nachricht "Feature Deaktiviert" erscheint auf dem Bildschirm oder ein Alarm 548 TÜR M CODES NICHT ERLAUBT.
Der Parameter 823 [823:] automatische Bedienertür-Typ ist auf 0 eingestellt. Stellen Sie sicher, dass der Parameter 823 [823:] automatische Bedienertür-Typ korrekt eingestellt ist:

5 = Einzelner DC-Motor automatische Bedienertür
6= Dualer DC-Motor automatische Bedienertür

Input Voltage Inspection

Korrekturmaßnahme

Messen Sie die Spannung an der AD Stromversorgung [1]. Überprüfen Sie den 120 VAC-Eingang und den 12 VDC-Ausgang.

Messen Sie die Spannung an P2 auf der 8M-Leiterplatte [2]. Verwenden Sie ein Multimeter mit Nadelspitzen-Messtastern. Die Spannung muss 12 VDC betragen.

 Hinweis: Messen Sie die Spannung nicht, wenn das Kabel getrennt ist.

Wenn die Spannung nicht korrekt ist, messen Sie die Spannung an P35 bei CHC- oder P18 bei NGC-Maschinen auf der PDIST-Leiterplatte. Die Spannung muss 12 VDC betragen. Wenn die Spannung korrekt ist, ist das Kabel 860 defekt. Wenn die Spannung nicht korrekt ist, beheben Sie die Mängel auf der PDIST-Leiterplatte.

Wenn die Spannungen korrekt sind und 12 VDC zum Motor fließen, er sich aber nicht dreht, kann der Motor defekt sein. Der Motor sollte einen Widerstand von 6-12 Ohm aufweisen.

Relay Inspection

Korrekturmaßnahme

Siehe 8M-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Solenoid

Nach der Installation einer automatischen Bedienertür, die beim Kunden eingebaut wurde oder nach einem Software-Update. In der Datei IO.xml ist die Ausgabe möglicherweise nicht korrekt zugeordnet, wenden Sie sich an den Haas-Service.

Auto Door Settings / Parameters

Hinweis: Die folgenden Parameter dürfen nicht verändert werden und sollten nur als Referenz verwendet werden

Einstellung Beschreibung Verwendung
131 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR Mit dieser Einstellung wird die automatische Tür ein- und ausgeschaltet.

Werkseinstellungsparameter

Parameter Beschreibung Verwendung
1404 AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNGSHALTEZEIT (MS) (Single Door) Hier wird die Zeit angegeben, die der Gleichstrommotor zum Öffnen der Tür eingeschaltet ist.
2229 DC-MOTOR LINKE TÜR-ÖFFNUNGSZEIT (Doppeltür) Legt die Zeit für die Hochgeschwindigkeitsbewegung der linken Tür fest.
2230 DC-MOTOR RECHTE TÜR-ÖFFNUNGSZEIT (Doppeltür) Legt die Zeit für die Hochgeschwindigkeitsbewegung der rechten Tür fest.
2194 Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten Vordertür (Einzeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der Vordertür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen
2195 Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten rechten Tür (Doppeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der rechten Tür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen
2196 Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten linken Vordertür (Doppeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der linken Tür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen

Konfiguration Parameter

Parameter Beschreibung Verwendung
251 FEHLERZEIT BEI AUTOMATISCHER BEDIENDERTÜRÖFFNUNG Hiermit wird die Zeit festgelegt, die der Motor zum Öffnen der Tür benötigt. Danach wird ein Alarm ausgelöst.
823 AD (Automatische Bedientür)-TYP Dies gibt den Typ der automatischen Bedienertür an. (Typ 5 = automatische Tür mit einem Gleichstrommotor, Typ 6 = automatische Tür mit zwei Gleichstrommotoren)
1405 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR-SCHLIEßHALTEZEIT (MS) Hier wird die Zeit angegeben, die der Gleichstrommotor nach dem Abtasten des Türschalters eingeschaltet bleibt.
2091 RADKONTAKTVERZÖGERUNG Wird verwendet, um sicherzustellen, dass die Motoren vollständig mit der Schiene verbunden sind, bevor die Motoren angetrieben werden.
2092 VERZÖGERUNG BEIM LÖSEN DER RÄDER Wird verwendet, um sicherzustellen, dass die Motoren vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor die Motoren von der Schiene getrennt werden.

Klassische Haas-Steuerung (CHC) Parameter

Hinweis: Diese Parameter sind nur bei einer klassischen Haas-Steuerung mit der Drehmaschinen-Software Version 11.26 oder höher verfügbar.

Parameter Beschreibung Verwendung
1406 AUSGANG FÜR AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR Die automatische Bedienertür öffnet die M-Code Relaisausgangsnummer.
1407 AUTOMATISCHER BEDIENERTÜR-SCHLIEßAUSGANG Die automatische Bedienertür schließt die M-Code Relaisausgangsnummer.
1408 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR AUSGANGSAKTIVIERUNG Die automatische Bedienertür aktiviert die Nummer des Magnetschalter-Ausgangs.
1409 EINGANG FÜR AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR Dieser Parameter wird nicht verwendet. Es gibt keinen Schalter zum Öffnen der Tür, die Steuerung überprüft die Zeit des Parameters 1404, um die Tür zu öffnen.

Autodoor Sequences

Sequenzen mit vollständig geöffnetem Türschalter

  1. Schalten Sie das Relais ein, um das Reibrad zu aktivieren.
  2. Auf Timeout warten P2091.
  3. Schalten Sie das Motorschließrelais der Tür aus; schalten Sie das Motoröffnungsrelais der Tür ein.
  4. Warten Sie, bis die Tür offen ist, (P1404/ P2229, P2230).
  5. Schalten Sie das Motoröffnungsrelais der Tür aus.
  6. Auf den Timer warten P2092.
  7. Schalten Sie das Reibrad-Eingriffsrelais aus.

Sequenzen ohne Schalter für vollständig geöffnete Tür

  1. Schalten Sie das Relais ein, um das Reibrad zu aktivieren.
  2. Auf Timeout warten P2091.
  3. Schalten Sie das Motorschließrelais der Tür aus; schalten Sie das Motoröffnungsrelais der Tür ein.
  4. Auf das Schaltersignal für Tür vollständig geöffnet warten (P2194/P2195, P2196).
  5. Wenn der Schalter „Tür vollständig geöffnet“ nicht erkannt wird, bevor die Öffnungszeit  abläuft (P1404 / P2229,2230), Alarm (bei automatischem Öffnen)
  6. Schalten Sie das Motoröffnungsrelais der Tür aus.
  7. Auf den Timer warten P2092.
  8. Schalten Sie das Reibrad-Eingriffsrelais aus.

Sequenz schließen

  1. Schalten Sie das Reibrad-Eingriffsrelais ein.
  2. Auf Timeout warten P2091.
  3. Schalten Sie das Relais zum Öffnen des Türmotors aus; schalten Sie das Relais zum Schließen des Türmotors ein.
  4. Warten Sie auf das Signal des Türschließers.
  5. Wenn der Türschalter nicht erkannt wird, bevor P251 abläuft, Alarm (wenn automatisch geschlossen)
  6. Auf den Timer warten P1405.
  7. Schalten Sie das Motorschließrelais der Tür aus.
  8. Gegebenenfalls Programmausführung zulassen.
  9. Auf den Timer warten P2092.
  10. Schalten Sie das Reibrad-Eingriffsrelais aus.

Electrical Diagrams

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.