MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006

Pagina iniziale Assistenza Sistema di lubrificazione asse - Grasso liquido Haas - RD0006
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistema di lubrificazione asse - Grasso liquido Haas


RD0006

Sistema di lubrificazione asse - Grasso liquido Haas - RD0006

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Nota: la posizione del serbatoio del grasso è diversa su alcune macchine.

CALM - Il sistema di lubrificazione del grasso liquido Haas (HLG) è un sistema di flusso di grasso limitatore che pompa il grasso attraverso tubi di plastica flessibili e tubi di rame agli assi.

 

Identification

Utilizzare l'illustrazione per identificare le parti del sistema di lubrificazione.

Nota: per i tipi di lubrificanti consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas.

  1. Interruttore di pressione grasso - Monitora la pressione del sistema di grasso e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo troppo rapidamente.
  2. Misuratore di pressione del grasso - Mostra la pressione (in psi e bar) del sistema di grasso.
  3. Chiave filtro grasso - Rimuove il serbatoio del grasso.
  4. Assemblaggio del serbatoio del grasso - Memorizza il grasso.
  5. Decalcomania del pannello Air-Lube - Mostra i cavi codificati a colori che collegano ogni solenoide.
  6. Serbatoio dell'olio - Immagazzina l'olio che lubrifica il mandrino.
  7. Assemblaggio manifold ad aria - Fornisce aria alla macchina.
  8. Axis-Lube Air Solenoid - Pressurizza il serbatoio del grasso.
  9. Misuratore di pressione dell'aria - Mostra la pressione (in psi e bar) a cui viene fornita l'aria.
  10. Sensore elettronico di pressione dell'aria analogico - Monitora la pressione del sistema d'aria e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo per un determinato periodo di tempo.

 

Lubrificazione dell’asse

Il serbatoio di grasso [1] lubrifica gli assi ad una velocità di (1) ciclo di grasso per ogni 24 ore di corsa dell'asse.

Il grasso si sposta dal serbatoio del grasso [1] attraverso tubi di plastica flessibili [2] ai collettore dell'asse [3].

Nota: Il numero di collettori degli assi può essere diverso su alcune macchine.

Nota: Ogni asse ha (1) ballnut [4] e (4-6) autocarri guida lineari [5].

Il grasso si muove dai collettori dell'asse [3] attraverso tubi di rame. I tubi di rame lubrificano le balla [4] e i camion guida lineare [5].

Nota: c’è (1) tubo di rame che va al dado sferico e (1) tubo di rame che va a ogni guida lineare.

Nota: Il contenitore del grasso liquido Haas dura circa 10 mesi a un anno in condizioni di normale funzionamento della macchina, 8 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.

 

Informazioni di adattamento al maniprofilano l’asse

Il sistema di lubrificazione Haas Liquid Grease utilizza raccordi per adattatori [1] nei collettore dell'asse. I camion guida lineare e le noci di palla utilizzano raccordi restrictor [2]. Il raccordo del limitatore ha uno spazio [4] tra i fili e la vite impostata [3]. Questo costringe il grasso collettore a passare attraverso il divario [4] per lubrificare gli assi.

Nota: I tubi di rame su questo sistema possono o non possono essere di lunghezza uguale.

Attenzione: Non modificare la lunghezza dei tubi di rame o tubi di plastica flessibili. Questo cambia il flusso di grasso.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.